Με ικανότητα μεταφοράς ισχύος 1.000 megawatt (MW), η διασύνδεση SA.PE.I καθιστά δυνατή τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στην Ιταλική ενδοχώρα και το νησί της Σαρδηνίας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 435 χιλιομέτρων. Η υψηλή τάση των 500 kilovolts (kV) της διασύνδεσης, βελτιώνει την ικανότητα μεταφοράς ισχύος και είναι η υψηλότερη που έχει υπάρξει στο ιταλικό σύστημα μεταφοράς. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται μέσω των πιο βαθιά τοποθετημένων υποβρύχιων καλωδίων στον κόσμο, 1.640 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Τυρρηνικής θάλασσας.
Η ΑΒΒ σχεδίασε και κατασκεύασε τους εξελιγμένους σταθμούς μετατροπής υψηλής τάσης σε κάθε ένα άκρο της διασύνδεσης - έναν στο Fiume Santo στη Σαρδηνία, και έναν στην περιοχή Latina στην ηπειρωτική χώρα, κοντά στη Ρώμη.
Εδώ, η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε συνεχές ρεύμα (DC) και μεταφέρεται με καλώδιο στο σταθμό μετατροπής, στο άλλο άκρο της διασύνδεσης. Στη συνέχεια μετατρέπεται και πάλι σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) όπως τελικά θα χρησιμοποιηθεί, και το οποίο τροφοδοτεί το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος.
Η διασύνδεση αυτή αυξάνει κατά πολύ την ευελιξία της Terna SA αλλά και τις επιλογές της, όσον αφορά στη διαχείριση του δικτύου μεταφοράς ενέργειας στην κεντρική Ιταλία, αποτρέποντας τη συμφόρηση στη διακίνηση της ενέργειας μεταξύ της Σαρδηνίας και της Ιταλικής ενδοχώρας.
Η Σαρδηνία παράγει υπό κανονικές συνθήκες περισσότερη ενέργεια από αυτή που η ίδια χρειάζεται, ενώ η Ιταλική ηπειρωτική χώρα χρειάζεται να εισάγει ενέργεια. Δημιουργώντας λοιπόν τον τρόπο μεταφοράς της πλεονάζουσας ενέργειας, η διασύνδεση SA.PE.I ισοδυναμεί με την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας, χωρίς τα κόστη και τις συνέπειες της ίδια της κατασκευής. Είναι λοιπόν ένα έργο υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο θα επιτρέψει στη Σαρδηνία να εξάγει την πλεονάζουσα ενέργεια σε καταναλωτές στην ηπειρωτική χώρα, μειώνοντας ταυτοχρόνα το κόστος της ενέργειας. Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιταλία θα γίνει επομένως πιο φθηνός για όλους. Το όφελος που θα υπάρξει από αυτό, θα ευνοήσει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.
Το έργο είναι επίσης εναρμονισμένο με την ενεργειακή στρατηγική της Ιταλίας, σημείο κλειδί της οποίας αποτελεί η δημιουργία υποδομής με σκοπό να βοηθήσει τη χώρα να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα. Η Ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να παράγει το 25% της ενέργειας της χώρας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020.
Νησί των ανέμων η Σαρδηνία, έχει ήδη εγκαταστήσει αρκετές ανεμογεννήτριες στο έδαφος της, ενώ υπάρχουν σχέδια για την υλοποίηση ακόμα περισσότερων έργων παραγωγής αιολικής ενέργειας.
Νωρίτερα αυτό το χρόνο, η Enel Green Power ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αιολικό πάρκο της Ιταλίας, στο Πορτοσκούζο της Σαρδηνίας - ένα σταθμό παραγωγής ισχύος 90 ΜW, ο οποίος θα παράγει ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει 70.000 νοικοκυριά.
Η εταιρία ήδη λειτουργεί τρία αιολικά πάρκα πάνω στο νησί με μία συνολική εγκαταστημένη ισχύ ίση με 161 ΜW.
Η διασύνδεση συνεχούς ρεύματος (HVDC link) του Σαπέι είναι η τρίτη που έχει υλοποιηθεί από την ΑΒΒ στην Ιταλία. Η πιο πρόσφατη διασύνδεση είναι αυτή μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας που ολοκληρώθηκε το 2001.
Η ABB (www.abb.com) κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες Ενέργειας και Αυτοματισμού, έχοντας στόχο οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και της Βιομηχανίας να βελτιώσουν τις επιδόσεις του εξοπλισμού τους μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Όμιλος εταιρειών ABB δραστηριοποιείται σε 100 χώρες περίπου απασχολώντας περισσότερους από 124.000 εργαζομένους.