Οι νέοι πανίσχυροι modular φορτιστές Terra 184 θα εκσυγχρονίσουν τις υποδομές του οδικού δικτύου της Ιαπωνίας

Οι νέοι πανίσχυροι modular φορτιστές Terra 184 θα εκσυγχρονίσουν τις υποδομές του οδικού δικτύου της Ιαπωνίας

Η ολοκαίνουργια σειρά υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Terra 184, που πρόσφατα παρουσιάστηκε από την ABB, επιλέχθηκε από την Japan e-Mobility Power Co., Inc, (eMP) για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών φόρτισης της χώρας, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης της Ιαπωνίας προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η Ιαπωνία, μέσα από ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην εγχώρια αγορά, σε 20-30% το 2030 από σχεδόν 1% που ήταν το 2018, σκοπεύει να ενισχύσει τις υποδομές φόρτισης αμιγώς ηλεκτροκίνητων (EV) και plug-in υβριδικών οχημάτων, εγκαθιστώντας σε στρατηγικά σημεία ταχυφορτιστές νέας γενιάς.

Η eMP είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) και της Chubu Electric Power, δύο εκ των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής ενέργειας της Ιαπωνίας.

Για να ενθαρρύνει την υιοθέτηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EV), η eMP προσπαθεί να μειώσει τη συμφόρηση και να αυξήσει την προσβασιμότητα στα σημεία φόρτισης, επιτρέποντας στους χρήστες να φορτίζουν τα οχήματά τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, η κοινοπραξία eMP θα αντικαταστήσει τους παρωχημένους φορτιστές που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο εθνικό οδικό δίκτυο, με περισσότερους από 250 φορτιστές Terra 184. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν αυτό το φθινόπωρο.

Η eMP θα εγκαταστήσει τους φορτιστές σε σταθμούς (τύπου Σ.Ε.Α.) που βρίσκονται κατά μήκος εθνικών οδών και σε δημόσιους χώρους, προσφέροντας στους χρήστες γρήγορη και εύκολη πρόσβαση. Με τη δυνατότητα φόρτισης έως και δύο ηλεκτρικών οχημάτων ταυτόχρονα, οι γρήγοροι και μικροί σε διαστάσεις φορτιστές Terra 184 της ABB είναι η ιδανική λύση!

Ο Terra 184 είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας φορτιστών Terra της ΑΒΒ που υποστηρίζει όλα τα πρότυπα φόρτισης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των CCS, CHAdeMO και AC. Με εξαιρετικά προσαρμόσιμα χαρακτηριστικά, όπως συστήματα διαχείρισης καλωδίων, οθόνες και τερματικά πληρωμών με πιστωτική κάρτα, ο Terra 184 προσφέρει μέγιστη ευκολία φόρτισης για ένα ευρύ φάσμα χρηστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Επιπλέον, μέσω της δυνατότητας σύνδεσης με το ABB Ability™, την ψηφιακή cloud πλατφόρμα της ABB, προσφέρει κεντρικό έλεγχο, συνεχή ενημέρωση του εξοπλισμού, καθώς και δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου και συντήρησης, σημαντικούς παράγοντες για την ταχεία ανάπτυξη των EV υποδομών φόρτισης.

Η ABB διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων μεταφορών. Εδώ και μια δεκαετία η ABB έχει εγκαταστήσει περισσότερους από 14.000 ταχυφορτιστές DC σε περισσότερες από 80 χώρες. Πιο πρόσφατα, η ABB έλαβε το βραβείο Global E-mobility Leader 2019 για τον ρόλο της στην υποστήριξη της διεθνούς υιοθέτησης λύσεων βιώσιμης κινητικότητας.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 250.000 αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα έχουν πωληθεί στην Ιαπωνία με 7.000 φορτιστές υψηλής ισχύος (> 20kW) και 18.000 φορτιστές (3 ~ 6kW) σε λειτουργία.

Η ABB είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας, που πρωτοπορεί στον μετασχηματισμό της κοινωνίας και της βιομηχανίας, ώστε να επιτύχει ένα πιο παραγωγικό και βιώσιμο μέλλον. Συνδέοντας κατάλληλα λογισμικά με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της στους τομείς του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων, του Βιομηχανικού Αυτοματισμού καθώς και των Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής, η ABB επεκτείνει τα όρια της τεχνολογίας για να οδηγήσει την απόδοση σε νέα επίπεδα. Με μια ιστορία διακρίσεων και υπεροχής που μετρά πάνω από 130 χρόνια, η επιτυχία της ABB καθοδηγείται από 110.000 ταλαντούχους εργαζόμενους σε περισσότερες από 100 χώρες. www.abb.com

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp