H ABB συμμετέχει στην έκθεση Xenia 2022, 26-28 Νοεμβρίου

To ψηφιακό ξενοδοχείου του μέλλοντος είναι εδώ! Επισκεφθείτε μας στο περίπτερο Β16/C15, HALL 2, γνωρίστε τις λύσεις μας και κάντε check-in στο ψηφιακό ξενοδοχείο του μέλλοντος!

Η Xenia αποτελεί μία έκθεση στοχευμένη στον ξενοδοχειακό κλάδο. Επαγγελματίες του κλάδου έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις κορυφαίες επιχειρήσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού, τεχνολογικές λύσεις και διαδικτυακές υπηρεσίες και με εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή, την ανακαίνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ανάπτυξη των επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας, φανερώνουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων αυτοματισμού για το ψηφιακό ξενοδοχείο του μέλλοντος.

Η ABB, εταιρεία ηγέτης σε συστήματα αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας, παρουσιάζει το ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, για κάθε σύγχρονο ξενοδοχείο, με τη φιλοσοφία του One-Stop-Supplier. Με πολυετή εμπειρία σε ξενοδοχειακές εφαρμογές και smart buildings, η ABB προσφέρει προϊόντα & λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα του ξενοδοχείου, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους & μειώνοντας δραστικά τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης, παρέχοντας παράλληλα μία μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη!

Από τα smart δωμάτια του ξενοδοχείου, τους σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης, το μηχανοστάσιο έως και τη διασύνδεση του ξενοδοχείου με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, η ABB είναι εδώ για να καλύψει κάθε ανάγκη, ακόμα και της πιο απαιτητικής ξενοδοχειακής μονάδας!

center

Σχετικά με την ΑΒΒ

Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται, ηλεκτροδοτούμε τον κόσμο με ασφαλή, έξυπνο και βιώσιμο τρόπο ως παγκόσμιος ηγέτης τεχνολογίας στη διανομή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργαζόμαστε με πελάτες και συνεργάτες για να κάνουμε πραγματικότητα την ενεργειακή αποδοτικότητα και ένα βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία με τα προϊόντα, τις λύσεις και τις ψηφιακές τεχνολογίες μας.
https://new.abb.com/low-voltage/el 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp