- El Presidente de la División Procesos Industriales del Grupo ABB participó de la inauguración con clientes de las nuevas oficinas de su Casa Matriz en Chile en el piso 11 de la Gran Torre Costanera (GTC).
- De diseño moderno y planta abierta, las nuevas instalaciones buscan ser un espacio inclusivo donde profesionales diversos, en su sentido más amplio, tengan sus necesidades cubiertas, independiente de su género, cultura, capacidades funcionales, orientación sexual, ubicación geográfica o cualquier otra variable.
El pasado lunes 27 de marzo el área de Procesos Industriales de ABB en Chile realizó la primera inauguración de las nuevas oficinas con clientes del sector industrial. Representantes de importantes empresas tales como Mineras Collahuasi, Antofagasta Minerals, Codelco, BHP Billiton y Gold Fields, entre otras, estuvieron entre los invitados. Junto a partners y la distinguida presencia de los embajadores de Suiza y Suecia en Chile, Markus Dutly y Tomás Wiklund.
Áreas enfocadas a la creatividad, inclusión y equidad de género, salas de reuniones full equipadas y una decoración enfocada en el bienestar tanto de colaboradores como de clientes, son el sello distintivo de las nuevas oficinas de ABB en Chile, ubicadas en el piso 11 de la Gran Torre Costanera, el rascacielos más alto de Santiago y de Sudamérica.
“Cada vez es más difícil atraer a la nueva generación de talentos, a las mujeres, sobre todo en profesiones técnicas como la nuestra y esta oficina se hizo pensando en cubrir las necesidades de todos y todas, que nadie quede fuera. Queremos que se sientan cómodos y cómodas, que les guste venir, tanto a colaboradores como clientes, por eso también contamos con una sala de exposición para que puedan ver y probar algunas de nuestras tecnologías. Aquí encontrarán un robot colaborativo, YuMi, una estación de carga para autos eléctricos, motor, sala de control o de monitoreo remoto y una sala de realidad virtual, entre otros”, explicó Joachim Braun, Gerente de la División Procesos Industriales del Grupo ABB.
Para Jorge Abraham, Gerente de la División Procesos Industriales de ABB en Chile, el foco está en el trabajo flexible: “Trabajamos por objetivos y en una modalidad mixta, las personas vienen cuando quieren y en el horario que mejor se ajusta a sus necesidades. En estas oficinas no hay puestos de trabajo fijos, cada uno opta por un espacio para trabajar donde mejor le parece y puede ir rotando durante la jornada, si así lo desea. En definitiva, fueron pensadas en las próximas generaciones que van a dirigir esta compañía. Las nuevas instalaciones también tienen una ubicación estratégica, la cual permite estar mucho más cerca de nuestros clientes. Finalmente, destacar las cuatro esquinas definidas en el piso 11 para identificarse con los valores representativos de ABB: Colaboración con Sostenibilidad, Curiosidad con Tecnología, Coraje con Transformación y Cuidado con Energía,” enfatizó.