ABB impulsa el primer ferry totalmente eléctrico en Lisboa para promover el transporte fluvial libre de emisiones

ABB impulsa el primer ferry totalmente eléctrico en Lisboa para promover el transporte fluvial libre de emisiones

  • El primer ferry totalmente eléctrico de Lisboaque cuenta con el sistema de distribución de energía eléctrica ABB Onboard DC Grid™, ha sido entregada por Astilleros Gondán al proveedor de transporte urbano Transtejo
  • Las operaciones sostenibles a lo largo del río Tajo transformarán los desplazamientos metropolitanos en la capital de Portugal
  •  La nueva flota desempeñará un papel fundamental en la consecución del objetivo de neutralidad de carbono de Portugal para 2050, mejorando a su vez la comodidad de los pasajeros y reduciendo los costes operativos y de mantenimiento

El primero de diez nuevos transbordadores totalmente eléctricos inicia una nueva era libre de emisiones en el sector del transporte de pasajeros por vías fluviales a lo largo del río Tajo de Lisboa, en línea con el firme compromiso con la transformación ecológica de la capital de Portugal. El buque, cuyas operaciones dependen de una solución integrada de energía, automatización, almacenamiento de energía y propulsión de ABB, ha sido entregado al operador de transbordadores Transtejo por el Astilleros Gondán. Reemplazando una flota de transbordadores más antiguos, que hasta ahora quemaban combustibles fósiles, por unas nuevas embarcaciones de 40 metros y con una capacidad para 540 pasajeros, que a su vez mejorarán la comodidad de los viajeros y reducirán los costes operativos y de mantenimiento.

"La entrega del primero de estos 10 transbordadores es un hito muy importante para nosotros. Verlo en funcionamiento en Lisboa nos llena de satisfacción, y nos motiva para continuar trabajando en la entrega de los nueve ferries restantes, señala Antonio Pacheco, director de la división GRP de Astilleros Gondán.

La electrificación de los transbordadores es un elemento clave en la estrategia de Portugal para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Este proyecto es una prueba más del compromiso de Lisboa por consolidar su reputación como una de las ciudades más eco-friendly en el mundo y forma parte del período de transformación del municipio, que fue galardonado con el premio European Green Capital 2020.

“El liderazgo de Lisboa en el transporte público sostenible ha generado un gran impacto, y las ciudades del mundo reconocen los beneficios en la implementación de transbordadores eléctricos. Muchas ciudades alrededor del mundo están tomando nota de los beneficios que este tipo de transporte ofrece para promover la sostenibilidad”, explica Juha Koskela, presidente de división de ABB Marine & Ports. “La posición de liderazgo de ABB en soluciones integradas de electrificación para transbordadores urbanos es un claro ejemplo de nuestro compromiso para hacer de la industria marítima un sector más seguro, inteligente y sostenible. En ABB, estamos muy orgullosos de contribuir activamente en la creación de una nueva realidad en el transporte marítimo”, añade.

Mediante el sistema de gestión de energía ABB Onboard DC Grid™la salida del paquete de baterías de 1.860 kWh de cada barco estará segura, fiable y optimizada. De hecho, ABB estima que los nuevos transbordadores que recorrerán el río Tajo reducirán unas 6.500 toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones de 1.400 turismos.

Además, ABB suministra los sistemas de control y rectificación para la energía en tierra, así como un sistema de comunicaciones avanzado que detecta la llegada del barco, su estado de carga y la cantidad de energía necesaria, permitiendo que los transbordadores se recarguen en un plazo de entre 5 y 10 minutos. De esta manera, se optimiza la eficiencia energética y se reduce el tiempo de inactividad de los transbordadores, lo que beneficia tanto a los operadores como a los usuarios del transporte fluvial.

Según las últimas estadísticas del Foro Marítimo de Baterías, se han registrado 586 embarcaciones a batería en operación en todo el mundo, con otras 195 en proceso de adquisición. Los propietarios de ferris siguen a la vanguardia del cambio hacia la propulsión de embarcaciones híbridas y eléctricas. Para la puesta en marcha se ha contado con la participación de ABB España, Noruega y Finlandia. A su vez, ABB colabora estrechamente con compañías de ferries de todo el mundo, brindando soluciones integradas de propulsión híbrida y eléctrica. Entre los proyectos más recientes se encuentran los barcos turísticos Maid of the Mist Niagara Falls, los barcos 'Fusion Class' para P&O Ferries, un nuevo ferry que conecta Islandia continental con la isla de Vestmannaeyjar, y las conversiones de ferry para el propietario sueco ForSea Ferries.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp