Cómo los robots están cambiando la industria farmacéutica

center

Desde la pandemia del COVID-19, la industria farmacéutica ha estado en el punto de mira. Encontrar formas efectivas para combatir el virus y, a su vez, mantener bajo control los gastos, ha sido una de las principales prioridades en este sector. Durante la crisis del Covid, la evolución de la industria farmacéutica ha dependido enormemente de los ensayos clínicos para poder desarrollar las vacunas de forma más rápida y acelerar la recogida de datos para su posterior análisis.

Incluso durante la crisis económica, la industria farmacéutica estaba dentro del 47% de compañías que seguían creciendo en comparación con otras compañías que se vieron sometidas a grandes pérdidas. Ahora, es necesario que los integrantes de la industria farmacéutica mejoren sus procesos de producción para poder reducir costes e incrementar sus tasas de producción.

Ventajas de la robótica en la industria farmacéutica:

Existen gran cantidad de tareas rutinarias en el marco de trabajo de la industria farmacéutica que pueden beneficiarse del uso de robots móviles. Algunas ventajas son las siguientes:

Reducción del tiempo de comercialización:

Los robots móviles son capaces de completar con precisión y rapidez tareas repetitivas. Debido a esta velocidad, la recogida de datos generada en los procesos se acelera y los estudios clínicos pueden avanzar más rápidamente. Los robots que se utilizan en la industria farmacéutica permiten la implementación de técnicas más rápidas en el desarrollo de medicamentos revolucionarios. Esto, es posible lograrlo en menos tiempo y con una calidad mejorada.

Manteniendo el cumplimiento legislativo:

La automatización puede mejorar el cumplimiento de unas regulaciones legislativas cada vez más complejas, reduciendo la posibilidad de errores humanos. En AMR ABB Robotics, es nuestra prioridad apoyar y mejorar las capacidades de los trabajadores a su vez que garantizamos la seguridad en todas las interacciones entre humanos y robots.

Máximo Retorno de la Inversión:

Las empresas farmacéuticas ahorran dinero y tiempo mediante la automatización de tareas rutinarias, hecho que les permite conseguir mejores retornos en inversión. Nuestros Robots Móviles Autónomos te permiten transportar y rastrear tus mercancías con gran precisión y seguridad creando operaciones libres de riesgo. Este aspecto, le aporta a tu negocio una importante ventaja competitiva en el mercado.

Productividad al siguiente nivel:

El uso de la robótica para automatizar procesos, ya se ha establecido como un método de éxito para mejorar las tasas de producción y reducir los costes en industrias como las del comercio electrónico y la automoción. Los estudios demuestran que la implementación de este tipo de métodos que permiten llevar a estas industrias al siguiente nivel, también pueden ser muy beneficiosos para la evolución de la industria farmacéutica.

Automatización personalizable

Las aplicaciones robóticas móviles han cambiado el panorama de la automatización en la industria, especialmente en los entornos colaborativos. Nuestras soluciones de automatización se adaptan a las necesidades de cada negocio y son totalmente personalizables a las necesidades específicas de cada cliente y/o aplicación.

Flexible y escalable

En comparación con los sistemas automáticos rígidos, la robótica móvil ofrece una solución automatizada flexible y escalable. Muchas compañías farmacéuticas empiezan automatizando procesos de logística sencillos y van aumentando su flota de robots a medida que ven resultados positivos o necesitan más Robots Móviles Autónomos (AMRs) para satisfacer la demanda del mercado.

Además, la integración de sistemas de robótica móvil, no solo permite a los negocios aumentar su productividad sino que además, incrementa la calidad y control de los procesos, ahorra tiempo y costes.

Aplicaciones múltiples

Tanto si necesitas automatizar la logística de recepción, alimentar la línea de producción, gestionar las operaciones de la parte final de la línea o el transporte de envíos, la robótica móvil puede ser una solución muy efectiva. Los Robots Móviles Autónomos de la línea Forklift son capaces de realizar el transporte de cargas paletizadas al suelo, mediante cintas transportadoras o en almacenes, mientras que los Robots Móviles Autónomos para cargas pequeñas como los de nuestra línea Boxmover pueden transportar mercancías a diferentes alturas o directamente desde el suelo. Todos nuestros AMRs son capaces de cubrir largas distancias, hecho que permite ahorrar a los operadores tediosos viajes.

Mejorando la trazabilidad y precisión

Gracias al uso de última tecnología, los procesos que se basan en la robótica móvil están completamente conectados y pueden asegurar la trazabilidad total del producto. De este modo, garantizan la excelencia de tus procesos y el cumplimiento de los más estrictos estándares de calidad. La automatización abre la puerta a la Industria 4.0, ya que los robots de AMR ABB Robotics no son únicamente un medio de transporte en la compañía, sino que son una herramienta de mantenimiento y análisis de rendimiento.

Automatización en la industria farmacéutica

La automatización con robótica móvil puede aumentar significativamente la tasa de producción de cualquier negocio independientemente de la tipología de empresa o tamaño. La automatización, ya ha sido un gran apoyo para muchos integrantes del mercado, ayudándoles en la evolución de sus negocios, incrementando la producción de productos y, a su vez, reduciendo costes.

Para dar un ejemplo, AMR ABB Robotics trabajó con GSK en la gestión de sus flujos de entrada y salida en su almacén automático. La solución de AMR ABB Robotics se diseñó en torno a la integración de los Robots Móviles Automáticos de la línea forklift que cuentan con guía láser para el transporte de materias primas hacia las líneas de producción, así como la entrega de productos terminados al almacén. Además, en este proyecto, AMR ABB Robotics incorporó una solución de software que permitía obtener el control visual de las operaciones de la empresa, aportando trazabilidad del rendimiento del sistema. Si quieres conocer todos los detalles, puedes consultar nuestro Caso de Éxito sobre la industria farmacéutica y los productos de cuidado personal. Para descargarlo haz click aquí.

Si estás dispuesto a llevar tu proyecto del sector Pharma al siguiente nivel y unirte a la Industria 4.0, la integración de AMRs en tus procesos puede ofrecer a tu negocio un gran impulso. AMR ABB Robotics es un socio con experiencia y en quien puedes confiar para implementar la tecnología correcta y asegurar así la excelencia en todos tus procesos.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp