ABB lanza al mercado un nuevo modelo de E/S para satisfacer las demandas digitales de la industria de petróleo y gas

ABB lanza al mercado un nuevo modelo de E/S para satisfacer las demandas digitales de la industria de petróleo y gas

  • ABB mejora los módulos remotos de entradas/salidas XIO para ofrecer a los clientes más opciones de conectividad digital que les permitan satisfacer las necesidades que plantea la industria del petróleo y gas
  • Los nuevos módulos XIO utilizan una nueva aplicación que convierte el protocolo Ethernet a Serial para facilitar el monitoreo y control en tiempo real, mejorar la accesibilidad a los datos y garantizar su integridad
  • Los módulos XIO ofrecen más opciones para la automatización de las plantas, lo que incrementa la eficiencia de las operaciones en la industria de petróleo y gas

El nuevo y evolucionado sistema XIO de E/S remotas inteligentes, consiste en una gran variedad de dispositivos "todo en uno" para supervisar, controlar y gestionar aplicaciones de flujo en el sector de petróleo y gas. Los módulos ABB XIO-08, ABB XIO-04 y ABB XIO-00 funcionan como una extensión de los Controladores Modulares Remotos (RMC) de ABB, proporcionando mayor capacidad de E/S y mejorando la eficiencia operativa de los cabezales de pozo.  Cada módulo ofrece hasta ocho canales para que los clientes elijan el XIO que mejor se adapte a sus necesidades.

ABB es líder en dispositivos de control para procesos remotos y transferencia de custodia. Los computadores de flujo y las RTU de ABB se utilizan para garantizar operaciones seguras y eficientes en el sector de Exploración y Producción.  Estos sistemas permiten a los usuarios monitorear, medir y controlar los flujos desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Los módulos de expansión XIO satisfacen la necesidad de configuración en sitio sea cual sea el tamaño del complejo petrolero. Gracias al control, supervisión remota y la comunicación serial que ofrecen los módulos XIO, se reduce la necesidad de estar presente físicamente en sitio, aumentando la seguridad y reduciendo por lo tanto los costos. Los módulos XIO, además de expandir la capacidad de los controladores RMC de ABB, son compatibles con una amplia gama de controladores disponibles en el mercado, destacando el compromiso de ABB con la arquitectura abierta en todas las áreas de la automatización industrial.

Se pueden agregar elementos sin necesitad de realizar modificaciones importantes en la infraestructura, lo que permite expandir los puntos de E/S y conectar dispositivos seriales. Se pueden añadir o sustituir en caliente hasta 22 módulos de E/S, sin interrupción del suministro eléctrico, lo que minimiza el tiempo de inactividad.

La serie XIO ofrece varias opciones de conectividad, nuevas funciones de red (admite hasta cuatro redes independientes) y la posibilidad de usar Wi-Fi como una red integrada o como puente con uno de los puertos Ethernet. La conexión de los módulos XIO al RMC a través de Ethernet facilita la transferencia de datos fiable y eficaz. Sus cuatro puertos Ethernet permiten realizar distintas configuraciones de red. También ofrece aplicaciones de control y medición para satisfacer las necesidades específicas de los sitios remotos.

La próxima evolución en E/S remotas inteligentes, la serie ABB XIO es una gama ampliada de dispositivos todo en uno para monitorear, controlar y administrar aplicaciones de flujo de petróleo y gas.
La próxima evolución en E/S remotas inteligentes, la serie ABB XIO es una gama ampliada de dispositivos todo en uno para monitorear, controlar y administrar aplicaciones de flujo de petróleo y gas.
center

Gracias a una función de integración específica, El RMC de ABB detecta los dispositivos XIO en la red, accede a su configuración y se convierte en el receptor de los datos de aplicación del XIO sin necesidad de elaborar una lista de los dispositivos conectados.

La creciente digitalización en la industria de petróleo y gas exige que la conectividad sea confiable para garantizar el éxito de las operaciones. Frecuentemente los cabezales de pozo necesitan expandir su conectividad rápidamente. Los módulos XIO de ABB proporcionan conectividad inmediata, mejorando la producción y reduciendo los costos asociados a las actualizaciones tradicionales de los equipos. Integra sistemas aislados de automatización y permite establecer conexiones remotas de datos para realizar un análisis en tiempo real para todos los sitios dentro de la planta.

La división Process Automation de ABB automatiza, electrifica y digitaliza las operaciones industriales que satisfacen una amplia gama de necesidades esenciales, desde el suministro de energía, agua y materiales, hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus cerca de 20,000 empleados, liderazgo tecnológico y experiencia en servicio, ABB Process Automation ayuda a los clientes de los sectores naval, de procesos e híbridos a aumentar su competitividad, mejorar el rendimiento de sus inversiones y llevar a cabo operaciones seguras, inteligentes y sostenibles. go.abb/processautomation

ABB  es un líder tecnológico en electrificación y automatización que contribuye a construir un futuro más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Las soluciones de nuestra compañía conectan el conocimiento en ingeniería con el software para optimizar la producción, electrificación, movimiento y operaciones a nuestro alrededor. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, nuestros cerca de 105,000 empleados están comprometidos a impulsar aquellas innovaciones que aceleran la transformación industrial. www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp