Anuncio ad hoc con arreglo al art. 53 de las Normas de cotización del SIX Swiss Exchange
T2 2023
- Pedidos de 8.667 millones de dólares, -2 %; comparables1 +2 %
- Ingresos de 8.163 millones de dólares, +13 %; comparables +17 %
- Beneficios de explotación de 1.298 millones de dólares; margen del 15,9 %
- EBITA operativo1 de 1.425 millones de dólares; margen1 del 17,5 %
- Dividendo básico por acción de 0,49 dólares; +145 %2
- Flujo de caja operativo4 de 760 millones de dólares
|
PRINCIPALES CIFRAS |
||||||||
|
VARIACIÓN |
VARIACIÓN |
|||||||
|
(millones de dólares si no se indica otra cosa) |
T2 2023 |
T2 2022 |
US $ |
Comparable1 |
S1 2023 |
S1 2022 |
US $ |
Comparable1 |
|
Pedidos |
8.667 |
8.807 |
-2 % |
2 % |
18.117 |
18.180 |
0 % |
6 % |
|
Ingresos |
8.163 |
7.251 |
13 % |
17 % |
16.022 |
14.216 |
13 % |
19 % |
|
Ingresos brutos |
2.888 |
2.290 |
26 % |
5.604 |
4.571 |
23 % |
||
|
En % de los ingresos |
35,4 % |
31,6 % |
+3.8 puntos |
35,0 % |
32,2 % |
+2,8 puntos |
||
|
Beneficios de explotación |
1.298 |
587 |
121 % |
2.496 |
1.444 |
73 % |
||
|
EBITA operativo1 |
1.425 |
1.136 |
25 % |
26 % 3 |
2.702 |
2.133 |
27 % |
29 % 3 |
|
En % de facturación operativa1 |
17,5 % |
15,5 % |
+2 puntos |
16,9 % |
14,9 % |
+2 puntos |
||
|
Beneficios de operaciones continuadas, netos de impuestos |
932 |
406 |
130 % |
1.997 |
1.049 |
90 % |
||
|
Beneficio neto atribuible a ABB |
906 |
379 |
139 % |
1.942 |
983 |
98 % |
||
|
Beneficio básico por acción ($) |
0,49 |
0,20 |
145 %2 |
1,04 |
0,51 |
104 %2 |
||
|
Flujo de caja operativo4 |
760 |
382 |
99 % |
1.042 |
(191) |
n.p. |
||
- 1 Para una conciliación de medidas no incluidas en los PCGA, véase el adjunto «conciliaciones y definiciones complementarias» de la información financiera del segundo trimestre de 2023.
- 2 Las tasas de crecimiento del dividendo por acción se calculan usando cantidades no redondeadas.
- 3 Moneda constante (no ajustada a las variaciones de la cartera).
- 4 Esta cantidad representa el total tanto para las operaciones continuadas como para las suspendidas
«El ratio positivo pedido-facturación y el nuevo récord en ganancias y margen de EBITA operativo aumentan nuestra confianza en los resultados de ABB en 2023, lo que nos permite afinar nuestras expectativas de margen.».
Björn Rosengren, CEO
Resumen del CEO
Para resumir los resultados del segundo trimestre, destacaría en primer lugar el crecimiento del 2 por ciento en los pedidos comparables, superior al ya alto nivel del ejercicio pasado, y el positivo ratio de ventas con facturación. Ha sido alentador comprobar que la actividad de los clientes ha mantenido su solidez durante todo el periodo. En segundo lugar, destacaría el elevado crecimiento de los ingresos del 13 por ciento (17 por ciento comparable), gracias a la ejecución de la cartera de pedidos. En tercer lugar, los logros récord tanto en el EBITA operativo absoluto de 1.400 millones de dólares como en el margen EBITA operativo del 17,5 por ciento, 200 puntos básicos más que el ejercicio pasado, con lo que las cuatro áreas de negocio se encuentran por encima del 15 por ciento. Estos resultados se vieron respaldados por la gran contribución de los precios, que compensó con creces la inflación de mano de obra, así como cierta inflación limitada de los costes relacionada con las materias primas. Contamos además con el apoyo adicional del apalancamiento operativo en mayores volúmenes de producción. Por último, destacaría el sólido flujo de caja de las actividades de explotación de 760 millones de dólares. Al mismo tiempo, optimizamos nuestra cartera y seguimos introduciendo nuevas tecnologías punteras para ayudar a nuestros clientes a ser más sostenibles y eficientes con los recursos. En mi opinión, el trimestre es un indicio más de que el rendimiento operativo de ABB se está manteniendo a un nivel más elevado.
El impulso de los pedidos fue mayor en los negocios relacionados con sistemas y proyectos, gracias principalmente al segmento de media tensión y las industrias relacionadas con procesos. Esto contrarrestó el leve descenso respecto a la gran cantidad de pedidos del año pasado en el negocio de ciclo corto, evidente sobre todo en el segmento de la construcción residencial y, en general, en la fabricación específica, donde los clientes normalizan sus patrones de pedidos ante plazos de entrega más cortos. En total, el ratio de ventas con facturación fue de 1,06, impulsado por tres de las cuatro áreas de negocio, y seguimos aumentando nuestra cartera de pedidos.
Otra buena noticia fue que nuestro flujo de caja de las actividades de explotación mejoró en 378 millones de dólares con respecto al ejercicio pasado. Espero que aumentemos la conversión de efectivo de aquí en adelante. En el primer semestre, hemos generado algo más de 1.000 millones de dólares de flujo de caja operativo, lo que nos sitúa en una buena posición para lo que espero que sea una excelente distribución de efectivo este ejercicio.
Como anunciamos a principios del trimestre, sufrimos un incidente de seguridad de TI. Quiero dar las gracias a nuestros equipos por la gestión y la contención del incidente, ya que no hemos tenido ningún impacto financiero sustancial en el trimestre por ello.
Justo después del final del segundo trimestre, formalizamos la desinversión de la división Power Conversion en alrededor de 500 millones de dólares. Como resultado, en el tercer trimestre de 2023 esperamos registrar unas ganancias contables no operativas estimadas de aproximadamente 50 millones de dólares en los beneficios de explotación. Con esta operación, hemos completado todas las desinversiones de cartera de divisiones que anunciamos a finales de 2020. Dicho esto, revisamos continuamente los grupos de productos en todas las divisiones para optimizar la cartera.
La pequeña adquisición de Eve Systems es otro ejemplo de nuestras acciones de cartera, esta vez por parte de la división Smart Buildings en el área de negocio Electrification. Con alrededor de 50 empleados, Eve generó unos ingresos de aproximadamente 20 millones de dólares en 2022. Es pionera en el nuevo estándar de conectividad Matter, que permite que los productos domésticos inteligentes sean totalmente interoperables, con independencia del fabricante y el sistema operativo del usuario, a través de la tecnología inalámbrica Thread para productos orientados al consumidor y adaptados al mercado de retrofit.
Asistí con satisfacción a la presentación del nuevo y revolucionario concepto de propulsión de Process Automation, en un principio dirigido principalmente a embarcaciones pequeñas y medianas, que complementa su oferta actual Azipod®, líder del mercado, para embarcaciones de mayor tamaño. Este concepto de propulsión eléctrica ABB Dynafin™, pionero en el sector, imita los movimientos de la cola de una ballena para lograr la máxima eficiencia y evitar emisiones, ya que está preparado para reducir el consumo de energía de propulsión hasta en un 22 por ciento en comparación con las líneas de ejes convencionales. Se espera que el primer prototipo comercial esté disponible en 2025.

Perspectiva
En el tercer trimestre de 2023, prevemos un bajo crecimiento de dos dígitos en los ingresos comparables y un margen EBITA operativo ligeramente superior al 16,6 por ciento registrado en el tercer trimestre del ejercicio pasado.
Para el ejercicio completo 2023, a pesar de la actual incertidumbre del mercado, nuestra previsión es que el crecimiento de los ingresos comparables alcance, al menos, el 10 por ciento y el margen EBITA operativo supere el 16 por ciento.