- La fabrica de ABB Ring Motors en Bilbao, España, es ahora la base principal para el negocio de Gearless Mill Drives (GMDs)
- La fábrica adquirida por ABB hace una década ha creado 40 puestos de trabajo en manufactura de alta calidad en los últimos tres años
- Los equipos son vitales para el proceso de molienda de los operadores de minas mientras extraen materiales para la transición energética
ABB celebra esta semana su décimo aniversario desde que volvió a adquirir el negocio de motores anulares para sistemas de accionamiento de molinos sin engranajes. El líder en tecnología marca el hito con récords de número total de empleados, número de mujeres en puestos clave en la dirección de la fábrica y número de motores producidos en el último año en la fábrica de ABB Ring Motors en Bilbao, España.
A través de su alta cartera de pedidos, ABB está demostrando que la demanda de equipos de minería para ayudar a navegar la transición energética mundial se está acelerando. La fábrica más grande de la compañía ubicada en España, fabrica los enormes motores anulares utilizados en Gearless Mill Drives (GMD), uno de los componentes clave del molino de molienda de una mina para procesar minerales y extraer los metales esenciales para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares: cobre, oro y hierro entre otros. Cada motor pesa aproximadamente entre 400 y 500 toneladas métricas y el transporte rodado se realiza en cuatro partes, en camiones con tráileres flatbed de 12m de largo.
En los últimos tres años ABB contrató a más de 40 ingenieros, técnicos y profesionales de gestión de proyectos y de administración para dar soporte a una producción récord de motores en la fábrica en el 2022. La planta también tiene un registro de 12 mujeres liderando desde roles técnicos y de dirección, equipos y áreas claves de la fábrica en ingeniería, producción, compras, finanzas, fabricación, calidad, seguridad y salud.

La fábrica adquirida por ABB hace una década ha creado 40 puestos de trabajo en manufactura de alta calidad en los últimos tres años. 
La fábrica más grande de la compañía ubicada en España, fabrica los enormes motores anulares utilizados en Gearless Mill Drives (GMD). 
Cada motor pesa aproximadamente entre 400 y 500 toneladas métricas y el transporte rodado se realiza en cuatro partes, en camiones con tráileres flatbed de 12m de largo.
Con prácticas comerciales sostenibles en línea con los compromisos actuales de las empresas mineras, es esencial contar con equipos fiables, disponibles y conectados, equipos más eficientes, particularmente con leyes de mineral que conducen a una exploración subterránea más profunda y costos de energía más altos.
ABB ha realizado continuamente inversiones en la fábrica de Bilbao desde que la adquirió a la empresa de fabricación Alstom en 2013 y está bien situada para satisfacer la demanda de pedidos de motores anulares para los sistemas GMD. La durabilidad del equipo es bien conocida por los clientes mineros, con el primero de su tipo entregado en 1969 y aún en funcionamiento. La tecnología, las actualizaciones y la I+D han evolucionado para cumplir con los requisitos actuales. La solución moderna de GMD incluye la optimización del consumo de energía eléctrica, conectividad del sistema de control automatizado y una gran cantidad de paquetes digitales y de servicios. Los GMD de ABB tienen una mayor potencia y disponibilidad en comparación con otros sistemas de molienda, y ofrecen una eficiencia y una potencia por molino óptimas, lo que significa que los operadores de la mina se benefician del ahorro de energía y menores gastos operativos.
“Trabajamos a nuestra capacidad en 2022 a través de prácticas de trabajo eficientes y operaciones 24/7, y en 2023 seguimos con la fábrica a plena producción”, dijo Mikel Torre, director general de ABB Ring Motors España. “Los GMD son los caballos de batalla para las minas que extraen materiales que son esenciales para la revolución de la electrificación que ayudará a frenar el cambio climático, en línea con los objetivos internacionales. Nuestro equipo se ha expandido enormemente para gestionar esta transición y tenemos personas en el terreno que logran un progreso real todos los días”.
“La inversión en personas, instalaciones e infraestructura en nuestra planta en Bilbao significa que estamos seguros de que podemos entregar a tiempo y con altos niveles de excelencia en la fabricación”, dijo Joachim Braun, presidente de la división de Process Industries en ABB. “También continuamos invirtiendo en aplicaciones digitales como inteligencia artificial y plataformas colaborativas remotas, lo que significa que nuestros expertos en todo el mundo pueden ayudar a nuestros clientes de manera rápida y efectiva”.
Desde 2019, se han ido renovando las diferentes áreas de la fábrica y el equipo directivo tiene la intención de continuar realizando mejoras de importancia estratégica. Se siguen tomando medidas para la gestión del consumo de energía y la descarbonización, incluyendo la automatización de los sistemas de aire comprimido e iluminación, implementación de energía fotovoltaica y actualizaciones en el sistema de calefacción.
ABB se basa en más de 130 años de experiencia en la industria minera y es pionera en la integración de electrificación, automatización y digitalización en la minería.
El negocio de Process Automation automatiza, electrifica y digitaliza operaciones industriales que abordan una amplia gama de necesidades esenciales, desde el suministro de energía, agua y materiales, hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus 20.000 empleados, tecnología líder y experiencia en servicios, Process Automation ayuda a los clientes en las industrias de procesos, híbrida y marítima a mejorar el rendimiento y la seguridad de las operaciones, lo que permite un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. go.abb/processautomation
ABB es un líder tecnológico en electrificación y automatización a nivel mundial, que contribuye a construir un futuro más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Las soluciones de nuestra compañía conectan el conocimiento en ingeniería con el software para optimizar la producción, electrificación, movimiento y operaciones a nuestro alrededor. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, nuestros cerca de 105.000 empleados están comprometidos a impulsar aquellas innovaciones que aceleran la transformación industrial. www.abb.com