ABB amplía su oferta educativa con el lanzamiento del IRB 1090

ABB amplía su oferta educativa con el lanzamiento del IRB 1090

  • El nuevo robot IRB 1090, autentificado por STEM.org, está diseñado para preparar a los estudiantes para el futuro laboral.
  • El robot educativo industrial, impulsado por el controlador OmniCore de ABB, incluye los últimos avances en robótica, como soluciones de retroalimentación de la red eléctrica que ahorran energía
  • 100 licencias premium gratuitas de RobotStudio® incluidas con la compra del robot IRB 1090

ABB Robótica amplía su oferta educativa con el lanzamiento del IRB 1090. El robot educativo industrial 1090, autenticado por el instituto educativo STEM.org, reconocido en todo el mundo, está diseñado para mejorar las competencias de los estudiantes y proporcionarles una ventaja competitiva a la hora de conseguir un empleo. El nuevo robot educativo forma parte de la amplia oferta educativa de ABB, que incluye otros robots industriales, así como paquetes educativos, controladores de última generación y software de programación y simulación líder en el mercado.

  • Robot educativo IRB 1090 diseñado exclusivamente para educadores y estudiantes
  • IRB 1090 autenticado por STEM.org: diseñado para capacitar a los estudiantes para el trabajo futuro
  • IRB 1090 con controlador OmniCore E10 - ofrece cada vez más funcionalidades a los estudiantes
  • 100 licencias gratuitas de RobotStudio Premium incluidas con la compra del robot IRB 1090
  • Aplicación de visualización de realidad aumentada RobotStudio
  • El IRB 1090 responde a la creciente demanda de robots industriales en el ámbito educativo
"La encuesta mundial 2023 de ABB, realizada a 2.301 profesionales de la educación, reveló que el 80% cree que los robots y la automatización marcarán el futuro del empleo en los próximos diez años", dijo Craig McDonnell, Director General de Business Line Industries de ABB Robotics. "Sin embargo, sólo uno de cada cuatro centros educativos utiliza actualmente robots en sus programas de enseñanza. Como el mayor fabricante de robótica industrial del mundo, estamos decididos a desempeñar nuestro papel para que los robots estén al alcance de todos y el robot educativo IRB 1090 forma una parte clave de este compromiso, permitiéndonos atender la creciente demanda de robots industriales en el espacio educativo."

El IRB 1090 de ABB ofrece un alcance de 580 mm y una carga útil de 3,5 kg y, junto con una huella un diez por ciento más pequeña y una reducción de peso del 20 por ciento en comparación con su predecesor, proporciona la capacidad de moverse, instalarse y colocarse fácilmente en una instalación. El robot educativo, junto con el controlador ultradelgado OmniCoreTM E10 de ABB, aporta cada vez más funcionalidades para que los estudiantes puedan perfeccionar sus habilidades con los últimos avances robóticos, como el control de movimiento, TrueMove, QuickMove, Externally Guided Motion y soluciones de retroalimentación de la red eléctrica que ahorran energía.

Los estudiantes que utilicen el robot y el controlador también aprenderán cómo puede implantarse la automatización robótica en diferentes sectores y aplicaciones. Las instituciones educativas, los distribuidores de robots y los integradores de sistemas pueden diseñar y personalizar una gran variedad de células de aplicación, como ensamblaje, manipulación de materiales, soldadura por arco y dispensación. Pueden incluir distintos accesorios, como cámaras de visión, pinzas, piezas de trabajo, pedestales y carros móviles, para satisfacer requisitos específicos.

Como parte del compromiso de ABB de poner los robots al alcance de todos, con la compra del robot IRB 1090 se incluyen 100 licencias premium gratuitas de RobotStudio®. RobotStudio® es una herramienta virtual que los estudiantes pueden utilizar para aprender los fundamentos de la programación de robots, incluso antes de comprar un robot físico.

ABB colabora con instituciones educativas de más de 40 países para ayudar a los estudiantes a aprender los fundamentos de la programación de robots, además de formar cada año a más de 30.000 estudiantes de colegios, institutos y universidades de todo el mundo.

center

Para más información, visita nuestras páginas web sobre el robot educativo IRB 1090 y robótica en la educación.

1 ABB global education survey.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp