- Los nuevos caudalímetros CoriolisMaster y ProcessMaster, reducen la complejidad y los costos de instalación, utilizan un solo cable integrando la alimentación y la transmisión de datos con protocolo Profinet sobre Ethernet (POE).
- Los nuevos caudalímetros reducen el riesgo de errores en la transmisión de datos causados por fluctuaciones o interrupciones del suministro eléctrico, proporcionando datos precisos y confiables en tiempo real al sistema de control.
- La conexión Ethernet a cuatro hilos facilita la medición del caudal de forma remota, mientras que los diagnósticos del dispositivo pueden consultarse a través de un servidor web de fácil acceso.
ABB lanza al mercado los caudalímetros CoriolisMaster y ProcessMaster, que pueden alimentarse a través del mismo cable Ethernet utilizado para la transmisión de datos, lo que elimina la necesidad de utilizar cables independientes. La nueva función reduce el tiempo y el costo de instalación, y aumenta la velocidad y la confiabilidad de la transmisión de datos.
Uno de los principales retos a los que se enfrentan los clientes de las industrias de procesos es la necesidad de reducir la complejidad y el costo de la instalación y operación de los instrumentos de campo, la infraestructura y los sistemas. Los nuevos caudalímetros CoriolisMaster y ProcessMaster de ABB, que integran ProfiNet y suministro de energía a través de Ethernet, resuelven este problema ofreciendo una solución con un solo cable.
ProfiNet es un protocolo utilizado en el campo de la tecnología operativa (OT) que actúa en la capa de aplicación. La incorporación de ProfiNet a los caudalímetros CoriolisMaster y ProcessMaster de ABB permite un intercambio de datos fluido y en tiempo real, así como la supervisión de alarmas y diagnósticos. También permite diversas configuraciones para garantizar una comunicación confiable y eficaz entre los caudalímetros y entre redes de área local y de área extensa (LAN y WAN).
“En muchas industrias, la supervisión y el control remotos son cada vez más importantes", afirma Harald Grothey, Director Global de Producto de ABB. " ProfiNet ofrece comunicación de alta velocidad y transmisión de datos confiable que permite a los operadores tomar decisiones acertadas y en tiempo real, sin necesidad de desplazarse al sitio. Siempre estamos buscando formas de ayudar a nuestros clientes a ser más eficientes. Al reducir el cableado, los nuevos caudalímetros CoriolisMaster y ProcessMaster contribuyen a lograr un futuro más eficiente en el uso de los recursos".

El nuevo caudalímetro ProcessMaster proporciona una solución de un solo cable para transmisión de datos y energía. 
El nuevo caudalímetro CoriolisMaster de ABB se puede alimentar a través del mismo cable Ethernet utilizado para la transmisión de datos, eliminando la necesidad de cableado separado.
CoriolisMaster y ProcessMaster de ABB junto con ProfiNet, garantizan la transmisión de datos confiable gracias al suministro eléctrico estable y constante. Esto ayuda a reducir el riesgo de errores en la transmisión de datos causados por fluctuaciones o interrupciones del suministro eléctrico y garantiza que los datos recibidos por el sistema de control sean precisos y confiables. La transmisión en tiempo real permite disponer siempre de información actualizada.
La integración de un servidor web de fácil acceso reduce considerablemente el tiempo de configuración y parametrización de los caudalímetros. Los usuarios tienen acceso a todos los parámetros, como el rango de medición, las unidades, la configuración de E/S, los ajustes de verificación y diagnóstico, así como a los registros de datos. De este modo, se reduce el tiempo total de ingeniería y puesta en servicio, lo que se traduce en un ahorro consierable de costos.
La división Process Automation de ABB automatiza, electrifica y digitaliza las operaciones industriales que satisfacen una amplia gama de necesidades esenciales, desde el suministro de energía, agua y materiales, hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus cerca de 20,000 empleados, liderazgo tecnológico y experiencia en servicio, ABB Process Automation ayuda a los clientes de los sectores naval, de procesos e híbridos a aumentar su competitividad, mejorar el rendimiento de sus inversiones y llevar a cabo operaciones seguras, inteligentes y sostenibles. go.abb/processautomation
ABB es un líder tecnológico en electrificación y automatización que contribuye a construir un futuro más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Las soluciones de nuestra compañía conectan el conocimiento en ingeniería con el software para optimizar la producción, electrificación, movimiento y operaciones a nuestro alrededor. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, nuestros cerca de 105,000 empleados están comprometidos a impulsar aquellas innovaciones que aceleran la transformación industrial. www.abb.com