Las evaluaciones energéticas de ABB revelan un potencial de ahorro de 2,1 TWh durante la vida útil de los motores eléctricos industriales

Las evaluaciones energéticas de ABB revelan un potencial de ahorro de 2,1 TWh durante la vida útil de los motores eléctricos industriales

• Las auditorías de más de 2.000 sistemas motorizados revelaron un potencial de ahorro energético medio del 31% por motor
• El ahorro total de energía durante su vida útil equivale al consumo anual de 1,25 millones de hogares*
• Hasta 1,5 millones de toneladas de CO2 ahorradas y un retorno de la inversión de tan sólo tres meses, dependiendo de la combinación energética regional y de los costes

De junio a septiembre de 2023, ABB analizó más de 2.000 motores eléctricos industriales en el marco de su servicio Energy Appraisal y ha identificado un ahorro energético medio del 31%. Esto equivale a más de 2,1 teravatios-hora (TWh) de ahorro potencial de energía a lo largo de los 20 años de vida útil de estos sistemas. Las evaluaciones energéticas permiten a las empresas industriales determinar exactamente dónde se encuentra el mayor ahorro de energía en sus flotas de sistemas motorizados. Superan la barrera a la que se enfrentan las empresas industriales a la hora de decidir dónde dirigir la inversión para obtener el mejor ahorro energético y rendimiento de la inversión (ROI). Las evaluaciones funcionan recopilando datos operativos de sistemas motorizados sobre el terreno. Un experto del servicio técnico lo compara con el rendimiento teórico que podría alcanzarse añadiendo un variador de velocidad (VSD), redimensionando o modernizando el equipo.

Mejorar la eficiencia energética permite a las empresas reducir el consumo de electricidad, con notables ahorros de CO2 y un retorno de la inversión (ROI) que depende de la combinación energética y el coste de cada país. Por ejemplo, si todos los motores auditados funcionaran en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un ahorro energético de 2,1 TWh equivaldría a 1,5 millones de toneladas de emisiones de CO2 y a un retorno de la inversión de seis meses. Alternativamente, en Alemania esto equivaldría a un ahorro de 940.000 toneladas de CO2 y un retorno de la inversión de sólo tres meses**. Este ahorro bastaría para compensar las emisiones de una central de carbón durante 2 meses en Alemania y 3 meses en los EAU.

"Ahora que el mundo debatirá en la COP28 cómo luchar contra el cambio climático, nuestros resultados demuestran que es posible hacer lo correcto tanto para el planeta como para las empresas. Así, encontrar una media del 31% de ahorro de energía en 2.000 motores demuestra que los sistemas accionados por motores eléctricos son una gran oportunidad sin explotar para acelerar la transición a una sociedad con bajas emisiones de carbono", explica Erich Labuda, presidente de la división  Motion Services de ABB.

Con más de 300 millones de motores eléctricos industriales en el mundo, los resultados muestran un gran potencial de ahorro de energía y emisiones de CO2, sobre todo porque más de la mitad de ellos tienen al menos 20 años y han sido sustituidos por tecnología moderna de alta eficiencia.

Los motores auditados prestan servicio a múltiples industrias, incluidas las de alimentación y bebidas, procesamiento químico, energía y HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). Estos cubren una gama de aplicaciones de motores de baja y media tensión, como bombas, ventiladores y otros sistemas. Las evaluaciones hallaron patrones coherentes de rendimiento entre las distintas aplicaciones motorizadas, siendo los ventiladores los que suelen ofrecer un mayor ahorro energético. Un análisis más detallado también identificó que las mayores oportunidades están relacionadas con los motores que funcionan sin VSD. Los VSD controlan la velocidad o el par de los motores para adaptar con precisión la potencia a la demanda, lo que reduce el consumo de energía.

Estos resultados respaldan "The Case for Industrial Energy Efficiency", publicado recientemente por el Movimiento por la Eficiencia Energética. Este informe pretende ofrecer a los directivos de las empresas información clave sobre diez medidas que se basan en tecnologías maduras, tienen un impacto significativo en los costes y las emisiones y pueden implantarse rápidamente sin necesidad de proyectos complejos o costosos.

Conoce más sobre ABB’s Energy Appraisal.

* EU average (~1670 kWh/year)

** The ROIs are calculated at the current energy prices

* Media de la UE (~1670 kWh/año)
** Los ROI se calculan a los precios actuales de la energía

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es líder tecnológico en electrificación y automatización, y hace posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la empresa combinan conocimientos de ingeniería y software para optimizar el modo en que se fabrican, mueven, accionan y utilizan los objetos. Sobre la base de más de 140 años de excelencia, los cerca de 105.000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial.

El negocio de Motion de ABB mantiene el mundo en movimiento, mientras ahorra energía todos los días. Innovamos y desafiamos los límites de la tecnología para crear un futuro con bajas emisiones de carbono para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros convertidores de frecuencia, motores y servicios digitales; clientes y socios logran un mayor nivel de rendimiento, seguridad y fiabilidad. Ofrecemos una combinación de tecnología y especialización sectorial con vistas a ofrecer la mejor solución de motores y convertidores para una gran variedad de aplicaciones en todos los segmentos industriales. Gracias a nuestra presencia internacional, siempre estamos cerca de los clientes para atenderlos. Con más de 140 años trabajando con trenes de potencia eléctricos, cada día aprendemos y acumulamos más experiencia para seguir mejorando. www.abb.com  

Contáctenos

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp