- La llegada de las vacaciones es un momento para disfrutar y desconectar, pero también puede generar preocupación e inquietud respecto a la seguridad de nuestro hogar.
- ABB-free@home® de Niessen ofrece una solución integral que aporta seguridad y confort en el hogar durante nuestra ausencia.
- El videoportero Welcome de Niessen también permite el control de acceso a la vivienda, así como ver las visitas que hemos recibido.
Las vacaciones son sinónimo de descanso y desconexión, pero también pueden representar preocupación si dejamos nuestro hogar desprotegido. Durante esta época, los robos suelen incrementarse, por lo que es esencial implementar estrategias de seguridad que nos permitan disfrutar de nuestros días.
Por ejemplo, la simulación de presencia es una función esencial en ABB-free@home® de Niessen, especialmente en los periodos vacacionales. Este sistema permite recrear escenas cotidianas de forma completamente automática, haciendo que parezca que alguien está en casa. Ya sea encendiendo y apagando luces, subiendo y bajando persianas, o incluso reproduciendo sonidos de la vida diaria, ABB-free@home® se convierte en el guardián perfecto de nuestro hogar.
Una de las ventajas más destacadas de este sistema domótico es su capacidad de aprendizaje. Desde el momento en que instalamos el sistema, este comienza a recopilar información sobre nuestras rutinas diarias. Así, cuando activamos la simulación de presencia antes de irnos, el sistema puede programar diferentes escenarios con acciones variadas de cada día, proporcionando una seguridad adicional y haciendo más difícil que los intrusos detecten un patrón.
ABB-free@home® de Niessen te permite cuidar y controlar tu hogar a través de la aplicación
Otra fortaleza de este sistema es su capacidad para controlar una amplia gama de funciones del hogar desde la aplicación ABB-free@home® Next. Esto incluye tareas como el riego del jardín, el funcionamiento de la depuradora de la piscina, y la detección de humo, fuego, o inundaciones en caso de que nos hayamos dejado el grifo abierto. Además, el sistema puede detectar cortocircuitos y asegurarse de que los electrodomésticos inteligentes conectados, como el frigorífico, funcionen correctamente.

La personalización es clave en ABB-free@home®. Cada usuario puede ajustar el sistema según sus gustos y necesidades, activando o desactivando funciones con un solo clic. Esta flexibilidad no solo mejora la seguridad y el confort del hogar, sino que también contribuye al ahorro energético. Por ejemplo, es posible programar el riego del jardín para que funcione solo durante unos minutos al día, optimizando así el consumo de agua.
Además, la aplicación permite la programación manual de diversas funciones, como aclimatar la casa antes de nuestra llegada tras las vacaciones. De esta manera, podemos asegurarnos de que nuestro hogar esté a la temperatura perfecta para recibirnos cómodamente después de un largo viaje.
Confort adicional con el videoporteo Welcome de Niessen
Para aquellos que buscan una seguridad aún mayor, el videoportero Welcome de Niessen es el complemento perfecto para ABB-free@home®. Este videoportero con avanzada tecnología totalmente integrado en la misma aplicación, lo que facilita un control unificado y sin complicaciones.
Welcome permite controlar el acceso a la vivienda en todo momento, y gracias a la aplicación podemos abrir la puerta al repartidor, aunque estemos lejos de casa, lo que resulta especialmente útil para recibir paquetes importantes o permitir el acceso a servicios de mantenimiento, o visitas que se no tienen o se han olvidado las llaves, sin necesidad de estar presentes.
Además, la cámara integrada en este sistema, proporciona una vigilancia constante, grabando los alrededores de nuestra puerta y permitiéndonos visualizar en tiempo real quién se acerca a nuestro hogar.

Welcome de Niessen junto con ABB-free@home® no solo mejora la seguridad, sino que también simplifica la gestión de todas las funciones del hogar desde una única interfaz intuitiva. Esta combinación permite una mayor personalización y control, adaptándose a las necesidades específicas de cada usuario y garantizando una protección completa y un confort superior.
Niessen es una de las fábricas de referencia de ABB en España, dedicada a soluciones eléctricas y de automatización para vivienda y terciario, y la primera de su sector en recibir en 2008 la norma europea de Gestión del Eco-diseño ISO 14006-Aenor, que garantiza que el producto reduce al máximo su impacto medioambiental a lo largo de su ciclo de vida, en completa armonía con el medio ambiente desde su creación (diseño, materiales, fabricación, utilización) y hasta su reciclado. solutions.abb/niessen