Anuncio ad hoc con arreglo al art. 53 de las Normas de cotización del SIX Swiss Exchange
- Pedidos de 8.435 millones de dólares, -3 %; comparables1 0 %
- Ingresos de 8.239 millones de dólares, +1 %; comparables1 +4 %
- Beneficios de explotación de 1.376 millones de dólares; margen del 16,7 %
- EBITA operativo1 de 1.564 millones de dólares; margen1 del 19,0 %
- Dividendo básico por acción de 0,59 dólares; +22 %2
- Flujo de caja operativo de 1.067 millones de dólares; +40 %
| PRINCIPALES CIFRAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millones de dólares, si no se indica otra cosa) | VARIACIÓN | VARIACIÓN | ||||||
| T2 2024 | T2 2023 | US$ | Comparable1 | S1 2024 | S1 2023 | US$ | Comparable1 | |
| Pedidos | 8.435 | 8.667 | -3% | 0% | 17.409 | 18.117 | -4% | -2% |
| Ingresos | 8.239 | 8.163 | 1% | 4% | 16.109 | 16.022 | 1% | 3% |
| Ingresos brutos | 3.174 | 2.888 | 10% | 6.109 | 5.604 | 9% | ||
| En % de los ingresos | 38,5% | 35,4% | +3,1 pts | 37,9% | 35,0% | +2,9 puntos | ||
| Beneficios de explotación | 1.376 | 1.298 | 6% | 2.593 | 2.496 | 4% | ||
| EBITA operativo1 | 1.564 | 1.425 | 10% | 12% 3 | 2.981 | 2.702 | 10% | 11% 3 |
| En % de facturación operativa1 | 19,0% | 17,5% | +1,5 pts | 18,4% | 16,9% | +1,5 puntos | ||
| Beneficios de operaciones continuadas, netos de impuestos | 1.104 | 932 | 18% | 2.018 | 1.997 | 1% | ||
| Beneficio neto atribuible a ABB | 1.096 | 906 | 21% | 2.001 | 1.942 | 3% | ||
| Beneficio básico por acción ($) | 0,59 | 0,49 | 22%2 | 1,09 | 1,04 | 4%2 | ||
| Flujo de caja operativo | 1.067 | 760 | 40% | 1.793 | 1.042 | 72% | ||
| Flujo de caja disponible1 | 918 | 606 | 51% | 1.469 | 768 | 91% | ||
1 Para una conciliación de medidas de desempeño alternativas, véase el adjunto “conciliaciones y definiciones complementarias” de la información financiera del segundo trimestre de 2024.
2 Las tasas de crecimiento del dividendo por acción se calculan usando cantidades no redondeadas.
3 Moneda constante (no ajustada a las variaciones de la cartera).
En el segundo trimestre se mantuvo la fuerte demanda y el margen EBITA operativo alcanzó el 19 %, el nivel más alto de todos los tiempos. Cuando Morten Wierod asuma el cargo de CEO el mes que viene, estoy seguro de que ABB seguirá generando valor a largo plazo para los accionistas conforme a sus objetivos.
Björn Rosengren, CEO
Resumen del CEO
En mi opinión, el segundo trimestre fue otra demostración de que los cambios operativos aplicados desde la introducción de ABB Way en 2020 están convirtiendo a ABB en una empresa bien gestionada de forma sostenible. Alcanzamos un nuevo récord de margen EBITA operativo, un excelente flujo de caja y anunciamos una adquisición de una envergadura algo mayor. En general, estoy satisfecho con el resultado.
Los pedidos comparables mantuvieron el elevado nivel del año pasado, gracias a las importantes mejoras registradas en las áreas de negocio Electrification y Process Automation. No obstante, esta situación se vio contrarrestada por la debilidad mostrada principalmente en los negocios de Machine Automation y E-mobility, así como por la moderación de unos datos comparables bastante complicados en el área de negocio Motion. Los pedidos de ciclo corto mejoraron, lo que supuso un cambio de tendencia tras varios trimestres de deterioro. En los negocios relacionados con proyectos y sistemas, observamos una actividad subyacente sólida y continua de los clientes, con una cartera de proyectos consolidada que se mantiene intacta.
Los ingresos alcanzaron la elevada cifra de 8.200 millones de dólares, y además, logramos un ratio de ventas con facturación positivo de 1,02. Dado el 1,08 registrado en el primer semestre de este año y el sólido entorno de mercado general previsto actualmente, confiamos en alcanzar un ratio de ventas con facturación favorable para 2024. El margen EBITA operativo fue del 19,0 %, gracias tanto al aumento de los volúmenes como a los impactos positivos en los precios. Las partidas corporativas también contribuyeron positivamente en conjunto.
El flujo de caja disponible de 918 millones de dólares mejoró con respecto al año pasado y la tasa de explotación de 1500 millones de dólares en el primer semestre nos deja en una buena posición para lograr nuestra ambición anual de situarnos, al menos, en un nivel similar al del año anterior.
Contribuir a una sociedad con bajas emisiones de carbono es la base del negocio de ABB; por ese motivo nos complace que nuestros objetivos de alcance 1, 2 y 3 para 2030 y 2050 hayan sido aprobados por la iniciativa Science Based Target (SBTi), conforme al Acuerdo de París. Tenemos el compromiso de reducir nuestras emisiones de alcance 1 y 2 en un 80 por ciento para 2030 y en un 100 por cien para 2050. Con nuestro nuevo objetivo de alcance 3 de reducir las emisiones absolutas un 25 % con respecto a la base de referencia de 2022, reforzaremos nuestro compromiso con nuestros socios de la cadena de valor en materia de descarbonización y, al mismo tiempo, ofreceremos a nuestros clientes productos y soluciones para que puedan ampliar el uso de energías renovables, aumentar la eficiencia energética, electrificar los procesos y reducir las emisiones.
Un ejemplo de cómo impulsamos la I+D hacia soluciones energéticamente eficientes es la recién lanzada plataforma de control OmniCore, que permite a los robots operar hasta un 25 % más rápido y consumir hasta un 20 % menos de energía que la versión anterior. OmniCore permite gestionar el movimiento, los sensores y los equipos de aplicaciones en una única arquitectura de control: una sola plataforma y un lenguaje que integra toda nuestra gama de hardware y software líderes.
Como continuación de nuestras actividades de I+D, invertimos en participaciones minoritarias de empresas emergentes tecnológicas, que más adelante podrán integrarse plenamente en la familia ABB. Por ejemplo, durante el trimestre, invertimos en dos empresas emergentes de tecnología limpia, Ndustrial y GridBeyond, que ofrecen soluciones basadas en IA para optimizar el consumo de energía en tiempo real y acelerar la descarbonización, así como optimizar los recursos energéticos distribuidos y las cargas industriales.
El anuncio de una adquisición de mayor envergadura por parte del área de negocio de Electrification fue una estupenda noticia. Cuando se cierre la operación, la división Smart Buildings ampliará su cartera con la incorporación del negocio de accesorios de cableado de Siemens en China, que generó unos ingresos de más de 150 millones de dólares en 2023. La adquisición ampliará nuestro alcance en el mercado y complementará la oferta a clientes regionales con una gama completa de tecnología segura y fiable para edificios inteligentes.
Tanto Morten, que pronto asumirá el cargo de CEO de ABB, como yo estamos encantados con los nombramientos internos de Giampiero Frisio como nuevo presidente del área de negocio de Electrification y de Brandon Spencer como nuevo presidente del área de negocio de Motion. Ambos han demostrado su liderazgo con una sólida trayectoria en ABB Way, donde han impulsado un crecimiento rentable en dos de nuestras divisiones más importantes.

Perspectiva
En el tercer trimestre de 2024, prevemos una tasa de crecimiento de los ingresos comparables secuencialmente superior y que el margen EBITA operativo se sitúe en torno al 18,5 %, o ligeramente por abajo.
Para todo el año 2024, esperamos un ratio de ventas con facturación positivo, un crecimiento de los ingresos comparables en torno al 5 % y que el margen EBITA operativo sea de alrededor del 18 %.