Los pasados 23 y 24 de noviembre, 15 voluntarios de ABB Colombia hicieron parte del sueño de la familia Cañas, tener una casa propia, sueño que se cumplió gracias a la alianza entre ABB Y TECHO – Colombia.
Cielo Cañas, cabeza de familia, es una mujer que vive con sus 8 nietos en una habitación arrendada hace 6 años, en la Localidad de Ciudad Bolívar.
La Familia Cañas vive del trabajo del campo y de la venta de tintos en el centro de la ciudad. Como familia sueñan con algún día poder viajar a la costa y conocer el mar, pero su proyecto a corto plazo era tener su casa propia.
Nuestro objetivo era aportar a la felicidad y a una mejor calidad de vida, por medio de la construcción de su sueño. El pasado 25 de noviembre, ABB y Techo Colombia le entregaron una casa de 6 x 3 metros.
¿Cómo construimos esta ilusión?
Nuestra construcción de sueños inició el viernes 23 de noviembre a las 6:30 de la mañana, donde los voluntarios de ABB Colombia y TECHO se encontraron en la sede administrativa, Paralelo 108, para emprender el camino a la localidad de Ciudad Bolívar.
Al llegar al barrio, los voluntarios trabajaron en equipo para lograr una construcción exitosa y brindar así sonrisas para la familia Cañas.
Durante la jornada los voluntarios compartieron con los habitantes del Barrio El Recuerdo, construyendo más que una casa, lazos de solidaridad.