Un espacio público compartido es un lugar donde las personas, los modos de transporte y las actividades tienen su propio espacio es un lugar con más equidad social, más seguridad vial, menos ruido y contaminación del aire y una mejor calidad de vida. Precisamente este es el tema principal de la Semana Europea de la Movilidad 2024, la campaña emblemática de sensibilización de la Comisión Europea sobre la movilidad urbana sostenible que promueve cambios de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.
Las ciudades, sus hábitos y necesidades están en constante cambio, al igual que las personas que habitan en ellas. Por ello, ABB, líder tecnológico en electrificación y automatización, lanza la primera edición del concurso fotográfico "Encuadres en movimiento" entre los días 13 al 20 de septiembre de 2024. Una iniciativa con la que la compañía pretende compartir la visión sobre el presente y futuro de un espacio público compartido entre las personas y los diferentes modelos de movilidad desde la perspectiva de los propios usuarios.

¿Cómo participar?
El concurso fotográfico se realizará a través de los perfiles de ABB en España en las redes sociales X (@ABB_Spain) e Instagram (@abb_spain) entre los días 13 y 20 de septiembre de 2024. Las personas interesadas en participar deberán compartir una fotografía en cualquiera de estas dos redes sociales que esté enmarcada en uno de estos ámbitos:
- Espacios transformados: Imágenes que muestren cómo se han reconvertido espacios anteriormente destinados a vehículos en áreas para peatones, zonas de juego, parques, cafés al aire libre, etc.
- La ciudad a escala humana: Fotografías que destaquen la interacción humana y la vida cotidiana en calles y plazas diseñadas pensando en las personas, no en los coches.
- Innovación en movilidad en acción: Imágenes que ilustren tecnologías o soluciones innovadoras instaladas y en funcionamiento que contribuyan a una movilidad más limpia y eficiente, como vehículos eléctricos, estaciones de carga solar o aplicaciones de movilidad compartida.
- Armonía urbana: Fotografías que reflejen la convivencia pacífica entre diferentes usuarios del espacio público, como peatones, ciclistas y conductores, en un entorno urbano compartido.
Plazos de presentación y anuncio de la fotografía ganadora
El concurso fotográfico "Encuadres en movimiento" se desarrollará desde el día 13 de septiembre de 2024 a las 10:00h al 20 de septiembre de 2024 a las 23:59h. Las personas participantes podrán compartir su fotografía a través de los perfiles de ABB en España en las redes sociales X (@ABB_Spain) e Instagram (@abb_spain) así como enviando su fotografía por correo electrónico a: comunicacion.corporativa@es.abb.com.
Una vez finalizado el plazo de presentación de fotografías, el 23 de septiembre se enviará un formulario de valoración a los empleados y empleadas de ABB en España para que, de forma anónima, voten por sus tres fotografías ganadoras, dando como resultado una fotografía ganadora. Posteriormente, el 27 de septiembre a las 12:00h la fotografía ganadora será comunicada en un post en los perfiles de ABB en España de X e Instagram.
Más información sobre las bases de participación en este enlace.
Sobre la Semana Europea de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a responsables políticos como a la ciudadanía, sobre los beneficios tanto para la salud pública como para el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte más sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.