- ABB flexTronics® de Niessen es una solución avanzada y flexible con conexión bluetooth y wireless, que ofrece una fácil integración, configuración y control.
- Control del hogar desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad de cableado adicional.
- La evolución de la tecnolgía bluetooth y wireless en la domótica permite que los dispositivos puedan estar conectados entre sí y ser controlados de manera remota, y haciendo de la automatización una solución integral.
ABB flexTronics® de Niessen, control total con la mayor flexibilidad
Una tecnología que habilita un control del hogar mediante la aplicación ABB-free@home® Next, permitiendo a los usuarios gestionar la vivienda actualmente, a través de sensores de Sky Niessen, desde cualquier dispositivo móvil y de la forma muy simple.
Variedad de funciones y combinaciones de elementos de control. Las funciones se pueden cambiar en cualquier momento simplemente reemplazando los elementos de control, ya que son compatibles entre ellos. Estas son las principales ventajas puestas en práctica: uso flexible, conexión, personalización y extensión desde el principio.

Soluciones integrales simplificadas
Dentro de la instalación de control de sala, se pueden conectar hasta 32 dispositivos a través de una red de malla inalámbrica. Estos se configuran y operan a través de la aplicación ABB-free@home Next cuando se conectan a uno de los dispositivos mediante Bluetooth.
ABB flexTronics® es una solución ideal para propietarios de viviendas que buscan flexibilidad y tecnología avanzada en sus espacios, con una serie de características clave entre las que destacan:
- Control de energía: optimiza el uso de la energía, permitiendo a los usuarios gestionar su consumo desdecualquier dispositivo móvil. Los usuarios pueden apagar las luces de habitaciones desocupadas y ajustarlas persianas automáticamente para evitar la luz solar excesiva, contribuyendo al ahorro energético.
- Configuración de temporizadores: permite configurar temporizadores para encender las luces enmomentos específicos del día o la noche, proporcionando mayor comodidad.
- Escenas personalizadas: Los usuarios pueden guardar escenas en el sensor, permitiendo que las persianasse ajusten a posiciones predefinidas según la estación del año.
- Simulación de presencia: Te permite irte de casa con total tranquilidad ya que el propio sistema simularáde que hay alguien en la vivienda. Y de esta forma disuade a los intrusos.
- Expansibilidad y modularidad: ABB flexTronics® ha sido diseñado de forma ampliable y modular. Se puedeactualizar fácilmente al sistema domótico ABB-free@home® de Niessen, integrando un punto de acceso alsistema para un control más avanzado.
- Control de grupo: ofrece mayor comodidad de instalación y control de grupo mediante el funcionamientode la unidad de ampliación.
Niessen es una de las fábricas de referencia de ABB en España, dedicada a soluciones eléctricas y deautomatización para vivienda y terciario, y la primera de su sector en recibir en 2008 la norma europea deGestión del Eco-diseño ISO 14006-Aenor, que garantiza que el producto reduce al máximo su impactomedioambiental a lo largo de su ciclo de vida, en completa armonía con el medio ambiente desde sucreación (diseño, materiales, fabricación, utilización) y hasta su reciclado. solutions.abb/niessen