ABB publica Reporte Interactivo sobre el impacto de la tecnología Gearless Mill Drive en la reducción de emisiones de CO₂

ABB publica Reporte Interactivo sobre el impacto de la tecnología Gearless Mill Drive en la reducción de emisiones de CO₂

  • Una nueva publicación de ABB destaca los beneficios en eficiencia y descarbonización que la tecnología de molienda sin engranajes puede ofrecer al sector minero.
  • El estudio revela que los accionamientos de molino sin engranajes (GMD) son hasta un 3,6% más eficientes energéticamente que los sistemas de engranajes anulares (RMD) tradicionales.
  • Esta mayor eficiencia se traduce en una reducción potencial de hasta 195.000 toneladas de emisiones de CO₂, lo que equivale a retirar 89.000 automóviles de las carreteras.

En septiembre, ABB presentó un reporte interactivo que detalla cómo la tecnología GMD puede mejorar la productividad minera mientras reduce la huella de carbono del sector. Una de las conclusiones clave del reporte, basado en pruebas exhaustivas realizadas en la base instalada de GMD de ABB, es el alto nivel de eficiencia energética de esta tecnología. Los GMD pueden ser hasta un 3,6% más eficientes que los RMD, lo que reduce tanto el consumo energético como los costos operativos de las minas.

Esta eficiencia, aplicada a toda la base instalada de GMD de ABB, equivale a 195.000 toneladas de CO₂ menos, es decir, a 89.000 automóviles fuera de circulación. Incluso con un aumento conservador del 2% en eficiencia, se lograría una reducción de 106.000 toneladas de CO₂, o el equivalente a 49.000 automóviles.

Beneficios para la industria minera

right

Lograr estos ahorros energéticos es crucial para el futuro de la minería. La demanda de minerales críticos crece debido a la digitalización y la transición energética, mientras que la calidad del mineral disminuye, obligando a extraer más para obtener la misma cantidad de metal.

Este desafío se agrava con la creciente presión por reducir el impacto ambiental de la minería. En su informe, ABB analiza cómo estas tensiones afectan particularmente a la industria del cobre.

left

El cobre es vital para la transición energética, y se espera que su demanda se duplique para 2050. Sin embargo, actualmente solo el 0,5% del mineral extraído se convierte en cobre, lo que ha llevado a las minas a procesar el doble de material para mantener los niveles de producción. Sin apoyo a la sostenibilidad, este incremento podría generar más emisiones de las que el cobre ayudaría a mitigar.

“La única forma de producir más minerales críticos, como el cobre, y al mismo tiempo minimizar el impacto ambiental de las operaciones mineras, es con los GMD”, afirmó Wilson Monteiro, Gerente de la Línea de Negocios Global de Gearless Mill Drives de ABB.

right

El ejecutivo subrayó que los GMD han demostrado su eficacia durante más de 50 años, ofreciendo una solución más sostenible. Esta tecnología garantiza operaciones de molienda eficientes y confiables, reduciendo las emisiones y aumentando la productividad, como destaca el reporte de ABB.

El documento detalla cómo los GMD, al contar con menos componentes mecánicos, son más eficientes energéticamente, más fiables y fáciles de mantener. Esto se traduce en menores consumos de energía, mayor tiempo operativo y, en consecuencia, una menor huella de carbono y una mayor productividad.

Links

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp