- Este lanzamiento marca una expansión significativa de la gama de variadores de frecuencia de bombeo solar, que ofrece mayor eficiencia energética, ahorro de costes y sostenibilidad para los clientes.
- El convertidor de frecuencia ACQ80 permite utilizar la energía solar sostenible para satisfacer diversas necesidades de bombeo de agua, como el riego y el abastecimiento de agua de las empresas de servicios públicos.
- El convertidor lleva integrada lógica de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), lo que garantiza que se extraiga la máxima potencia posible de los paneles solares para maximizar el rendimiento de la bomba durante todo el día.
- Gracias al modo de doble alimentación, el convertidor puede funcionar tanto con la alimentación de CC de los paneles solares fotovoltaicos como con la alimentación de CA de la red o de un generador para bombear agua 24 horas al día los 7 días de la semana.
Los sistemas de bombeo de agua alimentados por energía solar fotovoltaica (FV) son cada vez más importantes en todo el mundo. Desempeñan un papel crucial en la reducción de las emisiones de CO2 relacionadas con el bombeo de agua y se pueden utilizar en zonas a las que no llega la red eléctrica y donde es esencial que haya un suministro fiable de agua para regar las plantaciones agrícolas. La nueva generación de convertidores para bombas solares ACQ80 de ABB está pensada para satisfacer esta demanda y ayuda a las instalaciones de bombeo de agua a funcionar de forma eficiente con una huella de carbono muy reducida, ya que utiliza la energía limpia del sol.
Una característica clave del ACQ80 es la lógica integrada de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) que se combina con un amplio rango de tensiones de entrada que oscilan entre 225 y 800 VCC. Esto permite al convertidor hacer funcionar el motor de la bomba incluso cuando la potencia de los paneles solares disminuye en los momentos en los que hay poco sol para bombear la máxima cantidad de agua en diversas condiciones de funcionamiento.
Aunque el ACQ80 se utilizará principalmente en soluciones sin conexión a la red, donde convierte la corriente continua (CC) de los paneles solares en la corriente alterna (CA) que necesita la bomba, también tiene la flexibilidad de aceptar una entrada de CA. Esto permite conectar el convertidor a una red local o a un generador, lo que garantiza la continuidad del bombeo durante la noche o en momentos en los que hay poca luz del sol, al combinar los suministros de entrada de CA y CC.
«La nueva generación del variador de frecuencia ACQ80 es un hito en la tecnología de bombeo solar. Su capacidad para operar con energía solar y de la red eléctrica, junto con funciones avanzadas como la protección contra el funcionamiento en seco y el sistema de limpieza de la bomba, lo convierte en una solución integral para el bombeo de agua sostenible. Esta innovación no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también contribuye significativamente a la reducción de la huella de carbono en el sector agrícola y de servicios públicos», ha afirmado Albert Blanco, HVAC & Water Business Development Manager para ABB España.
El ACQ80 dispone de funciones de bombeo integradas, como el cálculo del caudal, la protección contra el funcionamiento en seco, el sistema de limpieza de la bomba y múltiples modos de funcionamiento inteligente para optimizar el proceso de bombeo de agua y minimizar la intervención humana, además de una conexión de bus de campo para integrar el convertidor en los sistemas de control. También es compatible con motores de inducción, así como con motores síncronos de reluctancia (SynRM) asistidos por imanes permanentes de alta eficacia, tanto en bombas sumergibles como de superficie.
La Solar Impulse Foundation ha galardonado al ACQ80 con la etiqueta Solar Impulse Efficient Solution, lo que confirma que es un producto rentable que funciona con energía limpia. Esta etiqueta se concede a productos, servicios o procesos que combinan un rendimiento medioambiental y económico creíble, y que superan a las principales opciones que existen en su mercado. Todo ello permite a los responsables políticos y económicos adoptar políticas energéticas y medioambientales mucho más ambiciosas y establecer una hoja de ruta para conseguir sus objetivos medioambientales.