ABB refuerza su oferta de motores para mesas de rodillos para la industria siderúrgica mundial

ABB refuerza su oferta de motores para mesas de rodillos para la industria siderúrgica mundial

• Los motores, diseñados específicamente para los trenes laminadores de la industria del acero, tienen una vida útil de hasta 20 años y se ha demostrado que reducen drásticamente los costes de funcionamiento en fábricas de todo el mundo

• La industria siderúrgica mundial se enfrenta a un aumento de los costes y a una normativa medioambiental más estricta, por lo que la eficiencia operativa es clave para mantener la competitividad

ABB ha reforzado su oferta de motores para mesas de rodillos, aumentando la disponibilidad en respuesta a la creciente demanda. Los motores, diseñados específicamente para el entorno caluroso y corrosivo de las acerías, están emparejados con variadores de velocidad (VSD) de ABB, lo que permite soportar cargas de trabajo intensas y dinámicas al tiempo que se minimizan los tiempos de inactividad y los costes operativos.

Los motores para mesas de rodillos de ABB tienen una larga vida útil gracias a la carcasa del producto a prueba de golpes y resistente a la temperatura, que repele el polvo y la humedad, así como a las pruebas de rendimiento de calidad y fiabilidad de ABB, líderes en el mundo.

Peter-Stefan Tampsi, director de segmento de motores de baja tensión IEC de ABB, afirma: "La industria siderúrgica opera en condiciones intensas y muy exigentes, tanto en lo que se refiere al proceso de fabricación como al mercado. La robustez del motor para mesas de rodillos perfectamente emparejado con el VSD de ABB puede desempeñar un papel importante en la competitividad y la rentabilidad."

Los motores para mesas de rodillos de ABB están especialmente diseñados para satisfacer la necesidad de la industria siderúrgica de aumentar la eficiencia y la fiabilidad. Las dimensiones, disposiciones y potencias del producto son totalmente personalizables y pueden instalarse con una interrupción mínima. Incluso en las acerías más antiguas, que no han tenido una actualización de infraestructura en décadas, a instalación se realiza sin problemas.

Peter-Stefan Tampsi prosigue: "Un enfoque conjunto de la selección de motores y VSD es clave para agilizar la mejora de la industria mundial del acero. Ahora más que nunca, nuestro objetivo es ser una ventanilla única para la industria, y nuestros motores para mesas de rodillos ya están disponibles a buen ritmo".

Motores ABB para mesas de rodillos emparejados con variadores de velocidad (VSD)
Motores ABB para mesas de rodillos emparejados con variadores de velocidad (VSD)
center

ABB cuenta con más de 30 años de experiencia en el suministro de motores para mesas de rodillos a la industria siderúrgica y opera en más de 100 países de todo el mundo, lo que le proporciona una visión y una experiencia únicas de los retos comunes y únicos de cada región.  

Pulsa aquí para obtener más información sobre los motores de la mesa de rodillos de bajo voltaje IEC de ABB.

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 105.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, líder mundial en motores y variadores, está en el centro de la aceleración de un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y superamos los límites de la tecnología para contribuir a soluciones energéticamente eficientes, descarbonizadoras y circulares para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros variadores con tecnología digital, motores y servicios, ayudamos a nuestros clientes y socios a mejorar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad. Para ayudar a las industrias de todo el mundo a ser más limpias y eficientes, ofrecemos soluciones basadas en motores, para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos industriales. Con más de 140 años de experiencia en el sector de la transmisión de potencial eléctrico, nuestros más de 22.000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día. go.abb/motion

Contáctenos

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp