La creciente conciencia ambiental está transformando numerosos sectores, incluido el turismo y el sector hotelero. Los viajeros demandan cada vez más alojamientos que no solo ofrezcan confort y lujo, sino que también reduzcan su huella de carbono y contribuyan a la sostenibilidad del entorno.
Un hotel sostenible es aquel que ha obtenido la certificación LEED, la cual asegura que sus edificios son respetuosos con el medio ambiente y que implementa prácticas de gestión orientadas a reducir su huella de carbono.

Según el United States Green Building Council, “para ser sostenible no es necesario gastar mucho dinero. Construir un hotel con certificación LEED solo cuesta entre un 1 y un 2 % más que uno que no sea ecológico.
Soluciones innovadoras y sostenibles como ALBA de Niessen están impulsando el cambio hacia un sector hotelero más verde y responsable. ALBA ha recibido múltiples premios a nivel internacional precisamente por su innovación y compromiso con la sostenibilidad: desde el iF DESIGN AWARD 2024 en la Categoría Oro, el "best of the best" en los Red Dot Award 2024 y el Designplus Award de Light + Building.
Medidas para conseguir una mayor sostenibilidad hotelera
Los hoteles sostenibles implementan diversas estrategias para minimizar su impacto ambiental y promover prácticas ecológicas:
- Uso de materiales reciclados y orgánicos: Tanto en la construcción (utilizando madera certificada y materiales naturales) como en la operación diaria, los hoteles optan por sistemas de tecnología para la organización de huéspedes y la automatización de controles en las habitaciones y zonas comunes.
- Gestión del agua: Implementan sistemas de purificación y reutilización del agua, además de griferías automatizadas para reducir el desperdicio.
- Reducción del impacto en el entorno: Integran la construcción con el entorno natural, reciclan y gestionan adecuadamente los residuos, y optan por soluciones sostenibles como piscinas ecológicas. Soluciones como ALBA de Niessen, son una buena elección en esta creciente tendencia hacia la sostenibilidad. Sus interruptores en acabado mate han sido fabricados con un 98% de materiales reciclados, no solo contribuyen a un diseño estéticamente atractivo y elegante característico de un cierto tipo de hoteles, sino que también ayudan a crear un edificio más consciente y responsable.
- Eficiencia energética: para reducir el consumo energético en edificios hoteleros, ABB i-bus® KNX ofrece una solución integral que automatiza de forma inteligente múltiples procesos, como la iluminación, la climatización y el control de persianas. Además, permite integrar sistemas de seguridad, incluyendo detectores de humo y sensores de ventanas, garantizando una supervisión completa del edificio y alertas de emergencia en tiempo real. Este sistema está diseñado para optimizar la gestión energética y reducir los costes operativos, adaptando el consumo a la demanda sin comprometer el confort de los huéspedes. En el sector hotelero, implementar soluciones inteligentes permite optimizar el uso de la energía sin comprometer el confort de los huéspedes.
Soluciones de Niessen y ABB para la monitorización de la energía en hoteles
Entre los dispositivos de medición, sistemas de automatización y plataformas digitales que permiten un control integral del consumo, destacan los siguientes:
- Sistema InSite: Permite la monitorización en tiempo real del consumo de energía en hoteles, facilitando la identificación de áreas de mejora y la implementación de estrategias de ahorro. Gracias a su escalabilidad, se adapta a hoteles de distintos tamaños y categorías. En cuanto a su uso, resulta muy intuitivo ya que a través de la unidad de control se recopilan datos de los dispositivos de campo, a los que luego se puede acceder a través del servidor web InSite o una aplicación de terceros.
- ABB Ability™ Energy and Asset Manager: Esta plataforma en la nube proporciona una visión integral del consumo energético y el estado de los activos en tiempo real. Ayuda a reducir costos operativos, mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil de los equipos eléctricos utilizados en las instalaciones hoteleras.
Estas soluciones ayudan a disminuir el consumo energético hasta en un 20%, contribuyendo a una operación más sostenible y rentable del edificio, además también facilitan la adaptación a regulaciones energéticas y certificaciones como LEED, fundamentales para hoteles que buscan diferenciarse en sostenibilidad.
Las soluciones de Niessen y ABB dan respuesta a todo tipo de proyectos hoteleros aumentando su valor y elevándolos a la máxima categoría de distinción y modernidad.