ABB expande la familia de robótica Item Picking con nuevos módulos funcionales impulsados por IA para transformar las industrias de moda y logística

ABB expande la familia de robótica Item Picking con nuevos módulos funcionales impulsados por IA para transformar las industrias de moda y logística

  • Los nuevos módulos funcionales abordan desafíos clave en la singularización, recolección e inducción en clasificadores, permitiendo la automatización de extremo a extremo en operaciones logísticas e intralogísticas.
  • La tecnología de recolección rápida y de alta precisión impulsada por IA, desarrollada por ABB, aumenta la eficiencia, reduce la dependencia de la mano de obra e integra perfectamente en los sistemas existentes para una implementación rápida.
  • La integración con el software de planificación de movimiento de ABB permite la planificación automática de trayectorias sin colisiones con cada recolección y colocación identificada por el sistema de visión basado en IA.

ABB está ampliando su portafolio de soluciones robóticas para cadenas de suministro logísticas y de comercio electrónico con la incorporación de dos nuevos módulos funcionales impulsados por Inteligencia Artificial a su familia Item Picking. Con la tecnología de visión basada en IA desarrollada por ABB, probada por empresas líderes en el sector de moda y logística, los módulos Fashion Inductor y Parcel Inductor ofrecen soluciones para dos de los procesos logísticos más críticos: la recolección de artículos y la inducción en clasificadores.

"Con el crecimiento del comercio electrónico, que impulsará un aumento del volumen de paquetes de hasta un 9% anual[1], existe la necesidad de mayor velocidad y precisión en la recolección e inducción de artículos aleatorios desconocidos", afirmó Craig McDonnell, Director General de la línea de negocio Industries de ABB Robótica. "Al mismo tiempo, las empresas tienen cada vez más dificultades para contratar personal para realizar estas tareas repetitivas y poco ergonómicas, con un 37% de las empresas globales de cadena de suministro y logística enfrentando una escasez significativa de mano de obra[2]. La expansión de nuestra familia de recolección de artículos impulsada por IA aborda estos desafíos y permite a las empresas aumentar su productividad y eficiencia mientras reducen los errores mediante la automatización de sus procesos."

Al permitir manejar artículos con mayor precisión y velocidad, los módulos funcionales abordan los problemas de recolección e inducción de paquetes y otros artículos en almacenes y centros de clasificación de paquetes. Utilizando la tecnología de visión basada en IA de ABB, tanto el Robotic Fashion Inductor como el Robotic Parcel Inductor pueden manipular artículos desconocidos y dispuestos aleatoriamente en entornos no estructurados, garantizando un procesamiento fluido en operaciones logísticas de alto volumen y alta diversidad. Ambos módulos funcionales ofrecen una precisión de recolección líder en la industria de más del 99,5%, incluso en entornos altamente dinámicos donde los tamaños, formas y tipos de embalaje de los artículos varían diariamente. El sistema de IA también puede entrenarse para detectar y rechazar artículos no inducibles, como productos esféricos o cilíndricos, asegurando operaciones confiables y eficientes.

center

Además del procesamiento de pedidos, la capacidad de manipular objetos aleatorios e inesperados también es beneficiosa para paquetes devueltos, que no pueden predecirse en términos de tiempo, tipo o fecha.

El Robotic Fashion Inductor permite la singularización e inducción en clasificadores de prendas y accesorios empaquetados en bolsas de polietileno, con velocidades de hasta 1.300 selecciones por hora. Por su parte, el Robotic Parcel Inductor está diseñado para la singularización e inducción en clasificadores de pequeños paquetes, procesando cajas, bolsas, sobres y paquetes a una velocidad de hasta 1.500 selecciones por hora en centros logísticos de correo y paquetería. La integración con el software de planificación de movimiento de ABB permite la planificación automática de trayectorias sin colisiones una vez que cada artículo ha sido identificado por el sistema de visión basado en IA.

center

Diseñados para una implementación rápida, ambos módulos funcionales vienen preintegrados, lo que minimiza el tiempo de puesta en marcha, los errores operativos y la complejidad de la configuración, permitiendo la puesta en marcha en tan solo una semana. Utilizando la Plataforma de Control de Aplicaciones (ACP) de ABB, diferentes componentes, incluidos robots, pinzas y cámaras, pueden integrarse de manera fluida a través de una sola computadora e interfaz de usuario. Al resolver los desafíos fundamentales de detección, agarre y control de movimiento mediante modelos de IA preentrenados, visión avanzada, rendimiento robótico probado y una plataforma de control integrada, los módulos funcionales reducen costos y tiempos, eliminando los riesgos de I+D para los integradores de sistemas en la construcción de soluciones automatizadas de recolección.

Como proveedor integral, ABB ofrece soporte de extremo a extremo, desde software de aplicación específico y hardware robótico hasta un servicio de posventa global, garantizando una implementación fluida y una confiabilidad continua. Este enfoque elimina los problemas asociados con la adquisición e integración de soluciones de múltiples proveedores, facilitando la especificación, configuración y operación.

Para más información sobre cómo la familia de robótica Item Picking de ABB puede transformar las operaciones logísticas con un rendimiento rápido, flexible y eficiente, visite: https://new.abb.com/products/robotics/functional-modules/item-picking-family

Referencias:
[1] McKinsey & Company - ‘Preparing post for further parcel opportunities‘ (2024)
[2] Descartes - ‘How Bad Is The Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?’

ABB Robótica & Automatización Discreta es uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, y la única empresa con un portafolio completo e integrado que abarca robots, Robots Móviles Autónomos (AMR) y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los sectores –desde la industria automotriz hasta la electrónica y la logística– a superar sus desafíos mediante una mayor resiliencia, flexibilidad y eficiencia. ABB Robótica & Automatización Discreta acompaña a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro, operando con mayor eficiencia y sostenibilidad. La unidad de negocio emplea aproximadamente 11.000 personas en más de 100 ubicaciones en 53 países. go.abb/robotics

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp