- Se estima que el volumen de datos generados a nivel global alcanzará los 175 zettabytes para 2025.
- El UPS DPA 250 S4 es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñado específicamente para entornos informáticos críticos de alta densidad.
- Soluciones como el UPS DPA 250 S4 de ABB representan un paso adelante en la creación de infraestructuras más inteligentes, eficientes y sostenibles
En un mundo cada vez más conectado, los centros de datos se han convertido en el corazón de la sociedad moderna. Desde el streaming de vídeo hasta la inteligencia artificial, pasando por el almacenamiento en la nube y el Internet de las Cosas (IoT), todas estas tecnologías dependen de una serie de infraestructuras críticas para su correcto funcionamiento. En concreto, se estima que el volumen de datos generados a nivel global alcanzará los 175 zettabytes para 2025, lo que representa un crecimiento exponencial que requiere soluciones de energía eficientes y confiables.
Una tendencia que en países como España está provocando un auge significativo del sector de los centros de datos, atrayendo 21.800 millones de inversión directa más otros 36.500 millones de inversión indirecta, hasta un total de 58.000 millones, según datos de la Asociación Española de Datacenters (SpainDC). Sin embargo, este crecimiento también plantea desafíos importantes, como la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, optimizar el consumo energético y reducir la huella de carbono.
ABB apuesta por mejorar la sostenibilidad de los centros de datos
El UPS DPA 250 S4 es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñado específicamente para entornos informáticos críticos de alta densidad, como los centros de datos pequeños y medianos. Un equipo creado tanto para garantizar una protección energética robusta, como para responder a los principales retos del sector: eficiencia energética, modularidad y facilidad de configuración, mediante la incorporación de una serie de características innovadoras.

En este sentido, uno de los mayores desafíos que enfrentan los centros de datos es el consumo energético. Según un estudio de la International Energy Agency (IEA), los centros de datos representan aproximadamente el 1% del consumo global de electricidad, una cifra que podría aumentar en los próximos años debido al crecimiento exponencial de la demanda de datos. Reto al que el UPS DPA 250 S4 de ABB responde de una manera excepcional gracias a una eficiencia de hasta el 97,4% en modo de doble conversión, lo que se traduce en un ahorro significativo de energía y una reducción de los costes operativos.
Además, su diseño modular permite a los operadores ajustar la capacidad del sistema según sus necesidades, evitando el desperdicio de energía y optimizando el rendimiento. Y es que la eficiencia energética no es solo una cuestión de ahorro económico, sino también un compromiso con la sostenibilidad, el UPS DPA 250 S4 está diseñado para minimizar las pérdidas de energía y reducir la huella de carbono, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas que buscan alinear sus operaciones con los objetivos de descarbonización.
La modularidad es otra de las características clave del UPS DPA 250 S4 para adaptarse a las necesidades del futuro. En un sector donde las necesidades de capacidad pueden variar rápidamente, la capacidad de escalar de forma flexible es esencial. Este sistema permite a los operadores añadir módulos de potencia adicionales sin interrumpir el servicio, lo que garantiza una escalabilidad sin fisuras. Característica particularmente valiosa para los centros de datos pequeños y medianos, que a menudo enfrentan limitaciones de espacio y presupuesto.
Adicionalmente, el DPA 250 S4 está diseñado para ser fácil de configurar y mantener, lo que reduce el tiempo de implementación y los costes asociados. Su interfaz intuitiva y sus herramientas de diagnóstico avanzadas permiten a los técnicos monitorear el sistema en tiempo real y realizar ajustes de manera rápida y eficiente. Esto no solo mejora la disponibilidad del servicio, sino que también contribuye a una mayor fiabilidad operativa.
El futuro de los centros de datos: hacia una infraestructura más inteligente
El futuro de los centros de datos gira en torno a la capacidad de adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad digital. En este aspecto, soluciones como el UPS DPA 250 S4 de ABB representan un paso adelante en la creación de infraestructuras más inteligentes, eficientes y sostenibles.
ABB está innovando en el diseño de sus productos y en su enfoque hacia la integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis predictivo, para optimizar el rendimiento de los centros de datos. Haciendo que la combinación de eficiencia energética, modularidad y facilidad de configuración conviertan al DPA 250 S4 en una herramienta esencial para los operadores de centros de datos que buscan ser líderes en un mercado en constante evolución.