Niessen despierta sensaciones en Casa Decor 2025 combinando tecnología y diseño

Niessen despierta sensaciones en Casa Decor 2025 combinando tecnología y diseño

  • Niessen muestra en Casa Decor como su solución domótica ABB-free@home® se integra armónicamente en proyectos de alto valor estético y funcional.
  • La innovación y la sostenibilidad de Niessen se unen en esta nueva edición de Casa Decor 2025, en tres espacios únicos.
  • La iluminación, cuidadosamente integrada en cada uno de estos espacios, realza la arquitectura, los materiales, y transforma los ambientes en auténticas experiencias sensoriales.

Esta 60ª edición de Casa Decor, un evento único y singular, referente en arquitectura e interiorismo, podrá visitarse hasta el 18 de mayo en el Edificio Sagasta de construcción señorial, en la Calle Sagasta 33, en Chamberi, Madrid. 

FENIX – Biblioteca «Gabinetto delle curiosità», de Mayice

Este espacio diseñado por Marta Alonso e Imanol Calderón de Mayice Studio, ha sido concebido como un homenaje a la historia del diseño y la esencia milanesa, y se ha construido en torno a lo tangible en una era digital. Materiales locales, texturas artesanales y una iluminación meticulosamente controlada por el sistema domótico ABB-free@home® de Niessen, crean una atmósfera de introspección y belleza sensorial.

La pantalla ABB SmartTouch® 10
La pantalla ABB SmartTouch® 10" y ALBA Infinity aportan elegancia y funcionalidad.
center

Aseos públicos «Grounding», de Calzi Paccieri

Diseñado por Romina Calzi y Mariana Paccieri, este espacio es un refugio que invita a la reflexión, a respirar con calma y a conectar con lo esencial. Inspirado en formas orgánicas y elementos naturales como musgo, piedra y agua, el diseño busca ralentizar el ritmo cotidiano y promover el bienestar.

La integración de la pantalla ABB SmartTouch 10” y los interruptores Sky Niessen en acabado Duna, refuerzan la armonía del conjunto, favoreciendo la interacción intuitiva con la tecnología sin romper la estética natural del entorno.

center

«El Nido», de Studio Lemon

Marta Miñarro, la arquitecta al frente de Studio Lemon ha diseñado este espacio conceptual, donde la naturaleza y el cosmos convergen en una propuesta que simboliza origen, maternidad y cobijo. Un entorno totalmente envolvente con una paleta cálida y formas topográficas que invitan a la contemplación. Niessen amplifica en El Nido, la sensación de confort y bienestar con el control de la iluminación a través de la pantalla ABB SmartTouch 10”, los sensores táctiles enchufes Schuko USB A+C de ALBA, e interruptores de ALBA Infinity.

center
Niessen ha ayudado a crear una atmósfera personalizada, y a potenciar la experiencia lumínica del visitante en los estos tres espacios únicos.

Niessen crea atmósferas únicas que conectan con las emociones, potencian la belleza natural de los entornos y elevan la funcionalidad sin renunciar al diseño. Además, la sostenibilidad, presente en los materiales, los procesos y la filosofía de cada propuesta, refleja el firme compromiso y los valores de la marca por un futuro más responsable, donde la eficiencia energética y el respeto por el entorno son tan importantes como la innovación y la estética.

Sobre Niessen

Con 110 años como marca líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, desde Niessen, una de las marcas de referencia de ABB en España, aportamos soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp