El motor ABB establece un nuevo récord mundial al lograr una eficiencia energética del 99,13 %

El motor ABB establece un nuevo récord mundial al lograr una eficiencia energética del 99,13 %

  • Un gran motor eléctrico síncrono creado para una planta de acero en India es el más eficiente jamás fabricado, gracias al diseño Top Industrial Efficiency
  • La planta siderúrgica ahorrará unos 6 millones de dólares en electricidad gracias a la mejora de la eficiencia energética durante los 25 años de vida útil del motor
  • La inversión en eficiencia energética tendrá un periodo de amortización previsto de poco más de tres meses

ABB ha batido su propio récord mundial de eficiencia energética en motores eléctricos síncronos de gran tamaño con un nuevo motor diseñado en línea con su iniciativa Top Industrial Efficiency (TIE), que ofrece equipos que superan los estándares de rendimiento. Los motores y generadores TIE de ABB están diseñados para superar los actuales niveles de eficiencia, ayudando a los clientes a reducir el uso de electricidad, los costes operativos y el coste total de propiedad (TCO) sin comprometer el rendimiento ni añadir complejidad.

El motor, destinado a una planta de acero en India, ha alcanzado una eficiencia del 99,13% durante las pruebas, una mejora sustancial con respecto al anterior récord mundial de ABB del 99,05% establecido en 2017. La clasificación de eficiencia es la relación entre la energía que consume un motor y la cantidad que se convierte en movimiento. El límite teórico es el 100 % de eficiencia. Acercarse a este objetivo se vuelve cada vez más difícil en términos de diseño y fabricación de motores. Por este motivo, el récord mundial anterior se mantuvo durante 8 años.

Optar por un motor optimizado para TIE, en lugar del diseño estándar con un nivel de eficiencia del 98,64 %, permitirá al cliente ahorrar alrededor de 61 GWh de energía y 5,9 millones de dólares en costos de electricidad durante una vida útil de 25 años, equivalente a cuatro días de producción máxima del parque eólico marino más grande del mundo. También ayudará a evitar 45 000 toneladas de emisiones de CO2, comparable a eliminar 10 000 coches de la carretera durante un año. El alcance del ahorro y las emisiones evitadas es aún mayor en otros países donde la electricidad es más cara.

  • Motor síncrono de 56 megavatios (MW) utilizado para una unidad de separación de aire (ASU)
  • El motor, destinado a una planta de acero en India, ha alcanzado una eficiencia nominal del 99,13%

El motor accionará una unidad de separación de aire (ASU) que licuará el aire atmosférico para que separar el oxígeno y el nitrógeno y obtener gases puros para el proceso de producción de acero.

"ABB tiene la misión de ayudar a las industrias a ser más eficientes y limpias, y este proyecto muestra cómo nuestros productos van más allá de las normas con nuestra iniciativa Top Industrial Efficiency (TIE), que ofrece grandes motores y generadores con la mayor eficiencia energética posible", declaró Brandon Spencer, presidente de ABB Motion. "Esta iniciativa ayuda a nuestros clientes a impulsar la rentabilidad, ya que los costes de electricidad son, con diferencia, el mayor componente del coste total de propiedad (TCO) de este tipo de motores, al mismo tiempo que también están reduciendo sus emisiones de carbono."

La iniciativa TIE de ABB aborda una importante brecha en los estándares de eficiencia energética para motores grandes (3 MW+), que, a pesar de ser una pequeña parte de la base global de motores, convierten aproximadamente el 25 % de toda la energía relacionada con el movimiento.

La consecución del nuevo récord mundial de eficiencia refleja el compromiso constante de ABB de seguir optimizando la construcción eléctrica y mecánica del motor, basándose en un amplio conocimiento de las aplicaciones y en más de un siglo de experiencia en la fabricación de motores eléctricos. Este logro es especialmente significativo dado que la eficiencia media de este tipo de motores síncronos suele oscilar entre el 98,2 y el 98,5%.

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y con cerca de 110.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exchange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, líder mundial en motores y accionamientos, está en el centro de la aceleración de un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y superamos los límites de la tecnología para contribuir a soluciones energéticas eficientes, descarbonizadoras y circulares para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros accionamientos, motores y servicios digitales, ayudamos a nuestros clientes y socios a mejorar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad. Para ayudar a las industrias de todo el mundo a ser más eficientes y limpias, ofrecemos soluciones motorizadas para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos industriales. Con más de 140 años de experiencia en el sector de las cadenas cinemáticas eléctricas, nuestros más de 23.000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día. go.abb/motion  

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp