- ABB lanza el motor AMXE Marine, compacto y de alta potencia para aplicaciones de cubierta abierta y propulsión eléctrica en la industria marina.
- El motor AMXE Marine ofrece la mayor densidad de potencia de ABB hasta la fecha, con un diseño silencioso y refrigerado por agua.
ABB ha anunciado el lanzamiento del motor AMXE Marine, una solución de propulsión eléctrica de nueva generación diseñada para tolerar las duras condiciones del mar, incluida la exposición continua a agua salada corrosiva y a las potentes corrientes oceánicas. Basándose en décadas de experiencia en aplicaciones marinas e industrias pesadas, como la minería y el ferrocarril; ABB ha desarrollado este motor específicamente para embarcaciones eléctricas e híbridas de tamaño pequeño a medio y aplicaciones de cubierta abierta, combinando durabilidad probada, alto rendimiento y flexibilidad de instalación en un paquete compacto.

El motor AMXE Marine ofrece la mayor densidad de potencia de ABB hasta la fecha, con un diseño silencioso y refrigerado por agua 
Personalizable para satisfacer las necesidades de una amplia gama de embarcaciones pequeñas, el motor AMXE Marine garantiza una integración perfecta y, al mismo tiempo, cumple los más altos estándares de rendimiento y fiabilidad de ABB.
Con la mayor densidad de potencia de la gama de motores de ABB, el motor AMXE Marine proporciona más potencia con menos peso y espacio, lo que supone una importante ventaja para los buques en los que cada kilogramo y metro cúbico son trascendentales. Construido para aplicaciones marinas exigentes, este motor ABB está pensado para resistir el exigente entorno marino, soportar la corrosión, los golpes y las vibraciones; así como para tener una gran fiabilidad gracias a su diseño aislante. El motor AMXE Marine es compacto, y su diseño refrigerado por agua elimina la necesidad de sistemas de ventilación, reduciendo el ruido y las vibraciones para un funcionamiento más silencioso y confortable.
Personalizable para satisfacer las necesidades de una amplia gama de pequeñas embarcaciones, el motor AMXE Marine garantiza una integración perfecta al tiempo que mantiene los más altos estándares de rendimiento y fiabilidad de ABB. Su diseño compacto y su caja de terminales inteligente simplifican la instalación en una amplia gama de entornos marinos, ya sea en salas de máquinas o en cubiertas abiertas. Respaldado por la red mundial y los expertos locales de ABB, el motor puede recibir asistencia durante todo su ciclo de vida, para un servicio rápido y receptivo en cada etapa.
Este lanzamiento se produce en un momento crucial para la industria marítima. Se calcula que el comercio marítimo mundial se triplicará de aquí a 2050, por lo que el sector se enfrenta a una creciente presión para descarbonizarse. La Organización Marítima Internacional ha fijado el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, y soluciones como el motor AMXE Marine contribuirán a lograrlo. Al ofrecer una alternativa de alto rendimiento y bajas emisiones a los sistemas de propulsión tradicionales, ABB ayuda a los constructores y operadores de buques a ser más productivos y eficientes.
"Con el motor AXME Marine, ofrecemos una solución potente y compacta que satisface las exigencias del mundo real del sector marino actual. David Segbers, Global Product Manager Lead de soluciones Mobile e-Power en ABB, afirma: "Este motor está diseñado para funcionar en condiciones difíciles y ayudar a los operadores a cambiar a flotas más sostenibles y preparadas para el futuro”.
Roger Affolter, Global Product Group Manager Traction & Mobile e-Power Motors en ABB, ha declarado: "La electrificación de los buques es un elemento clave para mejorar la eficiencia y el rendimiento, reducir los costes de explotación y disminuir las emisiones en el sector marítimo. Estamos encantados de ofrecer soluciones de futuro que ayuden a los clientes a cumplir sus objetivos de descarbonización."
El motor se exhibirá en el evento comercial Nor-Shipping de este año, junto con el inversor móvil HES880 de ABB, que ya está disponible para aplicaciones marítimas. Estas tecnologías, junto con la amplia cartera marítima, representan el compromiso de ABB con la innovación, la sostenibilidad y el futuro de la electrificación marina.
ABB es líder mundial en tecnología de electrificación y automatización, lo que permite un futuro más sostenible y eficiente en cuanto a recursos. Al conectar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a funcionar con un alto rendimiento, al tiempo que se vuelve más eficiente, productiva y sostenible para que tengan un rendimiento superior. En ABB, lo llamamos “Diseñado para salir de la pista”. La empresa tiene más de 140 años de historia y unos 110 000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa suiza SIX (ABBN) y Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, líder mundial en motores y variadores, es la base para acelerar un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y ampliamos los límites de la tecnología para contribuir a soluciones energéticamente eficientes, descarbonizantes y circulares para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros variadores, motores y servicios habilitados digitalmente, apoyamos a nuestros clientes y socios para lograr un mejor rendimiento, seguridad y confiabilidad. Para ayudar a las industrias mundiales a superar sus expectativas: más esbeltas y limpias, ofrecemos soluciones impulsadas por motores para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos industriales. Nuestros más de 23 000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día gracias a más de 140 años de experiencia en el campo de los trenes de potencia eléctricos. ir.abb/movimiento