La decoración de interiores es mucho más que una suma de elementos estéticos; es un diálogo constante entre tradición e innovación, funcionalidad y estilo. En el ámbito del diseño de mecanismos y detalles arquitectónicos, el decorador Óscar Alonso ha sido un destacado colaborador, dejando su huella en proyectos donde la armonía de formas y funciones es esencial. En una reciente charla con Niessen, Alonso compartió las claves del último proyecto de reforma en el que trabajó, la integración de la colección ALBA en un espacio renovado y los aprendizajes heredados de su padre, un pionero en el diseño de mecanismos de Niessen.

A continuación, exploramos algunos de los puntos centrales de esta conversación, donde Alonso profundiza en los retos del proyecto, su enfoque en la atemporalidad, y cómo ALBA se convierte en el hilo conductor de este diseño, un esfuerzo liderado junto a la empresa Kefren.
Los retos de la reforma: estructura y distribución
Uno de los mayores desafíos a los que Alonso se enfrentó en la reforma fue la configuración estructural del edificio, en la que las áreas húmedas estaban fijadas en puntos específicos. Pero gracias a la estrecha colaboración entre Óscar Alonso y el cliente, y el balance perfecto entre funcionalidad y estética que aporta Niessen, los retos se superaron con creces. Para Alonso, la complicidad con el cliente fue esencial para alcanzar un resultado óptimo que cumpliera tanto con un programa ambicioso como con los requerimientos estéticos.
Integración de la colección ALBA: funcionalidad y atemporalidad
Al hablar de ALBA, Alonso destaca su afinidad con el diseño atemporal, un concepto central en su trabajo. Según Alonso, esta gama no solo complementa la estética del espacio, sino que también encarna la funcionalidad y la sostenibilidad necesarias para un proyecto de alta exigencia.
"La pureza de las líneas de ALBA, junto con la funcionalidad, sostenibilidad e innovación, hacen que se integre perfectamente en cualquier proyecto”
Para Alonso, trabajar con una colección que se alinea con los valores del diseño es fundamental, especialmente en un espacio que exige adaptabilidad y longevidad en su configuración estética.
ALBA: versátil y de diseño puro
La iluminación, una de las herramientas esenciales en el trabajo de Alonso, fue tratada con especial cuidado en este proyecto. Su enfoque está en lograr un balance entre la luz directa, indirecta y decorativa, elementos que considera clave para un resultado final funcional y acogedor, remarcando la importancia de esta sinergia en la ambientación del espacio. En el proyecto reciente, la integración de diferentes fuentes de luz contribuyó a enfatizar la estructura y estética de cada rincón, creando ambientes únicos y multifuncionales.
La colección ALBA, diseñada para adaptarse a diversos tipos de espacios —hogares, oficinas y otros proyectos—, destaca por su versatilidad y diseño innovador. Alonso encuentra en ALBA un equilibrio único entre diseño y funcionalidad, lo que le permite cumplir con una amplia gama de necesidades de los usuarios. ALBA permite la instalación del mecanismo sin distorsionar en absoluto el ‘alma’ del proyecto, subrayando la capacidad de esta colección para integrarse en cualquier ambiente sin perder su esencia ni alterar el concepto original de la decoración.
La herencia familiar en el diseño
Alonso ha contado con la influencia de su padre en cada paso de su trayectoria. Desde sus inicios, trabajar “codo con codo” junto a él en proyectos como la serie OLAS, de Niessen, fue un impulso decisivo en su carrera. Esta experiencia no solo le brindó habilidades técnicas, sino también un legado de pasión y creatividad que continúa siendo una parte integral de su enfoque. “La experiencia increíble de trabajar en la serie OLAS desde el principio sin duda marcó mi carrera”, confiesa Alonso, quien lleva con orgullo esta herencia en cada nuevo proyecto que emprende.
De OLAS a ALBA: evolución natural del diseño de interruptores
Según el decorador, la transición de los mecanismos OLAS a ALBA es un reflejo de la evolución en las necesidades de diseño, innovación y sostenibilidad. “Pienso que se trata de una evolución lógica y adaptada a cada momento”, comenta, destacando que, al igual que OLAS en su día, ALBA llega “pisando fuerte”, respondiendo a las demandas actuales de los usuarios y proyectistas. Con una clara visión de futuro, la colección ALBA representa para Alonso una oportunidad de aplicar mecanismos de vanguardia sin comprometer la estética y esencia de los espacios.