- ABB presenta nuevos puntos de anclaje certificados y sistemas de iluminación LED para motores, que permiten inspecciones más seguras y eficientes en los sistemas de accionamiento de molinos sin engranaje GMD (Gearless Mill Drive)
- Diseñadas en respuesta a los comentarios de los clientes, estas soluciones integradas demuestran el compromiso continuo de ABB con la innovación
ABB anunció dos nuevas funciones de seguridad para su tecnología Gearless Mill Drive (GMD), incorporando puntos de anclaje certificados y sistemas de iluminación LED dentro de las cámaras de los motores de anillo. Estas mejoras fueron diseñadas para responder a las necesidades de los clientes, incrementando la eficiencia operativa y la seguridad de los equipos de inspección que trabajan en espacios confinados a más de 20 mt. de altura.
Como componente crítico en las operaciones de molienda, las inspecciones internas de los motores de anillo han representado históricamente dos grandes desafíos: lograr una visibilidad óptima e implementar sistemas efectivos de protección contra caídas, todo ello minimizando el tiempo de inactividad requerido para la inspección. En colaboración con especialistas en servicio y equipos de usuarios en campo, ABB analizó los comentarios de los clientes e inició un Proyecto de desarrollo para mejorar la seguridad y el confort del personal que accede al interior del motor de anillo.
En respuesta a ello, las nuevas luces integradas en los motores GMD aseguran una mejor visibilidad en el interior del motor, ofreciendo una iluminación uniforme en todas las áreas de trabajo internas y eliminando sombras para mejorar la claridad y precisión de las inspecciones. Además, la iluminación optimizada reduce el riesgo de resbalones, tropiezos y caídas, contribuyendo a un proceso de inspección más seguro y eficiente.
Además, los puntos de anclaje han sido diseñados como puntos de sujeción certificados distribuidos a lo largo de la circunferencia interior del estator. Estos apoyan a los clientes de GMD de ABB en el fortalecimiento de la seguridad y cumplen con normas internacionales de protección contra caídas, como EN 795 y OSHA 1926.502. Asimismo, las luces del motor aportan a la mejora de los aspectos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (HSE) al garantizar una iluminación adecuada en las tareas de inspección. Estas mejoras también optimizan la eficiencia de las inspecciones de GMD en entornos mineros exigentes.

Los nuevos puntos de anclaje certificados dentro de los motores de anillo de ABB cumplen con las normas internacionales de protección contra caídas y permiten realizar inspecciones GMD más seguras. Imagen: ABB 
Los sistemas de iluminación LED integrados mejoran la visibilidad dentro de las cámaras del estator del GMD, lo que reduce los riesgos y permite realizar inspecciones más precisas. Imagen: ABB 
Los ingenieros de ABB trabajaron en estrecha colaboración con los equipos de primera línea para desarrollar mejoras de seguridad para los GMD, mejorando las condiciones de inspección en las minas. Imagen: ABB
“En ABB escuchamos constantemente los desafíos reales de los clientes y evolucionamos nuestros GMDs para darles respuesta, en particular en lo que respecta a la seguridad”, señaló Julen Fernández, líder de ingeniería de esta iniciativa en la fábrica de motores GMD de ABB en Bilbao, España. “Los comentarios de los clientes identificaron la necesidad de contar con soluciones más seguras de protección contra caídas dentro de las cámaras del estator, lo que nos llevó a desarrollar nuevas soluciones que cumplen estrictos estándares de seguridad y apoyan tanto a los trabajadores como a los potenciales rescatistas en caso de emergencia. La incorporación de estos nuevos puntos de anclaje y del sistema de iluminación integrado dentro del ring motor mejora significativamente la seguridad durante las inspecciones internas de los GMD y demuestra el compromiso de ABB con la innovación en seguridad”.
Los puntos de anclaje certificados son ahora una característica estándar en los nuevos motores de anillo de ABB, mientras que los sistemas de iluminación LED están disponibles como una mejora opcional. Ambas soluciones también pueden adaptarse a GMDs existentes. Cabe mencionar que, las nuevas funciones se están desplegando en todo el portafolio de GMD de ABB, con instalaciones piloto iniciales en sitios de clientes que ya han recibido comentarios altamente positivos, destacando tanto la mejora en las condiciones de seguridad como mejores resultados en las inspecciones.
ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 110.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
El negocio de Process Automation de ABB automatiza, electrifica y digitaliza las operaciones industriales que abordan una amplia gama de necesidades esenciales, desde el suministro de energía, agua y materiales, hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus ~20.000 empleados, tecnología líder y experiencia en servicios, ABB Process Automation ayuda a las industrias de procesos, híbridas y marítimas a “outrun”, de forma más eficiente y limpia. go.abb/processautomation