Niessen presenta Vega, dos estilos que redefinen los espacios

Niessen presenta Vega, dos estilos que redefinen los espacios

  • Un diseño, dos estilos: Vega, de líneas rectas y puras, y Alter Vega, con tecla ergonómica que transmite sensaciones táctiles.
  • Una colección más sostenible, con un nivel de material reciclado de hasta un 95% en las piezas pintadas, y una mayor reciclabilidad, logrando el 100% de materiales reciclables en mecanismos de enchufes e interruptores.
  • Vega, la nueva gama de interruptores, es compatible con todas las soluciones de automatización ABB i-bus® KNX, ABB-free@home® y ABB flexTronics®.

Niessen presenta Vega, su nueva colección que redefine la forma de interactuar con los espacios. Una propuesta que combina tecnología avanzada, versatilidad en el diseño y sostenibilidad real, aportando valor a todo tipo de proyectos.

Vega y Alter Vega. Un diseño. Dos estilos.

Hay diseños que no solo decoran, transforman y definen las formas de ver los espacios. La nueva gama de Niessen tiene dos estéticas complementarias y compatibles, con los mismos mecanismos y marco: Vega y Alter Vega. Dos estéticas, que multiplican las posibilidades para crear ambientes al estilo de cada persona. Formas rectas y puras en un caso, ergonómicas en el otro. Pero ambas con las mismos acabados y atención por el detalle, y con un especial cuidado por las sensaciones táctiles, pensadas para ofrecer la mejor experiencia de uso.

center

Vega se ha desarrollado con una cuidada selección de materiales y acabados —incluyendo el nuevo Gris Niebla y versiones metálicas como Acero y Níquel— Vega destaca por su tacto diferencial, durabilidad y estética atemporal. La nueva línea incorpora también soluciones de protección IP44, ideales para entornos húmedos como terrazas y baños. 

Vega también es Smart, se centra en la tecnología y la sostenibilidad, con funciones como sensores táctiles y display táctil de 4”. Mejora la experiencia con nuevas formas de interacción (deslizamiento, rotación), guía de luz animada y opciones personalizables. Vega y Alter Vega son compatibles con sistemas de automatización como ABB i-bus® KNX y ABB-free@home®, y con la domótica más versátil de Niessen, ABB flexTronics®. Además, Vega incorpora sensores inalámbricos inteligentes Smart Switch, sin batería, compatibles con Philips HUE, Casambi y ABB-free@home®, llevando la automatización del hogar a un nivel superior.

Un compromiso firme con el ecodiseño

Con Vega se ha optimizado el potencial de reciclabilidad al máximo en todos sus acabados. Desde su concepción, ha sido desarrollada para minimizar el impacto ambiental mediante el uso de materiales reciclados de un 94% en las piezas blancas y un 95% en el resto de piezas pintadas, continuando con el enfoque de economía circular.

Vega ha sido elaborada en la fábrica de Niessen en Oyarzun que opera con energía 100 % renovable, alcanzando una reducción del 93% en emisiones de CO₂, y en 2025, alcanza la neutralidad en sus emisiones cumpliendo con los objetivos de la iniciativa global de ABB "Mission to Zero".

Sobre Niessen

Con 110 años como marca líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, desde Niessen, marca del grupo ABB, aportamos soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp