ABB referente en sostenibilidad, alcanzando las cero emisiones operativas en la fábrica de Niessen en Oiartzun

ABB referente en sostenibilidad, alcanzando las cero emisiones operativas en la fábrica de Niessen en Oiartzun

  • La fábrica Niessen de ABB en Oiartzun opera exclusivamente con energía renovable, gracias a la recuperación de calor y la gestión digital de la energía.
  • La planta ha reducido el consumo de energía en un 42% desde 2019, mediante la monitorización digital y las actualizaciones de alta eficiencia.
  • Niessen avanza en el diseño circular con productos EcoSolutions™ fabricados con hasta un 95% de materiales reciclados.

La fábrica Niessen en Oiartzun, España, ha alcanzado un importante hito en sostenibilidad, logrando las cero emisiones operativas como parte de su programa global Mission to Zero™ de ABB. La planta produce mecanismos eléctricos y soluciones inteligentes para el hogar de la marca Niessen, diseñados para mejorar el confort, la seguridad y la eficiencia energética en los hogares. Este logro posiciona a Niessen como un referente nacional en descarbonización industrial y fabricación sostenible.

Fábrica Niessen en Oiartzun, España
Fábrica Niessen en Oiartzun, España
center

En los últimos cinco años, Niessen, con 111 años de historia, ha logrado una reducción del 42 % en el consumo energético en comparación con los niveles de 2019, impulsada por una hoja de ruta de sostenibilidad centrada en la electrificación, la automatización, la gestión energética, la recuperación de calor y la optimización de procesos. La planta también ha eliminado el uso de combustibles fósiles, operando íntegramente con electricidad renovable generada in situ y procedente de fuentes certificadas.

La fábrica de Oiartzun ahora cubre el 100 % de su demanda energética mediante energías renovables, gracias a más de 580 kWp de paneles fotovoltaicos instalados in situ. La fábrica también utiliza las tecnologías de automatización de edificios y gestión energética de ABB para optimizar la iluminación, la calefacción y la distribución de energía en toda la planta. El rendimiento energético se monitoriza a través de ABB eLink, una plataforma digital que proporciona visibilidad en tiempo real del consumo energético y ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y la fiabilidad. La instalación también está equipada con estaciones de carga para vehículos eléctricos, lo que apoya la transición de ABB hacia operaciones limpias y electrificadas.

«Lograr cero emisiones operativas en nuestra fábrica de Oiartzun marca otro paso importante en el camino de ABB hacia la Mission to Zero™», declaró Mike Mustapha, presidente de la División de Edificios Inteligentes de ABB Electrification.  

«Al ser nuestra primera planta en España en alcanzar este hito, y una de las muchas plantas en todo el mundo que avanzan hacia el mismo objetivo, demuestra cómo estamos convirtiendo la ambición en acción: electrificando nuestras operaciones, integrando el diseño circular y utilizando la gestión energética digital para hacer realidad la descarbonización. Con este progreso, pretendemos establecer un referente en fabricación sostenible y ayudar a los clientes a acelerar su propia transición hacia el cero neto».  

Más allá de la descarbonización, la estrategia de sostenibilidad de Niessen abarca el compromiso social, la eficiencia y la circularidad. La fábrica cuenta con la certificación ISO 50001 de gestión energética y ha alcanzado el estatus de Cero Residuos a Vertedero, lo que refuerza su compromiso con el uso responsable de los recursos.  

Bajo el marco EcoSolutions™ de ABB, todos los productos están diseñados y verificados para cumplir rigurosos estándares ambientales.

Este enfoque se ejemplifica con Vega y Alter Vega, las últimas líneas de productos de Niessen, con un nivel de material reciclado de hasta un 95% en las piezas pintadas, y una mayor reciclabilidad, logrando el 100% de materiales reciclables en mecanismos de interruptores: claros ejemplos de innovación diseñada para una economía circular.

La colaboración juega un papel clave en esta transformación. La fábrica de Oiartzun trabaja estrechamente con centros tecnológicos, proveedores y foros de economía circular para impulsar continuamente la fabricación sostenible y mantenerse alineada con la evolución del mercado y las normas regulatorias.  

Este compromiso con la sostenibilidad también se extiende más allá de la planta de producción. A través de Aukerak Sortzen (“Creando Oportunidades”), los empleados de Niessen impulsan iniciativas comunitarias y sociales locales, desde limpiezas de playas y campañas de donación de sangre hasta proyectos que promueven el abastecimiento local de alimentos, y el euskera como parte de la identidad local.  

Niessen se une a la creciente red de centros Mission to Zero™ de ABB en todo el mundo, desde India y Finlandia hasta EE. UU. y China, todos liderando la transición hacia operaciones bajas en carbono, energéticamente eficientes y circulares mediante la electrificación y la innovación digital.

Para más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de ABB y Mission to Zero™, visita https://new.abb.com/sustainability

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 105.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com  

ABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible el uso eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica y gestión de energía. Ayudamos a las empresas, la industria y los consumidores a administrar sus instalaciones y hogares de manera eficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo de una manera segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrificación

Niessen, con 111 años como marca líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, Niessen, marca de referencia  del grupo ABB en España, aporta soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica. Inmersa en el camino hacia las cero emisiones, Niessen forma parte de la iniciativa Mission to Zero de ABB, logrando la neutralidad de la fábrica en 2025.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp