- ABB, líder global en electrificación y automatización, aporta su experiencia de más de 130 años en innovación tecnológica para acelerar la adopción de vehículos eléctricos.
- Ciudad de México se consolida como la segunda sede del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E Temporada 12, la máxima competencia de automovilismo eléctrico.
- El cargador ABB Formula E Race Charger permite a las escuderías recargar dos autos simultáneamente con 80 kW de potencia, reduciendo emisiones y optimizando tiempos.

Ciudad de México será la sede, el próximo sábado 10 de enero, de la segunda carrera de la décimo segunda temporada del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, la número 150 de la historia de la serie all electric, una competencia que representa el futuro de la movilidad eléctrica y donde ABB suministra la tecnología de carga más avanzada del mundo y demuestra su liderazgo en electrificación y automatización.
“Queremos felicitar a la ABB FIA Fórmula E por su carrera 150, un logro extraordinario que celebramos con especial emoción porque coincide con el 70 aniversario de ABB en México. Son dos aniversarios que representan nuestra visión de futuro, compromiso con la innovación y la convicción de que la tecnología puede transformar al mundo de forma sustentable. Estamos orgullosos de ser parte de esta historia", menciona Arturo Castillo Country Holding Officer (CHO) y Presidente de ABB México.
El Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E nació con el objetivo de promover la adopción de vehículos eléctricos y prácticas sustentables. Esta apuesta por la sustentabilidad se refleja en que este campeonato fue el primer deporte global certificado con huella de carbono cero desde su inicio y en el primero y único en la categoría de competición en recibir la certificación ISO 20121, el estándar internacional para la sustentabilidad en eventos.
El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá la segunda carrera de la temporada 12, después de visitar las pistas de São Paulo (Brasil), donde se pondrá a prueba el potencial del auto eléctrico ABB Gen3 Evo. Con este evento, la capital mexicana se consolida como una sede icónica de la Fórmula E, competencia que visitará Miami (Estados Unidos), Jeda (Arabia Saudita), Madrid (España), Berlín (Alemania), Mónaco, Sanya y Shanghái (China) y Tokio (Japón), para finalizar en agosto en Londres, Reino Unido.
ABB: Tecnología que va más allá de la pista
Aunque el Campeonato Mundial de Fórmula E nació en 2014, ABB se unió como socio titular en enero de 2018, marcando el inicio de una colaboración que este año cumple su séptima temporada. Esta alianza no fue casual, representó la convergencia de dos visiones compartidas para un futuro más ágil, limpio y sustentable.
Para ABB, la Fórmula E es una plataforma de desarrollo tecnológico para innovaciones en electrificación y tecnologías digitales que pueden transferirse de la pista a situaciones del mundo real, mejorando la productividad, eficiencia y confiabilidad. Los escenarios en las distintas ciudades del mundo ofrecen el espacio ideal para demostrar cómo la tecnología de ABB puede ayudar a descarbonizar industrias esenciales mientras permite a los clientes superar sus objetivos.
Si bien la Fórmula E es la oportunidad perfecta para mostrar la tecnología de ABB en electromovilidad, la compañía es mucho más que autos eléctricos. ABB es un socio tecnológico integral que opera en más de 20 sectores diferentes, desde las profundidades del océano o minas hasta las alturas de los edificios más imponentes del mundo como el Burj Khalifa.
La misma ingeniería e innovación que impulsa la ABB Fórmula E también optimiza las operaciones de los clientes de ABB, la empresa Suiza Sueca habilita a las industrias a superar su capacidad haciéndolas más eficientes y limpias; porque en un mundo en donde producir o ejecutar no es suficiente, ABB se asegura de que la preservación de recursos, sociedades bajas en emisiones y el progreso social sean posibles por medio del desarrollo tecnológico.
Las industrias son el corazón del mundo moderno. Y hoy, todas las industrias, desde la generación de energía, su uso en edificios, la automatización, digitalización, hasta la eficiencia energética en centros de datos que sostienen la infraestructura digital del mundo, tienen que auto superarse produciendo más con menos. Con tres áreas de negocio principales Electrificación, Automatización y Motion atiende a clientes en servicios públicos, industria, transporte e infraestructura a nivel local y global.
Tecnología de carga ABB para los autos de carreras GEN3 Evo
Desde 2020, ABB proporciona la tecnología de carga para los autos GEN3 que compiten en este campeonato. En un trabajo conjunto con ingenieros de la FIA, y la Fórmula E; ABB desarrolló una solución compacta, fiable y segura para cargar los nuevos autos GEN3 Evo antes y durante la carrera.
Cada cargador ABB Formula E Race Charger entrega una potencia máxima de 160 kW y puede suministrar 80 kW de potencia a dos vehículos de forma simultánea antes de la carrera. Esta solución permite a las escuderías beneficiarse de una capacidad de 'doble carga', reduciendo significativamente la huella de carbono y disminuyendo las emisiones del transporte, porque ya no es necesario tener una unidad por cada auto.
Con más de un millón de cargadores para vehículos eléctricos instalados en más de 85 países de todo el mundo, ABB cuenta con la tecnología y la experiencia necesarias y probadas para los cargadores de autos GEN3 Evo.
Compromiso con la sustentabilidad de ABB
ABB invierte no sólo en proyectos certificados para proteger el clima y compensar las emisiones de cada temporada de carreras eléctricas, sino que además apoya iniciativas como la optimización del transporte y la logística.
El Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E reúne a las escuderías y al talento más destacado del automovilismo eléctrico mundial, consolidándose como la plataforma donde la innovación, la competencia y la sustentabilidad se encuentran. Desde su creación, la Fórmula E tiene como propósito acelerar la adopción de los vehículos eléctricos y acercar tecnologías sustentables de vanguardia a una audiencia global en constante crecimiento.
ABB 70 años en México
ABB México celebró el pasado 20 de diciembre 70 años de presencia en el país, con casi 7,000 empleados en el país, se consolida como uno de los actores clave en electrificación y automatización de la industria nacional. A lo largo de estas siete décadas, la compañía ha acompañado la evolución tecnológica e industrial de México, impulsando la eficiencia, productividad y sostenibilidad a través de soluciones avanzadas que integran ingeniería, software y talento capacitado para enfrentar cualquier reto.
Acerca de ABB
ABB es un líder tecnológico global en electrificación y automatización, que impulsa un futuro más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Al conectar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a operar con alto rendimiento y a ser más eficientes, productivas y sostenibles, superando las expectativas. En ABB, lo llamamos “Diseñado para Superar” (Engineered to Outrun). La empresa tiene más de 140 años de historia y alrededor de 110,000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa Suiza (SIX: ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com