Después de una década marcada por el minimalismo nórdico y la madera clara, la tendencia se inclina hacia tonos oscuros, nogal, wengué, caoba, que transmiten una sensación de lujo silencioso, sofisticación y vínculo con el entorno natural. En este contexto, los acabados Duna, Taupé y Comodoro de Sky Niessen conectan directamente con esa evolución estética, ofreciendo una paleta que equilibra la profundidad de lo contemporáneo con la calidez orgánica imprescindible para hogares actuales.
Sky Niessen tiene un diseño funcional, y un lenguaje visual que responde a las claves del nuevo interiorismo: autenticidad, sostenibilidad y equilibrio. Dentro del abanico de sus acabados encontramos tres de ellos que destacan por su carácter: Duna, con su tono arena suave, aporta amplitud y serenidad; Taupé, con sus matices tierra, aporta profundidad sensorial y finalmente Comodoro, con su verde bosque que combina la profundidad del verde con el frescor del turquesa, introduce frescura y vitalidad en ambientes sofisticados.
Sky Niessen se adapta a estilos que van desde el minimalismo hasta propuestas más cálidas y envolventes.

El interiorismo que dialoga con la naturaleza
El interiorismo contemporáneo ya no solo busca belleza: exige funcionalidad, sostenibilidad y soluciones inteligentes que acompañen la vida diaria. La colección de Sky Niessen responde a esta necesidad con un diseño minimalista y depurado (solo 8,5 mm de grosor), fabricado bajo criterios de ecodiseño, en línea con el compromiso medioambiental que caracteriza a Niessen. Así, cada mecanismo deja de ser un simple accesorio para convertirse en una pieza clave del proyecto arquitectónico, donde tecnología y estética trabajan juntas para crear hogares más humanos y conectados.
Una herramienta estratégica para prescriptores profesionales
Sky Niessen permite combinaciones que elevan el diseño:
- Duna, perfecta sobre paredes en greige y mobiliario en madera clara, genera entornos serenos, cálidos y neutros.
- Taupé, ideal en contraste con superficies oscuras o madera wengué, acentúa ambientes sofisticados y sensoriales.
- Comodoro, valiente y natural, da relieve a objetos o rincones con identidad sin perder elegancia.

Para arquitectos, interioristas y profesionales de la prescripción, los acabados Duna, Taupé y Comodoro representan una herramienta versátil que facilita el trabajo y potencia el valor del proyecto final. Sky Niessen es compatible con todos las series de lujo de la marca, facilitando la renovación estética de cualquier espacio con instalaciones previas, lo que permite actualizar espacios sin grandes intervenciones, algo especialmente apreciado en proyectos de reforma o actualización de vivienda.
Su desarrollo integrado en entornos BIM optimiza la planificación y reduce tiempos en obra, simplificando la fase de diseño y asegurando una ejecución eficiente y sostenible. Todo ello con un lenguaje visual que habla de precisión: solo 8,5 mm de grosor, marcos minimalistas y detalles cromados que aportan un acabado continuo y elegante. Así, los mecanismos dejan de ser un simple accesorio para convertirse en un componente clave del concepto arquitectónico, alineando diseño, tecnología y sostenibilidad en un único gesto.
Niessen, con 111 años como marca líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, Niessen, marca de referencia del grupo ABB en España, aporta soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica. Inmersa en el camino hacia las cero emisiones, Niessen forma parte de la iniciativa Mission to Zero de ABB, logrando la neutralidad de la fábrica en 2025.