A través de la integración de electrificación, automatización y herramientas digitales, la compañía busca optimizar la eficiencia operativa del sector salmonero, reduciendo el impacto ambiental y los costos energéticos.
Una de las novedades más esperadas es el variador ACQ80, diseñado específicamente para aplicaciones alimentadas por energía solar.
En el marco de AquaSur 2026 -la exhibición acuícola más relevante del hemisferio sur que se llevará a cabo en la Región de Los Lagos- ABB reafirma su posición como aliado estratégico de la industria chilena al presentar un ecosistema tecnológico diseñado para enfrentar los desafíos de sostenibilidad y costos operativos. Con Chile consolidado como el segundo productor mundial de salmón —generando ingresos superiores a los US$ 8.800 millones—, la presión por optimizar procesos en zonas remotas y bajo normativas ambientales exigentes es más alta que nunca.
Es por eso que la propuesta de ABB para esta edición se centra en la convergencia de la electrificación, la automatización y la digitalización. Según explicó Fernando Barraza, Marketing Communications Manager MO Latam de ABB, el eje central es "acelerar la transición hacia una acuicultura sostenible mediante soluciones integradas de monitoreo remoto diseñadas para mejorar la eficiencia operacional".
Impacto directo en la eficiencia operativa
Uno de los mayores hitos que la compañía exhibirá en el evento es la capacidad de sus tecnologías para transformar el gasto energético en los centros de cultivo. La combinación de variadores de frecuencia y motores de alta eficiencia está logrando reducciones de consumo energético de hasta un 60% en procesos críticos como el bombeo y la aireación, fundamentales tanto en sistemas RAS como en operaciones marinas.
"Nuestra participación busca fortalecer el trabajo colaborativo con proveedores y gremios. Al ser socios del Club de Innovación Acuícola, potenciamos la articulación de estándares tecnológicos comunes para acelerar esta transición", destacó Fernando Barraza. Además, el ejecutivo hizo hincapié en la relevancia de la plataforma ABB Ability™, que permite el diagnóstico en tiempo real en instalaciones aisladas del sur de Chile, garantizando seguridad y sostenibilidad.
“La participación de ABB en AquaSur busca acelerar la adopción de tecnologías digitales avanzadas que permitan a los productores salmoneros operar con mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad. A través de plataformas como ABB Ability™, la compañía habilita monitoreo y operación remota, diagnóstico en tiempo real y optimización continua de sistemas críticos en centros de cultivo, algo especialmente relevante para instalaciones aisladas del sur de Chile”, agregó el ejecutivo.
Tecnología para ambientes extremos
La operatividad en el mar exige equipos con una resistencia superior. En este sentido, Pablo Figueroa, Local Division Manager - Drive Products de ABB, detalló que el stand contará con hardware especializado, incluyendo equipos con certificación IP69K resistentes a la corrosión.
"Presentaremos los variadores de frecuencia ACS380 y ACS580, que ajustan la velocidad de los motores en tiempo real para sistemas de alimentación y sopladores, enfrentando así el alto costo energético de la industria. Una de las novedades más esperadas es el variador ACQ80, diseñado específicamente para aplicaciones alimentadas por energía solar, lo que habilita soluciones de bombeo fuera de la red eléctrica convencional”, señaló Pablo Figueroa.
Para el productor acuícola, una falla en la aireación u oxigenación puede ser catastrófica. Las herramientas de monitoreo remoto de ABB permiten supervisar y configurar sistemas desde cualquier ubicación, reduciendo la necesidad de visitas presenciales a centros de difícil acceso.
"Esto se traduce en una respuesta inmediata ante fallas o desviaciones, reduciendo el riesgo de interrupciones en procesos críticos como aireación, oxigenación o bombeo. Esto ayuda al productor a operar de manera más confiable, reducir costos y tomar decisiones mejor fundamentadas", explicó Pablo Figueroa.
Sumado a ello, el Local Division Manager - Drive Products de ABB reforzó la importancia del encuentro: “ABB refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia operativa y el bienestar de los peces, tres pilares que hoy definen la evolución del sector acuícola. Su presencia en Aquasur 2026 representa una oportunidad para que los productores conozcan cómo la digitalización, la automatización y las soluciones energéticas avanzadas pueden impulsar una acuicultura más competitiva, segura y responsable con el medio ambiente”.
De esta manera, ABB invita a todos los actores del sector a visitar su stand para conocer de cerca las herramientas que están definiendo el estándar de la industria 4.0 en el mar chileno, donde demostraciones interactivas permitirán ver en tiempo real la protección y el control del movimiento de los motores eléctricos que dan vida a los procesos productivos.
ABB es líder mundial en tecnología de electrificación y automatización, impulsando un futuro más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a alcanzar un alto rendimiento, a la vez que aumentan su eficiencia, productividad y sostenibilidad para superar a la competencia. En ABB, a esto lo llamamos «Diseñado para superar a la competencia». La empresa cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110 000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX Swiss Exchange, ABBN) y en Nasdaq Estocolmo (ABB). www.abb.com
ABB Motion , líder mundial en motores y accionamientos, impulsa un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y ampliamos los límites de la tecnología para contribuir a soluciones energéticamente eficientes, descarbonizadas y circulares para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros accionamientos, motores y servicios digitalizados, apoyamos a nuestros clientes y socios para lograr un mayor rendimiento, seguridad y fiabilidad. Para ayudar a las industrias del mundo a ser más eficientes y sostenibles, ofrecemos soluciones de accionamiento por motor para una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales. Con más de 140 años de experiencia en sistemas de propulsión eléctrica, nuestros más de 23 000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día. go.abb/motion