- Niessen vuelve a Casa Decor integrando su tecnología en espacios donde se unen diseño, emoción y funcionalidad.
- La marca aporta soluciones de interiorismo eléctrico que elevan la experiencia del usuario y refuerzan la narrativa arquitectónica de cada proyecto.
- La participación de Niessen se alinea con la filosofía de la plataforma de interiorismo, apostando por la eficiencia energética y la integración estética.
Casa Decor celebra su 61ª edición consolidándose como referente del interiorismo en España. La exposición podrá visitarse del 9 de abril al 24 de mayo en la Calle San Agustín 11, en el Barrio de las Letras de Madrid.
Dica - “Más allá de la cocina, el hogar”
Este espacio diseñado por el equipo Dica, propone una visión donde la cocina se integra de forma natural en el conjunto del hogar, eliminando barreras entre estancias y convirtiéndose en el verdadero núcleo de la vivienda. En este proyecto, Niessen incorpora su nueva colección Vega y Alter Vega con el acabado Duna, que se integran con discreción en un entorno marcado por líneas minimalistas y materiales cálidos.
El proyecto refleja además un fuerte compromiso con la sostenibilidad, alineado con la iniciativa de Casa Decor Sostenible, gracias al uso de materiales responsables y procesos certificados.
Schmidt diseñado por Lemon Studio - “La caja”
Plantea una arquitectura interior basada en la repetición de un módulo que da forma a una vivienda completa. Esta propuesta, que difumina los límites entre mobiliario y arquitectura, apuesta por una experiencia continua del espacio doméstico.
La integración de soluciones domóticas avanzadas como ABB free@home® de Niessen, junto a la pantalla ABB SmartTouch 10”, y sensores de la gama ALBA en color gris, permiten una gestión inteligente e intuitiva del hogar, reforzando la funcionalidad sin renunciar al diseño.
AITEX diseñado por Paccieri Studio – “The Listening Bar”
Espacio donde la tecnología se pone al servicio de una experiencia sensorial única. Este espacio explora la relación entre arquitectura, sonido y materiales textiles innovadores, creando un entorno inmersivo que combina arte, sostenibilidad y tecnología.
Niessen amplifica “The listening Bar” con su domótica ABB free@home ®, ABB SmartTouch 10”, y ALBA y ALBA Infinity, aportando control, conectividad y coherencia estética a un espacio concebido como un santuario contemporáneo.
“Nuestra participación en Casa Decor refleja cómo la tecnología puede integrarse de forma natural en el diseño, aportando valor y comodidad. En Niessen trabajamos para que la innovación se sienta en cada espacio”, destaca Ana Maria Rangel, Responsable de prescripción, en zona centro.
Niessen, con más de 111 años como líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, y marca de referencia del grupo ABB en España, aporta soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica. Inmersa en el camino hacia las cero emisiones, Niessen ha logrado la neutralidad de la fábrica en 2025, como parte de la iniciativa Mission to Zero de ABB. solutions.abb/niessen