- ABB Robotics presentará las últimas tecnologías de robótica colaborativa e industrial impulsadas por IA
- En el stand E653, pabellón 2, podrán verse los últimos lanzamientos como el nuevo IRB 1200 Next Generation, binpicking con GoFa™ y Eye Motion, FlexPicker™ y una célula de paletizado colaborativo con GoFa™ y visión 3D

ABB Robotics participará un año más en Advanced Factories, el mayor encuentro de automatización, robótica y tecnologías 4.0, que celebrará su décima edición del 5 al 7 de mayo de 2026 en Fira Barcelona – Gran Via..
Durante los tres días de feria, ABB Robotics mostrará su tecnología más avanzada para responder a los principales retos de la industria 4.0: mejorar la productividad, optimizar el uso de recursos, reforzar la competitividad y acelerar la transición hacia fábricas más flexibles, eficientes y resilientes.
Demostraciones en vivo: robótica avanzada para la fábrica flexible
Los visitantes podrán descubrir en el stand de ABB Robotics distintas aplicaciones industriales que reflejan las tendencias actuales en automatización.
Entre las novedades, podrán ver en directo una aplicación de bin picking con el cobot GoFa™ integrado con EyeMotion, que demostrará cómo la visión 3D y los algoritmos avanzados permiten identificar y recoger piezas de forma autónoma, planificando las trayectorias en tiempo real sin colisiones. sDiseñado para habilitar aplicaciones de visión impulsadas por IA, EyeMotion es un sistema de visión inteligente y agnóstico al hardware que otorga a los robots de ABB la capacidad de ver y adaptarse en tiempo real mediante avanzadas capacidades de percepción, utilizando cualquier cámara o sensor. Al dotar a los robots de un mayor nivel de sensorización, percepción y razonamiento visual, EyeMotion desbloquea nuevos niveles de autonomía y flexibilidad para una robótica industrial inteligente en las fábricas del futuro.
La combinación de visión y movimiento inteligente proporciona una nueva clase de capacidades robóticas. EyeMotion permite bin picking aleatorio optimizado con IA, localización precisa de piezas, rutinas de inspección complejas y detección de defectos de alta precisión, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para adaptarse a condiciones de producción cambiantes. Gracias a ello, los fabricantes pueden adoptar la IA a gran escala, convirtiendo la visión basada en datos en autonomía real, mejoras de productividad y ventaja competitiva.
Además, ABB Robotics mostrará el IRB 1200 Next Generation, la evolución de uno de sus robots industriales más versátiles. Este nuevo modelo combina un diseño más compacto, mayor capacidad de carga, mayor rendimiento dinámico y una eficiencia energética optimizada, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de montaje, manipulación y procesos rápidos en entornos industriales exigentes. Impulsado por el controlador OmniCore, el IRB 1200 Next Generation ofrece mayores prestaciones con un consumo energético reducido, reforzando el compromiso de ABB con una automatización más eficiente y sostenible.
Se podrá también ver en funcionamiento una célula de picking de alta velocidad basada en el IRB 365 FlexPicker™, con el software avanzado PickMasterTwin, diseñada para operaciones de clasificación, picking y manipulación a gran velocidad. Esta solución es especialmente adecuada para sectores como alimentación, pharma o bienes de consumo, donde la productividad y la fiabilidad son esenciales.
La célula de paletizado y despaletizado colaborativo con GoFa™con visión 3D mostrará cómo los cobots de ABB Robotics hacen posible una automatización segura, flexible y fácil de implantar, incluso en espacios reducidos o entornos compartidos con operarios. Gracias a su sencillez de uso y a sus funciones de seguridad integradas, GoFa™ reduce las barreras de entrada a la automatización, especialmente para pymes.

IRB 1200 
GoFa Paletizado y despaletizado 
PickMaster Twin 
GoFa CRB 15000 
OmniCore Eye Motion 
Automatic Path Planning 
IRB 365 FlexPicker
Soluciones digitales para la optimización y la eficiencia de la producción
ABB presenta sus últimas soluciones digitales diseñadas para optimizar la eficiencia y productividad en los entornos industriales. Entre ellas destaca ABB RobotStudio®, cuya simulación y programación offline impulsada por IA permite crear gemelos digitales precisos, reduciendo tiempos de puesta en marcha, mejorando la seguridad y facilitando el mantenimiento predictivo mediante monitorización en tiempo real.
Con la nueva función de Automatic Path Planning, RobotStudio® permite programar trayectorias óptimas en solo unos clics, disminuyendo tiempos de ciclo y consumo energético.
Asimismo, la plataforma OptiFact™ ofrece un entorno modular para recopilar, gestionar y analizar datos de producción, conectándose con múltiples dispositivos sin necesidad de enviar información al exterior, garantizando así control total sobre la infraestructura digital.
Por su parte, AppStudio™ democratiza la creación de interfaces robóticas gracias a su enfoque sin código, acelerando la configuración hasta un 80 %. Las interfaces generadas pueden implementarse directamente en robots ABB o en gemelos digitales creados en RobotStudio®, permitiendo programar acciones de forma rápida e intuitiva.
Para más información sobre la participación de ABB Robotics en Advanced Factories 2026, visita nuestro stand E653 en el pabellón 2 y descubre más sobre las soluciones en esta página.
ABB Robotics, como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores -desde la automoción hasta la electrónica y la logística- a superar sus resultados haciéndose más resistentes, flexibles y eficientes. ABB Robotics apoya a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro, que funcione de forma más eficiente y limpia para un futuro mejor. Esta área de negocio emplea a unas 11.000 personas en más de 100 centros repartidos por unos 53 países. go.abb/robotics