El Flexley® Mover P603 de ABB Robotics gana el iF Design Award 2026

El Flexley® Mover P603 de ABB Robotics gana el iF Design Award 2026

  • Ha sido galardonado con este premio internacional por su diseño innovador y sus capacidades de navegación inteligente
  • Refleja el objetivo de ABB Robotics en cuanto a ofrecer soluciones robóticas autónomas versátiles adaptables (AVRTM) para aplicaciones modernas de fabricación y logística

El robot móvil autónomo (AMR) Flexley® Mover P603 de ABB Robotics ha ganado el iF Design Award 2026 en la categoría de Diseño de Producto: Industria, Herramientas y Maquinaria, gracias a su diseño compacto, su navegación inteligente y su potencial para transformar el rendimiento en las aplicaciones intralogísticas.

"El Flexley® Mover P603 representa el paso más reciente en el camino de ABB Robotics hacia la automatización intralogística autónoma y basada en software, donde las máquinas pueden operar de forma independiente mientras trabajan de forma fluida junto a personas y otros sistemas", afirmó Alfonso González, Director Global de Línea de Producto AMR de ABB Robotics. "Este premio reconoce no solo la solidez del diseño, sino también cómo estamos reduciendo las barreras para la automatización mediante robótica más autónoma y versátil (AVRTM) que puede hacer más cosas, en más lugares, y hacerlo de forma más rápida, segura e inteligente."

El P603 fue seleccionado por el jurado por su combinación de ingeniería inteligente, software avanzado y funcionalidad autónoma en una única solución. Su sistema de navegación, impulsado por IA mediante la tecnología Visual SLAM de ABB Robotics, permite un movimiento preciso sin necesidad de infraestructuras fijas, lo que acelera la puesta en marcha hasta en un 20% en comparación con otros sistemas de navegación, y lo hace menos complejo.

Su diseño compacto le permite operar de forma eficiente en entornos con espacio limitado, mientras que la detección de carga integrada garantiza el manejo seguro de cargas de hasta 1500 kg. En conjunto, estas capacidades ofrecen a los fabricantes una solución versátil y preparada para el futuro, que agiliza el flujo de materiales y facilita una rápida adaptación a las necesidades cambiantes de producción.

Presentado en 2025, el Flexley® Mover P603 está diseñado para aumentar la producción y mejorar el flujo de materiales, reduciendo al mismo tiempo el tiempo de puesta en marcha y los requisitos de infraestructura. Su rápida instalación y su capacidad para operar en entornos dinámicos lo convierten en una solución idónea para instalaciones que buscan modernizar sus operaciones sin interrupciones.

Más información sobre el Flexley® Mover P603 disponible en la web oficial de iF Design, en la sección "Winners & iF Ranking".

ABB Robotics, como una de las empresas líderes mundiales en robótica, es la única compañía con una cartera completa e integrada impulsada por IA que abarca robots, cobots y robots móviles autónomos (AMRs), diseñada y orquestada por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores —desde el automóvil hasta la electrónica y la logística— a superar sus resultados haciéndose más resilientes, flexibles y eficientes. ABB Robotics está a la vanguardia del desarrollo y comercialización de una nueva generación de Robótica Autónoma Versátil (AVR), liderando un ecosistema global de innovación formado por socios para impulsar el desarrollo en hardware eficiente y software inteligente con rendimiento industrial. La empresa cuenta con aproximadamente 7.000 personas. go.abb/robotics  

Acerca del iF Design Award

Desde 1954, el iF DESIGN AWARD es una marca reconocida en todo el mundo cuando se trata de excelencia en el diseño. La marca iF Design está establecida internacionalmente como símbolo de extraordinarios logros en diseño. El iF DESIGN AWARD es uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Premia los mejores diseños en todas las disciplinas: productos, envases, branding & comunicación y diseño de servicios, arquitectura y diseño de interiores, experiencia de usuario (UX), interfaz de usuario (UI) y conceptos. Todos los proyectos premiados están publicados en ifdesign.com.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp