ABB Robotics lanza una nueva célula automatizada de acabado de superficies

ABB Robotics lanza una nueva célula automatizada de acabado de superficies

  • La nueva célula colaborativa OmniVanceTM Collaborative Surface Finishing Cell , de tipo plug-and-play, permite a las pequeñas y medianas empresas automatizar las principales tareas de acabado de superficies
  • Un mayor rendimiento, calidad de nivel industrial y flexibilidad reducen los tiempos de procesamiento y los costes frente al acabado manual
  • El tiempo de programación se reduce hasta en un 90%, lo que permite un rápido retorno de la inversión sin necesidad de conocimientos de robótica

ABB Robotics lanza su primera célula de lijado y pulido totalmente automatizada: la célula colaborativa de acabado de superficies OmniVanceTM Collaborative Surface Finishing Cell, que permite a un segmento más amplio de fabricantes automatizar tareas clave de acabado de superficies, como el lijado y el pulido.

"Cada vez más empresas buscan automatizar procesos como el lijado y el pulido, pero muchas pequeñas empresas carecen de experiencia interna en robótica, por lo que, aunque necesitan ofrecer siempre una calidad perfecta, hasta ahora muchas no disponían de una solución que se ajustara a sus necesidades", explicó Craig McDonnell, Managing Director Business Line Industries, ABB Robotics. "Muchas empresas se muestran reacias a invertir en una automatización compleja y a medida, mientras que las soluciones estándar disponibles en el mercado carecen de la escalabilidad y las prestaciones que necesitan. Con nuestra nueva OmniVance Collaborative Surface Finishing Cell, introducimos la robótica de grado industrial en una solución sencilla, asequible y escalable".

El acabado de superficies es un paso fundamental en la fabricación de prácticamente todos los sectores industriales, pero las empresas se enfrentan a la doble presión de  unas exigencias de producción cada vez más complejas y la escasez de mano de obra cualificada. Las previsiones de Deloitte y The Manufacturing Institute indican que 1,9 millones de puestos de trabajo en la  industria manufacturera quedarán sin cubrir de aquí a 2033.

La OmniVanceTM Collaborative Surface Finishing Cellde ABB Robotics cierra la brecha entre la automatización personalizada y los kits de herramientas básicos con su solución llave en mano, que utiliza un robot colaborativo GoFaTM para ejecutar un acabado de superficies de alta calidad y precisión, sin necesidad de conocimientos de robótica.

La célula es totalmente autónoma y se suministra como una solución plug-and-play totalmente integrada, que incluye el cobot GoFa y los componentes de seguridad. La célula, con certificación CE* completa, no requiere ingeniería adicional para ponerse en marcha y comenzar la producción, y la fácil incorporación de nuevas herramientas y accesorios la hace muy adaptable a entornos de alta variabilidad de productos.

Al automatizar las tareas repetitivas de lijado y pulido, la célula aumenta el rendimiento y reduce las tradicionales piezas desechadas y reprocesadas, con el consiguiente ahorro de tiempo, esfuerzo y costes. La facilidad de extracción de polvo integrada ayuda a mantener un entorno de trabajo limpio y saludable, al tiempo que mejora la calidad del producto acabado. La automatización también reduce el esfuerzo físico y libera a los trabajadores cualificados para que puedan centrarse en tareas de valor añadido.

A la calidad y eficiencia de grado industrial de la nueva célula se suma su sencillez operativa, habilitada por el intuitivo software de ABB Robotics desarrollado para gestionar todo el proceso de acabado. Su interfaz  tipo tableta es fácil de usar para quienes no tienen conocimientos de robótica y no necesita programación personalizada. Funciones como la grabación de trayectorias 3D con guiado manual, la creación de trayectorias 2D predefinidas y la edición intuitiva de trayectorias, integradas en los bloques de  Wizard Easy Programming, pueden reducir el tiempo de programación hasta en un 90%.

La OmniVanceTM Collaborative Surface Finishing Cell demuestra cómo los robots colaborativos pueden ofrecer soluciones para aplicaciones específicas que impulsan la competitividad, incluso para empresas y operarios que se inician en el uso de la robótica.

*La OmniVance Collaborative Surface Finishing Cell cumple con la Directiva de Máquinas de la UE y se suministra con la Declaración de Conformidad requerida para los mercados de la UE.

ABB Robotics, como una de las empresas líderes mundiales en robótica, es la única compañía con una cartera completa e integrada, impulsada por IA, de robots, cobots y robots móviles autónomos (AMRs), diseñada y orquestada por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores, desde la automoción hasta la electrónica y la logística, a optimizar su rendimiento para que sean más resilientes, flexibles y eficientes. ABB Robotics está a la vanguardia en el desarrollo y la comercialización de una nueva generación de Robótica Autónoma Versátil (AVR), liderando un ecosistema global de innovación junto a socios para impulsar el desarrollo de hardware eficiente y software inteligente con prestaciones industriales. El negocio emplea aproximadamente 7.000 personas. go.abb/robotics 

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp