Vega de Niessen alcanza el oro del diseño internacional en la gala iF Design Award Night

Vega de Niessen alcanza el oro del diseño internacional en la gala iF Design Award Night

  • La colección Vega de Niessen galardonada en Oro de los iF DESIGN AWARD 2026, el máximo galardón que otorga uno de los certámenes de diseño más influyentes del mundo.
  • Este reconocimiento sitúa a Vega y Alter Vega entre los diseños más destacados del año, seleccionados por un jurado internacional de 129 expertos que evaluó más de 10.000 candidaturas procedentes de 68 países.
  • Vega ha sido uno de las dos únicas marcas españolas en ganar el iF GOLD.

La colección Vega de Niessen ha sido reconocida con el prestigioso iF DESIGN AWARD 2026 Gold, el máximo galardón que otorga uno de los certámenes de diseño más influyentes del mundo. La marca ha recibido el trofeo oficial durante la celebración de los iF DESIGN AWARD NIGHT, en Berlín ante más de 2.000 invitados.

Este reconocimiento sitúa a Vega y Alter Vega en las dos únicas marca españolas premiadas en Oro, de las 75 totales a nivel mundial, situándose en la élite del diseño mundial, seleccionados por un jurado internacional de 129 expertos que evaluó a más de 10.000 candidaturas procedentes de 68 países, una cifra récord en la historia del certamen.

Niessen es además la única marca española galardonada en la categoría de diseño de producto, una de las más exigentes y representativas del certamen. Este logro refuerza el posicionamiento de la marca como referente en soluciones que integran diseño, tecnología y funcionalidad en el ámbito de la arquitectura y el interiorismo.

center

El jurado ha valorado Vega y Alter Vega por su pureza formal, su versatilidad arquitectónica y su capacidad para integrarse en espacios contemporáneos con una estética atemporal. La colección destaca por su diseño minimalista, su cuidada selección de materiales y su enfoque en la sostenibilidad, criterios que han tenido un peso especialmente relevante en esta edición del certamen, marcada por la creciente influencia del diseño responsable y la innovación tecnológica.

"Para Niessen, este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con un diseño que combina funcionalidad, estética y tecnología, y que contribuye a crear espacios más eficientes, confortables y bellos. Vega y Alter Vega se suman así a la trayectoria de la marca como referente en diseño aplicado a soluciones eléctricas y domóticas", declara Nerea Vesga, responsable de Diseño y R&D en Niessen.

Niessen, con más de 111 años como líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, y marca de referencia del grupo ABB en España, aporta soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica. Inmersa en el camino hacia las cero emisiones, Niessen forma parte de la iniciativa Mission to Zero de ABB, logrando la neutralidad de la fábrica en 2025. solutions.abb/niessen

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp