El cobre es uno de los minerales estratégicos del mundo y de los de mayor demanda proyectada en las próximas décadas. Es el componente central de la transición energética que sostiene el crecimiento de las economías modernas. Según proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de este mineral se cuadruplicaría hacia 2040, lo que convierte a su extracción eficiente y competitiva en una prioridad estratégica para países productores como el Perú.

Perú, segundo productor mundial de este mineral, está en una posición privilegiada para atender esa demanda. La actividad minera representa el 10% del PBI nacional y concentra el 62% de las exportaciones del país, según datos del Ministerio de Energía y Minas, lo que convierte al sector en un motor económico de primer orden. Sin embargo, para mantener esa posición, se requiere desarrollar nuevos proyectos y para seguir siendo competitiva en los mercados internacionales, la industria enfrenta los retos de incremento de costos operativos, carencia de nuevos talentos y operaciones más complejas.
Estos retos son también una oportunidad. Las operaciones que logren modernizar sus procesos, reducir sus costos energéticos y mejorar su eficiencia productiva no solo responderán mejor a la demanda global, sino que se posicionarán con mayor solidez ante mercados e inversores cada vez más exigentes.

"Las operaciones mineras en el Perú están bajo una doble presión, producir más para atender una demanda global que no para de crecer, y hacerlo de manera eficiente y con estándares ambientales cada vez más exigentes. Eso no es una contradicción, es una oportunidad para quienes cuentan con las herramientas adecuadas y el socio tecnológico para hacerlo posible”, afirma Ricardo Begazo, gerente de la división local de Process Industries de ABB en Perú.
Tecnología que ya opera en terreno
La industria minera avanza hacia un modelo en el que la electrificación, la automatización y la digitalización se consolidan como ejes clave para aumentar la productividad, reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de sus procesos. En este escenario, las soluciones tecnológicas disponibles hoy permiten alcanzar esos objetivos y al mismo tiempo reducir la huella ambiental de las operaciones.
Una de las apuestas más concretas es la electrificación de flotas de acarreo. Los camiones de acarreo representan aproximadamente el 70% de las emisiones en un proceso minero, y hoy existen tecnologías de asistencia trolley que permiten alimentarlos con energía eléctrica directa durante los tramos de carga, reduciendo sus emisiones hasta en un 90%.

En los procesos de molienda, una de las etapas de mayor consumo energético en el procesamiento del cobre, los sistemas de accionamiento para molinos sin engranajes (GMD, por sus siglas en inglés) eliminan la necesidad de componentes mecánicos pesados y de alto mantenimiento. Al operar mediante accionamiento directo (sin engranajes), basado en campos magnéticos, reducen las pérdidas de energía, minimizan las paradas no planificadas y prolongan la vida útil de los equipos, con capacidad para sostener producciones de hasta 400,000 toneladas métricas de cobre anuales.
La digitalización completa este ecosistema. Las operaciones mineras de hoy requieren sistemas integrados capaces de anticiparse a eventos y optimizar procesos en tiempo real. Plataformas de inteligencia artificial aplicadas a la industria, como ABB Genix™, son un ejemplo de cómo esta tecnología permite mejorar la producción hasta en un 10% y reducir costos energéticos entre un 10 y 20%.
"En el Perú, la minería del cobre ya cuenta con las condiciones para avanzar hacia operaciones con menores emisiones y mayor eficiencia. El reto no es tecnológico, sino de adopción. Las empresas que lideren esta transición estarán mejor posicionadas frente a las nuevas exigencias del mercado", señala Begazo.
Sostenibilidad como ADN
Las empresas mineras de cobre en el Perú que avanzan en sus metas de reducción de emisiones están mejor preparadas para responder a las exigencias del entorno y cumplir con estándares ambientales cada vez más exigentes.
"La descarbonización ya forma parte de las prioridades del sector, pero el reto está en profundizar su implementación en la operación", concluye Begazo.
EXPOCOBRE 2026
En este contexto, del 27 al 29 de abril se realizó en Lima la III Conferencia del Cobre y Feria Internacional EXPOCOBRE 2026, un espacio que reunió a empresas, especialistas y proveedores del sector para compartir avances tecnológicos, tendencias y soluciones orientadas a fortalecer la productividad y sostenibilidad de la minería del cobre en el Perú. En este marco, ABB presentó su portafolio orientado a optimizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia operaciones más sostenibles.