- Mejorar la eficiencia energética en zonas peligrosas es fundamental para empresas que buscan reducir sus costes operativos y, al mismo tiempo, cumplir con los objetivos de sostenibilidad
- La certificación conforme a los requisitos de ATEX e IECEx permite desplegar la tecnología IE6 en zonas peligrosas
- El motor SynRM de hipereficiencia IE6 reduce las pérdidas de energía hasta 60% respecto a un motor de inducción estándar de eficiencia IE3, convirtiéndolo en la solución ideal de mejora para bombas, ventiladores y compresores
ABB es el primer fabricante del mundo en ofrecer un motor IE6 de hipereficiencia certificado según los requisitos ATEX e IECEx para su uso en zonas peligrosas. El nuevo motor IE6 de seguridad aumentada, basado en la tecnología de reluctancia síncrona libre de imanes y tierras raras (SynRM) de ABB, ofrece hasta un 60 % menos de pérdidas de energía que los motores de inducción IE3 comúnmente usados en las Zonas 1 y 2. Esto permite a las empresas lograr un gran aumento en la eficiencia energética y evitar emisiones de carbono en industrias donde puedan estar presentes gas, vapor o polvo, como productos químicos, marinos, petroleros y gasíferos, farmacéuticos y alimentos y bebidas.
El motor SynRM IE6 de seguridad aumentada está certificado para su uso con variadores de velocidad (VFD) (VSD) para ofrecer un control preciso y alta eficiencia en todo el rango de velocidades, incluso a cargas parciales. Esto lo convierte en la mejora ideal para motores de inducción estándar IE3 en bombas, ventiladores y compresores. En una vida útil típica de 20 años, el ahorro energético de cambiar solo un motor a IE6 sería de 87.5201 €, lo que supondría un periodo de recuperación de ocho meses con 157.540 kg de CO2 evitados, equivalente a 37 coches de pasajeros de gasolina conducidos durante un año.
"En su informe de Eficiencia Energética 2025, la IEA destaca la urgente necesidad de poner a disposición la tecnología sostenible como una opción asequible. Y eso es fundamental para la propia filosofía Engineered to Outrun de ABB", dijo Stefan Floeck, presidente de IEC LV Motors, ABB. "Con el primer motor SynRM IE6 de hipereficiencia del mundo para zonas peligrosas, ahora tenemos la solución ideal para clientes que deben reducir sus gastos operativos mientras cumplen estrictos objetivos de sostenibilidad."
El nuevo SynRM IE6 de seguridad aumentada cubre capacidades desde 110 kW, con versiones IE5 disponibles hasta 90 kW. Además de aumentar la confiabilidad y reducir el mantenimiento, la tecnología SynRM permite una instalación más rentable. En la Zona 1, el funcionamiento de la temperatura más alta puede permitir el uso de un motor SynRM de mayor seguridad, mientras que un motor ignífugo con una carcasa especial sería la opción tradicional. Además, en la Zona 2, la mejorada capacidad de carga de los motores SynRM permite más potencia del mismo tamaño que un motor de inducción equivalente. Esto podría permitir que un motor más pequeño y de menor coste cumpliera la misma función.
La tecnología SynRM IE6 e IE5 de ABB forma parte del portafolio más amplio de motores IEC LV para zonas peligrosas, con alternativas de inducción hasta el nivel de eficiencia IE4. Sea cual sea la tecnología, estos motores combinan construcción robusta, alta eficiencia energética y funcionamiento fiable para ofrecer un rendimiento confiable y seguridad certificada en los entornos más exigentes.

Motor de reluctancia síncrona (SynRM) IE6 Mayor seguridad para las zonas 1 y 2 
ABB IE6 SynRM Motores y variadores de seguridad aumentados en aplicaciones de compresión 
ABB IE6 SynRM Motores y variadores de seguridad aumentados en aplicaciones de bombeo 
Motores de bajo voltaje IEC para áreas peligrosas
Para saber más sobre los motores IE6 SynRM de ABB para zonas peligrosas, visita esta página web: https://www.abb.com/global/en/areas/motion/motors-generators/low-voltage-motors/iec-low-voltage-motors/motors-for-explosive-atmospheres
ABB es un líder tecnológico global en electrificación y automatización, lo que permite un futuro más sostenible y eficiente en recursos. Al conectar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a que las industrias funcionen con alto rendimiento, siendo más eficientes, productivas y sostenibles para superar el rendimiento. En ABB, a esto lo llamamos Engineered to Outrun. La empresa cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa Suiza SIX (ABBN) y en el Nasdaq Estocolmo (ABB). www.abb.com
ABB Motion, líder mundial en motores y accionamientos, está en el centro de la aceleración de un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y llevamos al límite de la tecnología para contribuir a soluciones eficientes, descarbonizadoras y circulares energéticamente para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros drives, motores y servicios habilitados digitalmente, apoyamos a nuestros clientes y socios para lograr un mejor rendimiento, seguridad y fiabilidad. Para ayudar a las industrias del mundo a superar a la velocidad – más ágiles y limpias, ofrecemos soluciones motorizadas para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos industriales. Basándose en más de 140 años de experiencia en trenes motrices eléctricos, nuestros más de 23.000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día. go.abb/motion