- ABB lanza el ACF5000 LCS para ayudar a las industrias a cumplir los requisitos más estrictos de la directiva sobre emisiones industriales de la UE (IED 2.0)
- Una nueva solución permite realizar un seguimiento preciso de niveles de emisión ultrabajos en aplicaciones como la incineración de residuos y la industria pesada
ABB ha lanzado el ACF5000 LCS (Low CEMS Specialist), el único sistema de monitorización continua de emisiones (CEMS) de bajo rango certificado del mercado. Diseñado para cumplir los requisitos más estrictos establecidos por la directiva sobre emisiones industriales de la UE (IED 2.0), permite a los operadores cumplir con límites de emisión más estrictos, al tiempo que mejora el rendimiento medioambiental y la eficiencia operativa. Con una capacidad de detección de menos de diez partes por millón, el ACF5000 LCS cuenta con la certificación QAL1 de TÜV.
El lanzamiento se produce en un momento crítico para la industria europea, ya que el Plan de Acción Cero Contaminación de la UE [1] acelera la necesidad de un control más estricto de las emisiones. La IED 2.0 establece unos valores límite de emisión considerablemente más bajos, lo que exige que los sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS) funcionen dentro de márgenes de certificación más estrictos. Los sistemas que no cumplen estos requisitos ya no son adecuados para nuevas instalaciones, lo que aumenta la necesidad de soluciones de monitorización avanzadas. Esto hace que el ACF5000 LCS esté preparado para el futuro, a medida que otros países y regiones adoptan normas igualmente estrictas.
Diseñado para aplicaciones como la incineración de residuos y otros sectores con un alto consumo energético, el ACF5000 LCS ofrece una monitorización de gran precisión a niveles de emisión ultrabajos.
«IED 2.0 cambia radicalmente el nivel de control de las emisiones, lo que supone un importante reto técnico que ABB ha podido superar gracias a nuestro compromiso inquebrantable con la I+D a lo largo de los años» —afirmó Jean-René Roy, director global de la línea de negocio de la división de Medición y Análisis de ABB. «Con más de 30 años de experiencia como líder en sistemas de control de emisiones y miles de sistemas instaladospermite ahora medir rangos de emisión hasta 10 veces más bajos».
El ACF5000 LCS combina una tecnología probada con un rendimiento mejorado. El sistema incorpora la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) de alta resolución de ABB, que mide de forma selectiva las moléculas de gas activas en el infrarrojo con una sensibilidad y estabilidad excepcionales. Se combina con un detector de ionización de llama (FID) integrado para compuestos orgánicos volátiles (COV) y un sensor de oxígeno basado en circonio, en una solución completa de extracción en caliente/en húmedo, capaz de monitorizar más de 15 componentes gaseosos simultáneamente. Gracias a la flexibilidad del FTIR, la selección de los componentes que se van a medir se realiza mediante un programa informático.
El ACF5000 LCS utiliza una tecnología de validación automática que garantiza la integridad de las mediciones, evita desviaciones normativas y ofrece un funcionamiento fiable y eficiente a largo plazo. La complejidad de la presentación de informes puede reducirse consolidando todos los datos de emisiones en una única fuente, mediante el sistema de gestión y adquisición de datos CEM-DAS de ABB.

El ACF5000 LCS está integrado con las soluciones de tecnología digital avanzada de ABB, entre las que se incluye Genix Datalyzer, lo que permite supervisar el conjunto de sistemas CEMS en todos los dispositivos y plantas, garantizando así la fiabilidad, el cumplimiento normativo y el tiempo de actividad. Al mismo tiempo, el equipo de servicio técnico especializado de ABB ofrece una cobertura inigualable para garantizar que los clientes alcancen el tiempo de actividad que necesitan para mantener un funcionamiento ininterrumpido.
El ACF5000 LCS también está integrado con My Measurement Assistant+ de ABB, que incorpora la IA Copilot, una aplicación web que reúne en un solo lugar los datos sobre el estado del dispositivo, el historial de mantenimiento y los diagnósticos, lo que mejora las operaciones diarias y el soporte técnico de mantenimiento.
Plan de Acción Cero Contaminación - Medio Ambiente - Comisión Europea
ABB es líder tecnológico global en electrificación y automatización, lo que permite un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a funcionar con un alto rendimiento, al tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para que puedan superar sus resultados. En ABB, lo llamamos «Engineered to Outrun» (Diseñado para superar). La empresa cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110 000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa Suiza SIX (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com
La división de Automatización de ABB automatiza, electrifica y digitaliza operaciones industriales que satisfacen una amplia gama de necesidades esenciales ─desde el suministro de energía, agua y materiales hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus aproximadamente 26 000 empleados, su tecnología puntera y su experiencia en servicios, la división de automatización ayuda a las industrias de procesos, híbridas y marítimas a superar a la competencia ─de forma más eficiente y limpia. go.abb/automation