ABB impulsa la eficiencia energética en una planta líder del sector de papel tissue en el Perú con motores IE4 para bombas de vacío

Eficiencia, confiabilidad y digitalización en un proceso crítico de la industria de higiene y cuidado personal

La búsqueda constante de mayor eficiencia energética y confiabilidad operativa llevó a una empresa multinacional líder del sector de papel tissue y productos de higiene y cuidado personal a fortalecer su alianza tecnológica con ABB, implementando una solución de alto desempeño en uno de los procesos más críticos de su planta industrial ubicada en Puente Piedra, Lima, Perú. Este proyecto fue desarrollado en estrecha colaboración con GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C., canal autorizado de ABB en Perú, quien desempeñó un rol clave en la gestión comercial, coordinación técnica y ejecución conjunta de la solución.

La compañía opera una moderna instalación industrial dedicada a la fabricación y conversión de papel higiénico, toallas de papel y servilletas, atendiendo tanto al mercado peruano como a otros países de la región. En un contexto de alta competitividad y crecientes exigencias regulatorias, la eficiencia energética y la confiabilidad de los activos productivos son prioridades estratégicas.

En los sistemas de bombas de vacío, fundamentales para los procesos de fabricación de papel tissue, el consumo energético representa una parte significativa de los costos operativos. Además, la confiabilidad de los motores es clave para asegurar la continuidad de la producción y evitar paradas no programadas.

center

Durante 2025, la empresa inició un proceso de evaluación para reemplazar motores existentes de un proveedor competidor, con los siguientes objetivos principales:

  • Reducir el consumo energético del proceso
  • Incrementar la confiabilidad y la vida útil de los equipos
  • Contar con soporte técnico especializado durante la puesta en marcha
  • Avanzar en la digitalización y el monitoreo remoto de activos críticos

La solución ABB: motor IEC IE4 con monitoreo inteligente

Como resultado de este análisis, ABB suministró un motor IEC de 250 kW, clase de eficiencia IE4, especialmente diseñado para aplicaciones industriales de bombas de vacío, donde el alto rendimiento y la operación continua son esenciales.

Además del suministro del motor, ABB brindó un acompañamiento técnico integral, participando activamente en la instalación y el comisionamiento, asegurando una puesta en marcha confiable y alineada con las exigencias del proceso productivo.

Un elemento diferencial del proyecto fue la incorporación de un sensor inteligente ABB, que permite la digitalización del activo, habilitando el monitoreo remoto de variables como vibración, temperatura y carga. Esta información facilita la implementación de estrategias de mantenimiento predictivo, mejorando la disponibilidad de los equipos y reduciendo riesgos operativos.

Marco regulatorio: eficiencia energética en el Perú

En Perú, actualmente no existe un marco regulatorio obligatorio de eficiencia energética para motores eléctricos industriales, lo que permite que los usuarios adquieran equipos desde niveles de eficiencia IE1. Si bien el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) promueve prácticas de uso eficiente de la energía y la adopción de tecnologías más avanzadas, la implementación de estándares mínimos como IE3 no es aún un requisito normativo.

right

En este contexto, cobra especial relevancia la decisión de esta empresa del sector papelero, que demuestra liderazgo y compromiso al optar por un motor de alta eficiencia IE4. Esta elección voluntaria no solo supera las prácticas habituales del mercado local, sino que también contribuye significativamente a la reducción del consumo energético, a la disminución del impacto ambiental y a la optimización de los costos operativos a largo plazo.

Resultados y próximos pasos

Tras la exitosa operación del primer motor ABB IE4, la empresa ha iniciado el reemplazo progresivo de otros sistemas de bombas de vacío dentro de la planta, consolidando a ABB como un socio tecnológico estratégico y como proveedor preferente de motores industriales de alta eficiencia.

Valor entregado por la solución ABB:

  • Ahorro energético significativo
  • Mayor disponibilidad y confiabilidad del proceso
  • Base instalada preparada para mantenimiento predictivo
  • Soporte técnico local y especializado

ABB como socio estratégico para una industria más eficiente

Este proyecto refuerza el compromiso de ABB con la eficiencia energética, la sostenibilidad y la digitalización industrial en el mercado peruano, apoyando a empresas del sector de papel tissue y bienes de consumo en su camino hacia operaciones más inteligentes, competitivas y responsables con el medio ambiente.

  

Los productos de papel tissue que fabrican en el país incluyen:
• Papel higiénico
• Servilletas
• Papel toalla de manos y cocina

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp