En un escenario global donde la sostenibilidad y la optimización de recursos ya no son opcionales, la gestión de los consumos eléctricos se ha transformado en un pilar estratégico, tanto para el sector industrial como para el residencial. Bajo la premisa de que lo que no se mide no se puede mejorar, el conocimiento preciso del comportamiento energético de un recinto es el primer paso para reducir tanto el gasto operacional como el impacto ambiental.
Para responder a este desafío, ABB cuenta con su gama de monitoreo EQMatic e InSite, soluciones diseñadas para visibilizar el consumo y transformarlo en acciones concretas de eficiencia. Diego Lizama, Responsable Técnico-Comercial de Smart Buildings de ABB en Chile, destacó el valor estratégico de esta tecnología.
"Conocer con exactitud el consumo de un recinto o de un circuito específico tiene un impacto directo en la toma de decisiones. Al identificar los puntos críticos, las empresas y hogares pueden focalizar sus esfuerzos en disminuir el consumo energético y, por consecuencia, reducir de forma activa su huella de carbono y sus costos de operación", explicó el profesional.
Digitalización sin obras civiles
Uno de los mayores retos de la modernización de infraestructuras es la intervención de instalaciones existentes. En este sentido, el sistema InSite de ABB destaca por su capacidad de digitalizar tableros eléctricos antiguos de manera ágil, limpia y sin necesidad de una renovación total o de detener los procesos por tiempos prolongados.
Al respecto, Diego Lizama detalló las ventajas operacionales e industriales que ofrece el portafolio de la compañía: "El sistema InSite responde de forma muy eficiente a los requerimientos de instalación y operación. Utilizando tan solo un sensor de corriente CMS —que tiene el tamaño aproximado de una pila AA— es posible medir variables clave. A través de los webservers de ABB, InSite SCU100 o SCU200, los usuarios e instaladores pueden visualizar en tiempo real e histórico datos como corriente, potencia y energía eléctrica, interviniendo al mínimo la instalación y reduciendo drásticamente los tiempos de ejecución y las obras civiles".
Integración inteligente
La interoperabilidad es otra de las grandes fortalezas del ecosistema de ABB, especialmente tras la reciente integración de InSite con plataformas globales como SmartThings de Samsung. Esto permite que el sistema actúe como un cerebro integrador con tecnologías de vanguardia, tales como la electromovilidad y las energías renovables no convencionales.
"Con los sistemas InSite SCU100 y SCU200 podemos interconectar productos asociados a cargadores de vehículos eléctricos y plantas fotovoltaicas. Esto permite realizar una gestión de carga inteligente, discriminando qué consumos están conectados a la red para usar la electricidad cuando realmente se necesita. Además, para los equipos de mantenimiento, abre la puerta a una gestión proactiva mediante alarmas ante disminuciones de voltaje, anomalías en la frecuencia o superación de umbrales de consumo".
Respecto al futuro de los edificios inteligentes y el rol de herramientas como la Inteligencia Artificial, el ejecutivo de ABB en Chile propuso una mirada que va más allá de los dispositivos y apunta directamente al comportamiento cultural y social frente al recurso energético.
"El siguiente paso evolutivo en las instalaciones eléctricas no pasa únicamente por hacer los sistemas más inteligentes, sino por generar una verdadera conciencia en el uso de la energía. Hoy, el desafío no es solo instalar sistemas de monitoreo, sino entender que sin un uso apropiado e inteligente de este recurso no podremos asegurar un desarrollo sostenible", concluyó Diego Lizama.
De esta manera, la propuesta de ABB en Chile con su gama InSite va más allá de la innovación tecnológica; se trata de una invitación a cambiar la relación con el recurso eléctrico. En un planeta que exige respuestas urgentes, la digitalización de la energía se posiciona como el camino más eficiente y accesible para transformar los datos en acciones concretas por la sostenibilidad.
ABB Electrification es un líder tecnológico mundial que hace posible el uso eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el enchufe. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y socios para resolver los mayores retos del mundo en distribución eléctrica y gestión de la energía. Ayudamos a las empresas, la industria y los consumidores a gestionar sus instalaciones y hogares de forma eficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo de forma segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrification