ABB adquirirá Advantics, ampliando su cartera de productos de corriente continua

ABB adquirirá Advantics, ampliando su cartera de productos de corriente continua

  • Refuerza las tecnologías líderes en la industria de ABB para aplicaciones de corriente directa.
  • La tecnología de Advantics ofrece hasta un 99 % de eficiencia para aplicaciones exigentes de conversión de energía.
  • La adquisición tiene como objetivo la expansión energética y el crecimiento del centro de datos.

ABB adquirirá Advantics, proveedor especializado en soluciones de conversión de energía basadas en carburo de silicio con sede en Francia. La adquisición amplía la cartera de productos de corriente continua (CC) de ABB y posiciona a la empresa para satisfacer la creciente demanda de soluciones de CC eficientes en centros de datos, microrredes industriales, generación de energía e infraestructura para vehículos eléctricos. No se han revelado los términos financieros. No se revelaron los términos financieros. Se espera que la transacción se cierre en el Q4 de 2026.

La AIE prevé que la cuota de la electricidad en el consumo final de energía aumente del 20 % actual a alrededor del 36 % en 2035. Mediante el uso de tecnología avanzada de semiconductores para controlar una mayor parte de esta energía eléctrica, las soluciones de corriente continua (CC) de ABB minimizan las conversiones repetidas de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) y maximizan la eficiencia.

La adquisición de Advantics incorpora una tecnología de conversión de potencia de carburo de silicio de alta eficiencia a la amplia gama de productos de corriente continua (CC) de ABB, lo que refuerza los componentes básicos necesarios para diseñar, proteger, convertir, distribuir y gestionar la energía en nuevas arquitecturas eléctricas con mayor densidad de potencia, resiliencia y eficiencia. En combinación con la experiencia de ABB en protección, distribución, control digital e ingeniería a nivel de sistemas, la adquisición impulsa el desarrollo de sistemas de corriente continua que maximizan la eficiencia, el almacenamiento de energía y la flexibilidad de las fuentes de energía.

Massimiliano Cifalitti, presidente de la división Smart Power de ABB, afirmó: «Invertimos continuamente en tecnología y talento para impulsar la expansión energética a nivel mundial. ABB ofrece soluciones de corriente continua líderes en el sector, y la tecnología de convertidores de potencia de Advantics, junto con su talento en ingeniería de primer nivel, encajan a la perfección, aportando capacidades compactas y de alta eficiencia que reforzarán nuestra oferta para centros de datos, microrredes industriales e infraestructura para vehículos eléctricos. Juntos, aceleraremos el desarrollo y la comercialización de soluciones de corriente continua de última generación».

Michal Elias, fundador y director ejecutivo de Advantics, afirmó: «Advantics ha demostrado que la tecnología de carburo de silicio puede ofrecer un rendimiento revolucionario. A medida que el mundo se electrifica, las oportunidades de innovación no tienen precedentes y la demanda de conversión de energía eficiente e inteligente está creciendo más rápido que nunca. ABB comparte nuestra visión sobre el futuro de esta tecnología. Juntos, daremos forma a la infraestructura que impulsará la transición energética y la transformación digital durante la próxima década».

Con sede en Saint-Genis-Pouilly, en el este de Francia, Advantics integra hardware, firmware y software para optimizar el rendimiento de conversión de potencia en aplicaciones exigentes, como centros de datos, microrredes industriales, generación de energía e infraestructura para vehículos eléctricos. Los módulos convertidores de energía de la empresa ofrecen una eficiencia de hasta el 99 por ciento.

ABB es líder tecnológico mundial en electrificación y automatización, y contribuye a un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a funcionar a pleno rendimiento, al tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para que puedan destacar por encima de la competencia. En ABB, a esto lo llamamos «Engineered to Outrun». La empresa cuenta con más de 140 años de historia y más de 110 000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX) (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp