La presentación, realizada en conjunto con Fluor, expuso soluciones clave ante la creciente complejidad de los yacimientos mineros actuales.
En una nueva versión de la Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales y Geometalurgia, Procemin-Geomet 2026, ABB se consolidó como uno de los actores clave en el debate sobre el futuro de la industria. La compañía destacó por su propuesta para avanzar hacia operaciones más eficientes y sostenibles.
Uno de los hitos de la jornada inaugural fue la presentación "Velocidad variable en molinos de bolas: ¿Más que una simple ventaja?", dictada por Maarten van de Vijfeijken, Global Product Marketing Manager Grinding de ABB, en colaboración con Fluor. La exposición profundizó en cómo la adopción de tecnologías de velocidad variable transforma los desafíos de las características cambiantes del mineral en ventajas competitivas y ambientales.
Al respecto, Maarten van de Vijfeijken explicó que el dinamismo propio de las faenas mineras exige soluciones que superen las rigideces del diseño original de una planta. "La velocidad variable en un molino de bolas puede tener un impacto enorme tanto en la eficiencia de la molienda como en la sostenibilidad de la operación. Esto es crítico cuando las condiciones reales difieren de las proyectadas en la fase de diseño; y, para ser sinceros, en el entorno minero las variables casi nunca son las previstas", señaló el ejecutivo.
El especialista detalló que, ante fluctuaciones en la tasa de alimentación o cambios imprevistos en la dureza del mineral, esta tecnología permite regular con precisión el proceso, traduciéndose en beneficios integrales. "Ayuda a reducir el consumo de medios de molienda, disminuyendo la huella de carbono de la operación. Además, reduce el consumo energético e incrementa la recuperación de cobre", afirmó.
Impacto en la cadena de valor y desafíos futuros
Mirando hacia los desafíos de la minería global, donde los yacimientos son cada vez más complejos, de menor ley y requieren una molienda más fina, los circuitos e infraestructura escalarán en tamaño. En este escenario, la eficiencia energética y la sostenibilidad se vuelven indispensables.
Por ello, el ejecutivo de ABB concluyó con un llamado prioritario para los líderes de la industria: "Mi recomendación es clara: si está considerando instalar un molino de bolas de velocidad fija, realice un estudio de compensación exhaustivo. Las conclusiones que presentamos en este trabajo son aplicables globalmente en cualquier país".
Durante los tres días del evento, que se desarrolló en el Hotel Sheraton Santiago, ABB mantuvo además una participación activa a través de su stand. En este espacio de exhibición en vivo, los asistentes pueden conocer de cerca el portafolio de innovaciones diseñadas para mitigar el impacto ambiental y optimizar el consumo energético en la minería.
ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización, lo que permite un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al conectar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a funcionar con un alto rendimiento, al tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para obtener un rendimiento superior. En ABB, llamamos a esto "Engineered to Outrun". La empresa cuenta con más de 140 años de historia y más de 110.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa Suiza SIX (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com
El negocio de Automatización de Procesos de ABB automatiza, electrifica y digitaliza las operaciones industriales que abordan una amplia gama de necesidades esenciales, desde el suministro de energía, agua y materiales, hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus 20.000 empleados, tecnología líder y experiencia en servicios, ABB Process Automation ayuda a las industrias de procesos, híbridas y marítimas a superarse, de forma más eficiente y limpia.