En Crystal Beach, Texas —un próspero destino de la costa del Golfo conocido por sus casas de alquiler y propiedades vacacionales—, los propietarios buscan mucho más que una arquitectura atractiva y vistas frente al mar. Quieren viviendas conectadas, eficientes y preparadas para el futuro, donde el consumo de energía sea una preocupación tan importante como el confort. Gestionar la creciente demanda eléctrica de los electrodomésticos modernos y ofrecer a los propietarios una mayor visibilidad sobre su consumo energético se ha convertido en una prioridad cada vez mayor.
Para responder a esta necesidad, Prestige Custom Builders, empresa líder en residencias personalizadas de alta gama y segundas viviendas, se asoció con ABB. En su más reciente proyecto de una casa de playa de lujo, instalaron una gama completa de soluciones residenciales ABB, incluyendo el centro de carga ReliaHome, interruptores automáticos, protección interna contra sobretensiones, un desconectador de aire acondicionado y el elemento principal del sistema: el panel inteligente ABB Smart Panel. El resultado es una vivienda que combina el lujo costero con una gestión energética más inteligente, eficiente y preparada para el futuro.
Más allá de los paneles tradicionales
Tanto para los propietarios de viviendas como para quienes gestionan alquileres vacacionales, la visibilidad y el control del consumo de energía son cada vez más importantes. Cada vez que una propiedad se alquila, el consumo eléctrico puede variar de manera impredecible, dejando a los propietarios sin información clara sobre el uso de energía y, en última instancia, sobre los costos. El panel inteligente ReliaHome cambia esta situación al ofrecer a los usuarios visibilidad en tiempo real y control inalámbrico del sistema energético de su vivienda mediante una aplicación sencilla e intuitiva.
La aplicación ReliaHome facilita la gestión de cargas con alta demanda eléctrica. Los propietarios pueden consultar el consumo por carga o electrodoméstico, recibir notificaciones cuando las cargas se encienden o apagan y controlar los circuitos de manera remota mediante Wi-Fi, todo desde una única interfaz intuitiva. En el caso de los alquileres vacacionales, esta visibilidad permite a los propietarios saber exactamente qué equipos se están utilizando y en qué momento, ayudándolos a controlar los costos y ofrecer una mejor experiencia a sus huéspedes.
“El Smart Panel permite al cliente monitorear el uso y consumo de energía, asegurándose de conocer cuánto está gastando cada vez que alquila su vivienda”, afirmó Landon Wright, propietario y presidente de Prestige Custom Builders.
Simple, flexible y preparado para el futuro
La facilidad de instalación fue otra ventaja importante. A diferencia de los centros de carga tradicionales, que con frecuencia requieren una ampliación del servicio eléctrico o un panel de respaldo independiente al incorporar nuevas cargas, el panel inteligente ReliaHome de ABB permite integrar equipos como cargadores de vehículos eléctricos y calentadores de agua sin necesidad de realizar modificaciones importantes.
“Ya he realizado algunas instalaciones del sistema y es una solución muy sencilla desde el punto de vista técnico”, comentó el electricista David Mejia. “No requiere mucho tiempo, es muy simple y muy fácil de manejar”.
Como el panel es universalmente compatible con centros de carga de cualquier marca, puede utilizarse tanto en construcciones nuevas como en proyectos de modernización, una ventaja clave para Prestige, que trabaja en desarrollos de viviendas personalizadas y viviendas construidas para la venta. En proyectos de modernización, el panel inteligente ReliaHome también puede instalarse considerablemente más rápido que las alternativas tradicionales, ahorrando tiempo a los contratistas y reduciendo las molestias para los propietarios.
Además, esta necesidad continúa creciendo. De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Energía de Estados Unidos, para 2030 se habrán instalado más de 25 millones de cargadores residenciales para vehículos eléctricos, lo que equivale a aproximadamente uno de cada tres hogares estadounidenses. El panel inteligente ReliaHome garantiza que los propietarios estén preparados para esta transición sin necesidad de realizar costosas ampliaciones del servicio eléctrico.
Una transformación más amplia de la industria
Para Prestige, este proyecto también refleja una transformación más amplia dentro de la industria. En América del Norte y América Latina, los constructores enfrentan una demanda creciente de viviendas capaces de responder a los estilos de vida actuales y, al mismo tiempo, adaptarse a las futuras necesidades de electrificación. Desde la adopción de vehículos eléctricos hasta el crecimiento de los alquileres de corto plazo, la infraestructura eléctrica se está convirtiendo en un atributo de venta por sí misma. Con el panel inteligente ReliaHome, Prestige puede garantizar a sus clientes una vivienda tan preparada para responder a sus cambiantes necesidades energéticas como lujosa.
Alianzas como la establecida entre Prestige y ABB demuestran cómo los constructores, distribuidores y proveedores de tecnología pueden trabajar juntos para simplificar la adopción de nuevas soluciones. A través de estas colaboraciones, la gama de productos residenciales de ABB permite a constructores y propietarios asumir el control de la gestión energética, desde una instalación e integración sencillas hasta el monitoreo diario y el control a largo plazo.
Mirando hacia el futuro
El éxito de la instalación en Crystal Beach ha motivado a Prestige a ampliar el uso de los paneles inteligentes ReliaHome en futuros proyectos.
“Queremos continuar incorporando los Smart Panels de ABB en nuestros proyectos, ya sea en viviendas construidas a medida o en viviendas construidas para la venta”, añadió Wright. “Buscamos maneras de integrar este sistema de forma habitual en nuestras viviendas, permitiendo que los propietarios puedan controlar su hogar de manera inalámbrica mediante Wi-Fi, desde cualquier lugar”.
Para ABB y sus socios, el proyecto demuestra cómo la tecnología inteligente y conectada puede mejorar la sostenibilidad, el valor para el cliente y la comodidad. Para los propietarios, demuestra que la gestión de la energía no tiene por qué ser compleja ni costosa: puede ser tan sencilla como tocar la pantalla de un teléfono inteligente.
Para obtener más información sobre cómo ABB puede ayudarle en su próximo proyecto residencial, visite: https://electrification.us.abb.com/reliahome