Una nueva casa pequeña y autónoma, ubicada en Asheville, Carolina del Norte, está ofreciendo un nuevo comienzo a una familia desplazada por el huracán Helene, con el panel inteligente ReliaHome™ de ABB como elemento central. Dentro de la vivienda, esta tecnología permitirá a la familia gestionar su electricidad de manera eficiente, ayudándola a aprovechar al máximo el almacenamiento de energía solar y ampliar la capacidad cuando sea necesario.
El proyecto, desarrollado en colaboración con Warren Wilson College, BeLoved Asheville y varias otras organizaciones, destaca la creciente importancia de la tecnología residencial en el actual proceso de transformación de la electrificación, especialmente para construir iniciativas de recuperación resilientes e impulsadas por las comunidades después de desastres naturales.
Una respuesta al huracán Helene
Cuando el huracán Helene golpeó la región en septiembre de 2024, cerca de 4,7 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad¹. En algunas zonas, las familias tuvieron que esperar varias semanas para recuperar el suministro eléctrico, mientras los equipos de trabajo enfrentaban daños catastróficos en la red. Helene fue solo uno de muchos casos: ese mismo año, millones de residentes de Estados Unidos tuvieron que trasladarse a otras partes del país debido a desastres naturales². Cerca de 415.000 personas continuaban sin una vivienda estable seis meses después, y más de 425.000 nunca regresaron a sus hogares³. En este contexto, proyectos como esta pequeña vivienda alimentada con energía solar, que forma parte de un movimiento más amplio de casas pequeñas, muestran un camino más rápido y confiable hacia la recuperación.
La tecnología como elemento central
Lo que diferencia a esta iniciativa es la tecnología inteligente que constituye su núcleo. La electricidad de la vivienda será administrada y distribuida mediante el galardonado panel inteligente ReliaHome™ de ABB, que permitirá al propietario monitorear, controlar y optimizar el consumo energético sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica.
Dado que la crisis local de vivienda se agravó debido a los daños provocados por la tormenta, el equipo del proyecto diseñó la casa para funcionar completamente fuera de la red, utilizando paneles solares de alta eficiencia y sistemas de almacenamiento con baterías. La capacidad de generar, almacenar y gestionar la energía de manera inteligente será fundamental cuando la familia se instale en la vivienda.
“La capacidad de los propietarios no solo para monitorear, sino también para controlar su consumo de energía, es cada día más importante. Al priorizar y controlar las cargas, las familias pueden mantener en funcionamiento los servicios esenciales durante más tiempo en caso de interrupciones y aprovechar mejor sus sistemas solares y de almacenamiento. Esta tecnología les proporciona la resiliencia que necesitan. Estamos orgullosos de apoyar a nuestros vecinos del oeste de Carolina del Norte mientras reconstruyen sus vidas después del huracán Helene”, afirmó Adam Mease, líder de la línea de negocio de Distribución de Energía NEMA dentro de la División Smart Buildings de ABB.
Resiliencia para regiones expuestas a tormentas
El proyecto de Asheville demuestra el potencial de combinar energía solar y almacenamiento en viviendas destinadas a la recuperación después de desastres. Al integrar la generación renovable con el panel inteligente ReliaHome™ de ABB, los propietarios pueden captar, almacenar y utilizar la energía solar de manera más eficiente, manteniendo encendidas las luces y los electrodomésticos incluso cuando la red eléctrica no está disponible. Este nivel de visibilidad y control es fundamental en regiones propensas a tormentas, ya que permite que la estabilidad y la sostenibilidad avancen de manera conjunta.
Más allá de las energías renovables y los sistemas de respaldo, el panel inteligente ReliaHome™ también desempeña un papel central para ayudar a los hogares en la transición hacia una vida más limpia y completamente electrificada. Con el panel inteligente ReliaHome™, los propietarios pueden sustituir progresivamente los sistemas basados en combustibles fósiles y gestionar su consumo energético en tiempo real.
Para los contratistas, su diseño modular permite una instalación más rápida y menos compleja, ayudando a que los proyectos avancen incluso cuando existe escasez de mano de obra especializada. El proyecto de Asheville demuestra que la adopción de energía limpia puede ser práctica, accesible y resiliente, incluso en las condiciones más difíciles.
Una perspectiva más amplia
Dado que los desastres relacionados con el clima causaron daños por al menos 92.900 millones de dólares en Estados Unidos durante 2023⁴ y cerca de 183.000 millones de dólares en 2024⁵, la necesidad de viviendas seguras y accesibles nunca ha sido mayor.
Este proyecto demuestra cómo la tecnología de ABB, combinada con sólidas alianzas locales, puede ayudar a las comunidades a avanzar más allá de la ayuda de emergencia hacia soluciones duraderas basadas en la equidad, la confiabilidad y la resiliencia climática.
Para obtener más información sobre los productos residenciales de ABB, visite: Residential | ABB Electrification U.S.