Cómo un panel inteligente ayudó a una familia de Pittsburgh a mantener el suministro eléctrico durante un apagón de cinco días

Nota del editor: Este caso de estudio refleja la experiencia de un propietario con el Lumin Smart Panel® antes de la adquisición de Lumin® por parte de ABB. Lumin fue adquirida en enero de 2025 porque una gran tecnología merece una plataforma global. Hoy, esa misma tecnología continúa presente en el panel inteligente ReliaHome™.

Cuando una fuerte tormenta de viento azotó Pittsburgh a finales de abril y dejó sin electricidad a gran parte de la región durante varios días, Ian —un profesional con amplia trayectoria en la industria solar— se encontró en una situación muy particular.

Después de más de una década diseñando sistemas de energía solar para otras personas, Ian de pronto tuvo que depender de esa misma tecnología para abastecer y proteger su propio hogar.

Afortunadamente, acababa de instalar un panel inteligente.

Mientras la tormenta interrumpía el suministro eléctrico en toda Pittsburgh, el panel inteligente de Ian no solo mantuvo las luces encendidas: se convirtió en un recurso esencial para su familia y en una fuente de apoyo para sus vecinos.

Preparándose para la tormenta

“Había estado siguiendo el clima bastante de cerca”, recuerda Ian. “Como trabajo en la industria solar, sigo a varios meteorólogos y tenía la sensación de que se aproximaba un evento de vientos muy intenso”.

Por eso se preparó: guardó los automóviles en el garaje, aseguró el patio y verificó que la batería de su sistema solar estuviera completamente cargada.

Cuando la tormenta llegó el 29 de abril, trajo consigo intensos vientos en línea recta que arrasaron el vecindario.

“No fue un tornado, pero se sintió como uno”, explicó Ian. “Había árboles caídos por todas partes. La electricidad se interrumpió en medio de la parte más intensa de la tormenta”.

Mantener el suministro con tecnología inteligente

Mientras los vecinos buscaban velas y generadores, la casa de Ian mantuvo el suministro eléctrico, no solo gracias a los paneles solares y al almacenamiento con baterías, sino también al sistema que integraba todos esos elementos. El panel inteligente marcó la diferencia entre simplemente disponer de energía de respaldo y utilizarla de manera eficiente.

“El panel inteligente proporciona información sobre el consumo energético de las cargas más grandes de nuestra vivienda: los equipos de cocina, el sistema de climatización y, especialmente, nuestro calentador de agua con bomba de calor”, explicó Ian.

“Ese fue nuestro mayor consumidor de electricidad durante el apagón, por lo que poder controlar cuándo estaba encendido o apagado fue increíblemente útil”.

Mediante la aplicación, Ian programó las cargas de forma estratégica, encendiendo los electrodomésticos cuando había abundante energía solar y apagándolos cuando era fundamental conservar la batería.

“Se convirtió en una especie de juego de seguir al sol”, comentó Ian. “Una vez que la batería se recargaba por la mañana, teníamos que aprovechar el excedente de energía solar o perderlo. Por eso, durante esas horas usábamos el lavavajillas, cocinábamos o calentábamos agua”.

Apoyo a la comunidad

Lo que Ian no esperaba era que su casa también se convirtiera en una fuente de energía para vecinos que necesitaban ayuda.

“Éramos cuatro personas en la casa e invitamos a los vecinos a cargar sus dispositivos. La vivienda de una vecina sufrió graves daños por la caída de un árbol y pudimos mantener cargado su audífono. Eso nos hizo sentir muy bien”.

A pesar del apagón generalizado —algunas viviendas estuvieron sin electricidad hasta ocho días—, la familia de Ian pudo vivir con comodidad.

“No sentimos que tuviéramos que hacer grandes sacrificios”, recordó Ian. “Los datos nos dieron la confianza necesaria para utilizar los electrodomésticos cuando tenía sentido hacerlo”.

Lecciones sobre gestión de cargas y eficiencia energética

La experiencia hizo que Ian valorara aún más los sistemas inteligentes de energía.

“Sin el panel inteligente, la batería habría durado solo unas horas. Con él, tuvimos visibilidad y control totales. Es una forma mucho más rentable de obtener un alto rendimiento de un sistema de baterías”.

Ian también utiliza el panel inteligente para optimizar la eficiencia energética de su vivienda más allá de los apagones. Eligió una estructura tarifaria por horario de uso y emplea la aplicación para programar las cargas de acuerdo con esos periodos.

“Descargo la batería por las noches, cuando los precios son altos, y limito los circuitos que permanecen activos”, explicó. “Modificar la programación en la aplicación es muy sencillo: solo requiere unos pocos toques”.

El sistema incluso le ayudó a detectar problemas con anticipación.

“La aplicación mostró que la bomba de circulación de mi calentador de agua estaba funcionando más de lo habitual”, comentó Ian. “Resultó que tenía una falla. Sin esos datos, posiblemente nunca lo habría notado”.

Preparados para un futuro sostenible

Para Ian, el panel inteligente no se limita a proporcionar energía de respaldo: también representa sostenibilidad y confiabilidad.

“Es la herramienta adecuada para aprovechar al máximo la inversión en tecnología solar y de baterías”, afirmó. “Protege la batería, gestiona de forma inteligente los circuitos conectados y nos prepara para la evolución de los programas de las compañías eléctricas”.

Ya sea para gestionar las cargas durante una tormenta o para optimizar el consumo energético en un día soleado, Ian considera que el panel inteligente es esencial.

“Es excelente para quienes desean participar activamente en la gestión de su consumo energético y tiene el mismo valor para quienes prefieren configurarlo y dejar que funcione automáticamente”, afirmó Ian. “Reduce el riesgo de errores humanos cuando se administra la energía durante una situación de estrés”.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp