El nuevo portafolio de corriente continua de ABB busca reconfigurar la infraestructura energética de los centros de datos de IA

El nuevo portafolio de corriente continua de ABB busca reconfigurar la infraestructura energética de los centros de datos de IA

  • ABB presenta Infinitus, el primer portafolio de corriente continua de la industria que abarca desde la fuente hasta el rack para centros de datos de IA, diseñado para ofrecer flexibilidad en la arquitectura.
  • Los transformadores de estado sólido Infinitus ayudan a maximizar la eficiencia energética y reducir el espacio físico requerido, junto con tecnologías de distribución y protección de energía en corriente continua que mejoran el desempeño general del sistema.
  • Se espera que el portafolio de corriente continua Infinitus aporte beneficios similares a otras industrias, incluidos edificios industriales, manufactura, energías renovables y operaciones marítimas.

ABB anunció hoy el lanzamiento de Infinitus, un portafolio de soluciones de corriente continua (CC) diseñado para gestionar las crecientes demandas de energía de los centros de datos de inteligencia artificial. El portafolio acelerará la adopción de arquitecturas de CC en centros de datos, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el espacio ocupado por la infraestructura eléctrica, al mismo tiempo que aumenta la capacidad de cómputo disponible. ABB espera que otras industrias intensivas en energía adopten una transición similar.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) prevé que la demanda global de electricidad de los centros de datos aumente a más del doble para 2030, mientras ABB estima que aproximadamente entre 25% y 40% de la nueva capacidad instalada en 2030 podría utilizar distribución en corriente continua. Se espera que los chips de IA de próxima generación demanden 1 MW por rack o más, frente a los casi 200 kW actuales, lo que requerirá una transición hacia arquitecturas de CC capaces de respaldar ese desempeño y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia energética.

Con distribución de 800 VDC, es posible contar con una infraestructura más compacta, al eliminar pasos de conversión redundantes y reducir las pérdidas de energía en forma de calor propias de los sistemas convencionales de corriente alterna (CA). Un reciente informe de BCG y ABB calculó que la distribución en CC puede generar mejoras de eficiencia energética superiores a 5% y aumentar el espacio disponible para racks de cómputo.

Para un centro de datos de 500 MW, una mejora de 5% en eficiencia puede significar 25 MW adicionales de energía disponibles para cargas de TI que generan ingresos, así como más de US$300 millones en ingresos adicionales potenciales al año. Con una mejora de eficiencia de 5% en un campus de centros de datos de 500 MW, el ahorro de energía durante un año equivaldría a abastecer de electricidad a Washington D. C. durante casi una semana completa.

Giampiero Frisio, presidente del área de negocio Electrification de ABB, señaló: “ABB ha sido pionera en tecnología de corriente continua durante más de 25 años en diversos segmentos. Trabajamos estrechamente con fabricantes de chips, clientes hyperscale, socios de suministro y organizaciones de la industria para establecer los estándares y el ritmo de implementación de arquitecturas de CC de alta eficiencia. Infinitus es el primer portafolio que proporciona los componentes fundamentales para cualquier arquitectura de centro de datos, ya sea nativa en CC o híbrida CA/CC, con el fin de suministrar energía de manera eficiente a los chips de IA de próxima generación. Esta tecnología aportará beneficios similares de eficiencia energética a otras industrias intensivas en energía, como la manufactura a gran escala, las energías renovables y las operaciones marítimas”.

Infinitus es el primer portafolio integrado de corriente continua de la industria que abarca desde la fuente hasta el rack. En su núcleo se encuentra la innovadora tecnología de transformadores de estado sólido Infinitus de ABB, que permite operar las instalaciones con un menor espacio físico y una mayor eficiencia energética. Entre los grandes proveedores de soluciones de electrificación, ABB es el único que cuenta tanto con el primer interruptor de estado sólido del mundo totalmente certificado conforme a las normas IEC como con la primera UPS estática de media tensión de la industria en producción. Esta combinación proporciona a ABB una amplitud tecnológica única en el mercado.

El portafolio Infinitus de corriente continua de ABB incluye cinco componentes clave:

  • Sistemas de potencia de media tensión: proporcionan energía estable y resiliente desde la red o desde generación en sitio.
  • Fuentes de CC y calidad de energía: convierten CA en CC, eliminando la conversión dentro del área blanca.
  • Distribución de energía en CC: suministra energía de manera segura y confiable, permitiendo una mayor densidad de potencia en un espacio más reducido.
  • Protección de energía en CC: brinda protección a operadores, servidores de IA y hardware frente a sobrecorrientes de corriente continua.
  • Optimización del enfriamiento: reduce el consumo de energía en las áreas de infraestructura eléctrica (grey space) y en las áreas donde se alojan los equipos informáticos (White space), variadores de velocidad y motores conectados a corriente continua.

ABB trabaja con sus clientes para diseñar soluciones adaptadas a sus requerimientos específicos de energía, la distribución física de sus instalaciones y su combinación de fuentes energéticas. Este enfoque de colaboración garantiza que cada implementación esté optimizada para alcanzar la máxima eficiencia y confiabilidad.

El portafolio Infinitus complementa los sistemas tradicionales de CA con la flexibilidad de la corriente continua, lo que permite respaldar a los clientes en distintas arquitecturas eléctricas y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia, la continuidad operativa y la escalabilidad de los centros diseñados para la era de la IA.

Para los centros de datos de próxima generación, esta arquitectura integrada permite suministrar la energía de alta densidad y alta eficiencia que requerirán los futuros chips de IA. Con varios de sus principales componentes entrando en producción durante los próximos 12 meses, se espera que las primeras instalaciones nativas en CC que utilicen el portafolio completo Infinitus estén instaladas y en operación dentro de dos a tres años.

El lanzamiento del portafolio amplía el respaldo a la colaboración continua de ABB con NVIDIA, anunciada por primera vez en octubre de 2025, para desarrollar arquitecturas eléctricas de 800 VDC para instalaciones de IA a escala de gigavatios. ABB aporta más de 25 años de experiencia en corriente continua y más de 700 patentes que abarcan energías renovables, generación de energía, almacenamiento energético, motores y variadores.

Acerca de ABB

ABB es un líder tecnológico global en electrificación y automatización, que permite un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a operar con un alto rendimiento, al mismo tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles, superando así sus propios límites. En ABB, a esto lo llamamos “Engineered to Outrun”. La empresa tiene más de 140 años de historia y cuenta con alrededor de 110,000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la bolsa SIX Swiss Exchange (ABBN) y en Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Acerca de ABB Electrificación

ABB Electrification es un líder global en tecnología que permite la distribución eficiente y confiable de electricidad desde su fuente hasta el enchufe. Con más de 50,000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y socios para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica y gestión de energía. A medida que la transición energética se acelera y la demanda de energía crece, estamos electrificando el mundo de manera segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrification.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp