Do gelo do Ártico ao calor do deserto: carregadores rápidos da ABB têm sua confiabilidade comprovada

Os Carregadores rápidos ABB Terra DC se mostram impecáveis durante a competições de corrida realizadas em condições extremas, do clima ártico ao árido

Os carregadores Terra 53 DC da ABB tiveram sua confiabilidade absolutamente comprovada durante testes em clima frio extremo durante a Jaguar Land Rover Ice Academy, em Arjeplog, na Suécia, fornecendo energia para um carro de corrida I-PACE eTROPHY. 

Pilotar o I-PACE em temperaturas abaixo de zero e em uma pista de testes nas proximidades do Círculo Polar Ártico exigiu que as unidades Terra 53 carregassem a bateria de 90kWh do automóvel em condições além de sua faixa de temperatura normal para operação.

Chris Crump, Líder da Equipe de Operações do Sul da Europa da Jaguar Land Rover, afirmou: “Os carregadores da ABB instalados na Ice Academy representam uma das infraestruturas de carregamento situadas no extremo norte de toda a Europa, sendo uma das instalações mais remotas e mais frias do planeta. As estações foram projetadas para funcionar em condições extremas, de 35°C negativos a 55°C positivos”.

Os carregadores, que foram complementados com mais quatro carregadores Terra HP instalados na Ice Academy, funcionam de forma impecável, repetindo o desempenho das unidades personalizadas Terra DC utilizadas para fornecer energia a 12 carros de corrida Jaguar I-PACE eTROPHY durante sua primeira competição, na capital saudita de Riad. Os carregadores serão novamente utilizados para a rodada do I-PACE eTROPHY na Cidade do México.

O Campeonato Jaguar I-PACE eTROPHY é uma série de apoio de 10 rodadas do Campeonato ABB FIA Fórmula E, sendo também a primeira série de corrida automobilística do mundo com carros de produção totalmente elétricos.

O papel da ABB como fornecedora oficial de carregadores para o I-PACE eTROPHY advém da parceria com a Competição ABB FIA Fórmula E, ampliando o compromisso da empresa em apoiar e expandir o futuro da mobilidade elétrica.

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder pioneira de tecnologia em redes elétricas, produtos para eletrificação, automação industrial e robótica e movimento, atendendo globalmente a clientes de concessionários de serviço, indústria e transporte e infraestrutura. Dando continuidade a uma história de inovação que abrange mais de 130 anos, a ABB atualmente está escrevendo o futuro da digitalização industrial com duas propostas de valor claras: levar eletricidade de qualquer usina elétrica para qualquer tomada e automatizar indústrias, desde recursos naturais até produtos acabados. Como principal patrocinadora da ABB Formula E, a competição de automobilismo internacional totalmente elétrica da FIA, a ABB está ampliando os limites da mobilidade eletrônica para contribuir para um futuro sustentável. A ABB opera em mais de 100 países, com cerca de 147.000 funcionários. www.abb.com.br

ABB nas redes sociais: Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp